レグラス ラストブリザードのレビュー

平均満足度 3.98 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レグラス ラストブリザード 東洋化学商会
東洋化学商会
1,698 / 税込 1,868
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。 【用途】自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-22
用途:
失敗の許されない最後の砦として最強
対象商品:
18872455

GPZ900Rのバッテリーケース固定ボルトが錆腐食による脱着不可状態に。困った時のモノタロウ検索で【レグラス】を発見・即購入。早速、患部に吹付け2分放置。更に、患部に吹付け5分放置後、T型レンチで軽く衝撃・振動を与える。結果、見事にボルトが外れた。素晴らしい品質。理論と映像で理解していたメカニズムを目の当たりにし、思わず【レグラス】に頬擦りしてしまった。正にラストブリザードは最後の砦。

1人が参考にしています
2023-07-10
用途:
車の整備
対象商品:
18872455

探して居た商品が見つかり、大変に役立って居ります。

2人が参考にしています
2022-07-01
用途:
固着ネジの緩め用として
対象商品:
18872455

バーナーの使えない所でラスペネだダメなときは試してみる価値あり。
ただ冷却して緩める為に必要な噴出量が多く気軽に使うとすぐになくなる・・・そしてこのお値段なのでコスパでやや満とさせていただきます。
でも困った時に一つあると助かる良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2021-09-20
用途:
シティサイクルの後輪交換のために
対象商品:
18872455

某有名メーカーのスプレーを家族で自転車に使用して来ました。それを使用して後輪を留めているナットへ何日か繰り返してみましたがびくともしませんでした。どうしたものかと悩んでいたところYouTubeでこちらを紹介している動画を発見しました。今日は晴天でしたので届いてすぐ使用して5分位放置したところ、ナットを外す事が出来ました!2分放置して外れませんでしたが5分放置で外れました。しかし自転車3台のうち1台はまだ外れません。錆びていなくても外れにくい自転車のナットもあるようです。

4人が参考にしています
2020-10-26
用途:
整備
対象商品:
18872455

これを使って取れないネジは、削り落とすだけの時、なので効果は抜群。

2020-06-11
用途:
農機具修理
対象商品:
18872455

農機具のキャブレターの分解修理に使用しています。詰まった穴が気持ちよく通気します。

3人が参考にしています
2019-10-21
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
18872455

部品に固定されているなべ型十字M5ネジをプラスドライバーで外そうとした際、かなり固く締め付けられており、うっかり十字頭をなめてしまいどうしようかと思ったときにこれを噴射してみました。しばらくしてからマイナスドライバーで軽く叩いていくと少しずつ緩んでいき、無事に外れてくれました。
とても良いアイテムで重宝します。

3人が参考にしています
2021-09-12
用途:
ルーフラックの解体ほか
対象商品:
18872455

TERZOのルーフラックを解体しようとしたら、あちこちのネジが腐食で回らなくなっていて、これが必要になりそうだと思って買いました。
1か所だけ試すことになりましたが、結果は残念ながら・・・。
ネジが回らず、クリップナットのクリップとナットが分離して回り始めるという結末に。
仕組み的にはそういうことも起こりうるかと納得もしたりして。
その意味では効果が無いとは言えないのかも!
今回は役に立ちませんでしたが、また機会があったら試してみたいと思います。

2022-03-12
用途:
家具ナットの取り外し
対象商品:
18872455

家具の鬼目ナットが錆のため解けず困っていた。モノタロウのカタログをパラパラめくっていたら偶然発見。狙い通り解けました。

2人が参考にしています
2019-07-17
用途:
機械整備
対象商品:
18872455

トーチランプを使えない場所に最適
ネジ・ベヤリング等(オイルシール・テーパネジも)へ噴射して、しばらくすると浸透していきます
その後CRCなどで補充していくと、食い込んだ物が外れます

1人が参考にしています
株式会社ライナ 様2017-08-16
用途:
さびたピンを抜く
対象商品:
18872455

スプレーした時は相当冷えるし、オイルも浸透するので、効果はあると思う。

2017-07-21
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
18872455

固着したボルトなどの作業で力を発揮しています。とても重宝しています。

有限会社稲垣設備 様2018-10-17
用途:
古い配管のバラしに使用
対象商品:
18872455

噴霧して多少置いておくと浸透し外れました。もう少し価格を抑えれば
尚うれしいです。 使い勝手はいいです。ボルトナットも外れます。

1人が参考にしています
2018-07-22
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
18872455

錆びたネジを外すとき、潤滑剤では回らなかったので、この商品を使用したら、無事外すことができました。

1人が参考にしています
カスタマーサービス 様2020-05-26
用途:
自動車マフラーのボルトを離脱する時(工具は必ず6角ソケットを。12角ではなめる。)

対象物が冷めてから、常温時に使用すること。少しずつ噴射し対象物に霜が付着するように作業するのがポイントです。氷点下まで冷却し金属が縮むのを利用して、潤滑剤を浸み込ませる原理なので一気に沢山スプレーしても垂れるだけなので勿体ない。M10ボルトなら氷結まで8分程度掛かるが高い確率で緩みますよ。

3人が参考にしています
吉田モータース株式会社 様2018-11-29
用途:
さびたボルトやねじの取り外し。
対象商品:
18872455

他の物も使っていますがいざというときのために
この手のケミカルは何種類か持っていると便利です。

2020-07-04
用途:
屋上アルミ手摺の分解再配置
対象商品:
18872455

ステンのM4やM5のネジの固着に試してみたがダメだった。がっかり。ネジ頭はなめてしまったしドリルでさらう事になりそう。
25年以上風雨にさらされてきた手摺だし、仕方がないか。この作業では他の多くのネジが普通に緩められたのだが・・・。

2017-12-30
用途:
ねじのとりはずし
対象商品:
18872455

他のメ-カ-より良いとおもいます、サビすぎるとダメでした。

有限会社萩カーコートセンター 様2019-04-29
用途:
ネジのほぞき。
対象商品:
18872455

思ったより、解けなかったです。解けなかったから、
結局バーナーで加熱して解かしました。

有限会社タクミ自動車 様2017-05-18
用途:
自動車部品脱着時
対象商品:
18872455

普通の潤滑剤では外せない錆だらけのボルト、ナットがほんの数分ではずせました。

1人が参考にしています