両面テープ 超強力 金属・一般材料用のレビュー

平均満足度 4.10 (135件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両面テープ 超強力 金属・一般材料用 モノタロウ
優れた接着力を発揮する超強力両面テープです。 貼り素材のゆがみや縮みや振動するような場所でも強い接着力を発揮します。 屋内外で使用できます。 【用途】金属、プラスチック、ガラス、タイル、木など。金属製モールや銘板などの固定に最適。
135件中 121~135件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社大前醤油本店 様2017-03-13
用途:
電機コンセントを取りつける
対象商品:
19016147

100Vのテーブルタップを金属戸棚に張り付けましたがネジで止めたようにきれいにしっかりと取りつけることができました。予想していた以上に頑丈にくっつきました。

設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
キャンピングカーに
対象商品:
19016156

キャンピングカーのバンクベット上部にフレシキブル太陽電池をつけるため念のための接着に使う。

2017-01-29
用途:
品物の固定
対象商品:
19016156

少し薄い感じです。超強力と表示されていますが、普通かな
但し、値段は安いので、良いと思います。

カーサポートO&K 様2016-11-27
用途:
ETCアンテナ取替作業
対象商品:
19016147

価格は 問題有りませんが 粘着力が もう少しあればなぁーと思います

2018-02-24
用途:
使用前に商品の巻途中に圧迫痕あり途中で使用ができないです(止まってします?)
対象商品:
19016147

開梱即使用しようと思いましたのですが側面に圧迫痕が有り途中で貼り付けが出来なくなります、御一報頂ければ幸いです。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がありますので、別途ご連絡差し上げます。

2017-09-28
用途:
ETCの取り付け

PP素材への接着力は今一つで脱脂しても何度貼りなおしてもETCが落ちてくる。ガラスならOK?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

PP素材に使用する場合は下記の商品をお勧め致します。
注文コード:19016165
男前モノタロウ
ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
https://www.monotaro.com/g/01294495/
是非お試しくださいませ。

イーストヒルズ管理組合 様2017-12-30
用途:
壁にプラスチック板を貼り付ける
対象商品:
19016156

剥離紙が良く接着していてはげにくいのに、接着物ははげやすい。反対ならよいのに 残念でした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

株式会社JVCケンウッド 様2017-10-18
用途:
測定機材の取り付け
対象商品:
19016147

接着力が高く、素材も非常に薄かったので、使いやすかった。

2016-04-11
用途:
住宅内の補修用
対象商品:
19016156

とても安価で、性能もよく重宝しています。

2016-12-16
用途:
軽トラックの荷台のゴムマット接着
対象商品:
19016156

鉄板とゴムマットの接着に使用しましたがすぐ剥がれます。

MonotaROからの回答

剥がれてしまうとのこと、申し訳ございません。
波板のような形状であれば接着面が小さくなることが考えられます。
また、ゴムマットの材質・状態によってもうまく接着できない場合がございます。汚れや油分は十分に落としたうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。

2016-03-09
用途:
床の塩ビ見切材接着に
対象商品:
19016147

フローリング貼り後の敷居の取合い部の塩ビ見切材の接着に使用。ボンドと併用したが、仮留め材としてこのテープを使用した。
テープ厚が0.6㎜とキッチンパネル用テープよりもやや薄いが仮止め用としては少し肉厚があり過ぎた。
接着力は、キッチンパネル用テープよりは緩かった。材質が変わると違うかも。

1人が参考にしています
2016-06-20
用途:
アクリルガラスをエレベータ内に設置するために利用
対象商品:
19016156

きれいに貼れたので、満足です。問題ありません。

2016-04-06
用途:
コンクリートにステン名版取り付け
対象商品:
19016147

粘着力は問題ありませんが使用時に机の上に置くと糊が付いて
後の掃除が大変でした、両サイドの処理をもう少し考えて欲しい。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。
今後の参考にさせていただきます。

2016-07-26
用途:
車外金属部分に貼り付け
対象商品:
19016147

テープが伸びて貼りにくく、数日で剥がれてしまった

2人が参考にしています
2016-03-31
用途:
事務
対象商品:
19016147

3M社の物と比較すると、
テープの伸びはあるが、
ブツブツと千切れやすい感じ。
耐久力は使用したばかりなので分からないが、
接着力は強く、問題は感じない。

1人が参考にしています