空気入りタイヤ 一輪車用のレビュー
- 用途:
- 一輪車のタイヤがパンク
空気を入れても回復しないため購入しました。今のところ快調です。春から本格的な農作業が始まりますのでなくてはならない一輪車の復活です。
- 用途:
- 薪運び
パンクしてからノーパンクタイヤを履いてましたが硬くて跳ねやすいので普通のタイヤに戻しました。結果大満足です。
- 用途:
- 運搬作業
- 対象商品:
- 19335006
商品到着時空気圧が低かったので空気入れを使用しました。1週間ほどたちますが今のところ空気が減るようなことはなさそうです。今後エア漏れしなければコスパ的にはいい商品だと思います。
- 用途:
- ボンベの配送用に使用
社員さんに注文してと言われ、調子がいいようです。追加でも注文しました
- 用途:
- 運搬用
簡単取り付け出来て
有る程度の荷重にも抵抗無く
軽く動かせるタイヤです
- 用途:
- ガスボンベ運搬車に使用
ガスボンベ用運搬車に使用しています。以前はホームセンターなどで都度購入していましたがモノタロウブランドだったので信用して購入してみたら使用時期が長くなり、大変満足です。
付け替えの時のボルトの向きもスパナが使いやすく良いです。
- 用途:
- ヒルコの融雪機に2本
- 対象商品:
- 19335006
融雪機のタイヤに使用しています。前回も購入しましたが8年くらいもちました。(ひび割れとエアー抜け)
8年持てば充分です、しかし付けて見ますと、ホイルに軽い歪みのような感じで手で回すとクネクネとなりました、歩くより遅いスピードしか出さないので、問題なしです。ノーパンクタイヤも検討しましたが固すぎで段差の乗り越えなどが大変とコメントがあったので、こちらにしました。(冬しか使わないので、多分、夏の間にタイヤに潰れた型がつきそうなのも理由のひとつです)
- 用途:
- 一輪車のタイヤ
畑などでの運搬で空気入りでないとノーパンクでは運搬の楽さががぜん楽です。
- 用途:
- 農作業用一輪車
自分の一輪車には取付幅が若干違いましたが簡単な板金で取り付けられました。
その他は価格も安く満足です。
- 用途:
- 作業用一輪車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 19335006
タイヤがパンクする以前にベアリングがダメになります。
ノーパンクタイヤも購入使用しましたが、同様にベアリングがダメになる。
それならこれで十分です。軽いし。
因みにベアリングがダメになって、モノタロウブランドの180円位のベアリング(内径17mmですが)に交換して継続使用して、更にパンクはしていません。
- 用途:
- ネコ車の車輪交換
- 対象商品:
- 19335006
フランジ付きシールドベアリングが使用されているので、組付けベアリングのように、軸が緩んで、歪んだ隙間から鋼球が飛び出すようなことが無いので安心です。ホイールディスクはプレスの歪みが無いので、大きくぶれることはなく、縁の水密もよさそうです。あとはタイヤの品質ですが、過去にあった練の悪い中国製合成ゴムのタイヤが一年で裂けたり、破裂することが起きないように祈っています。、
- 用途:
- 車両のメンテナンス時
- 対象商品:
- 19335006
数年放っておいた一輪車タイヤのタイヤがボロボロになっていて、安かったので購入しました。ホイール付きで簡単に交換できました。
- 用途:
- 米の運搬
- 対象商品:
- 19335006
この価格でチューブ入りなのでチューブ、タイヤをこうかんするよりセット品を交換が良いです
路面。の凹凸も軽減されてノーパンクタイヤより安定した運搬ができました
- 用途:
- 作業用一輪車用
- 対象商品:
- 19335006
タイヤ、チューブ、ホイール込みでこの値段はびっくりです、シャフトも付いているので簡単に取り付けできました!
- 用途:
- 一輪車のタイヤ交換用
- 対象商品:
- 19335006
使用していた一輪車のタイヤの空気が抜けて、空気入れで入れても直ぐに抜けてしまうので、チューブ交換とタイヤ交換を比べて価格もそう差がなく、作業が楽なので購入した。
- 用途:
- 一輪車のタイヤ一式
- 対象商品:
- 19335006
一輪車のタイヤ一式交換の為に購入しました。チューブだけ買うよりもチューブ交換、脱着、取り付けを考えるとタイヤ一式を買った方が良いと思い購入。取り付けも簡単でした。ナットの寸法は24㎜ですよ。工具も24㎜です。品質は、モノタロウ製なので良いと思います
- 用途:
- 工事現場で使う
- 対象商品:
- 19335006
一輪車のタイヤは消耗品なので低価格のタイヤはありがたいです。今回お試しで購入しましたが、虫ゴムの寿命と車輪ゴムの寿命をみて今後も購入しようと思ってます。価格については満足です。
- 用途:
- 一輪車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 19335006
一輪車のタイヤがパンクしたため、パンク修理しようとおもいましたが、格安なのでこうにゅうしました。サイズもピッタリで大満足しています。