シリコンコード 7ミリのレビュー
- 用途:
- バイクのメンテナンス
30年モノのビンテージバイクにて、「エンジン温まった後の再始動ができない」不具合が発生し、確認するとプラグコードが硬化し接触不良が起きていました。
交換後は何事もなくエンジン絶好調なので、定期交換すべき部品だと改めて認識しました(高価な部品でもないですし)
- 用途:
- 旧車 イグニッションケーブル交換
イグニッション ケーブル 経年劣化交換です。
シリコンケーブルになり耐久性向上してます。
- 用途:
- 旧車のレストア
- 対象商品:
- 73841873
旧車のレストアで使ってます、黒いプラグコードが余り無く、申し訳ないけどキジマのロゴが無い方が純正ぽくて良いのですが、上手くロゴが見えない様に装着しています、商品としては信頼してますので安心して使えます、もう少し長いサイズが選べれば便利だと思います。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 73059395
CB750-RC42に使用しました。
純正も7mmでしたのこちらを購入しました。サイズはばっちすです。
長さ1mでギリギリ足りました。
- 用途:
- プラグコードの交換
- 対象商品:
- 19207536
30年程前のバイクを色々と手を掛けながら維持して乗ってますが、プラグコードが硬く劣化していたので交換しました。
太さは7㎜と8㎜がありますので、交換であれば実車をしっかりと確認した方が良いと思います。
交換作業はきっちりのサイズなので、柔らかくしなやかな新品のコードを差し込むのに大変苦労しましたが、交換後はエンジンも好調になり、ゴムやプラ部品が黒々艶々とするので格好よくなり満足です。
- 用途:
- カブC50のオーバーホール用で
- 対象商品:
- 19207554
オーバーホール用に購入しました。見た目で派手なのがお客さんの要望だったのでこれを選択しました。オリジナルはかなりヘタっていたのでちょうど良かったです。
- 用途:
- 点火プラグコード交換に使用、4気筒車は注意。
- 対象商品:
- 19207536
シリコン系ケーブルの為、取り回しは柔らかく扱い易い。4気筒車は車両によっては1Mだと足りないです。表面のなんとも言えない艶が有って変に存在が浮きます。
- 用途:
- ZRX400 プラグコード交換
始動性が悪く悩んでいましたが、こちらのケーブルに交換した途端、チョークなしでエンジン1発でした。古いケーブルを見てみると1995年という刻印が。約25年間使用されていたケーブルでした。そりゃ始動性も悪くなりますよね。
これで安心です。純正と同じ太さというところがGOODです!