油圧フロアージャッキ 3tのレビュー

平均満足度 3.74 (161件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ
モノタロウ
8,398 / 税込 9,238
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
161件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-12
用途:
冬タイヤ交換時に使用
対象商品:
19263877

1年で壊れました。
10回も使ってないと思います。
油圧がかからず車体が上がりません。

5人が参考にしています
2020-07-06
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263877

社用車を多数所有してますが、冬用タイヤ履き替え時に大活躍。

2020-05-18
用途:
車のメンテナンス(冬タイヤから夏タイヤへの交換作業)
対象商品:
19263877

2tだと余裕がなくジャッキアップ直後の停止時、若干沈む感じがしたので3tを購入しました。やはり1600ccクラスの車でしたが余裕があり安心してジャッキアップができタイヤ交換がスムースにできました。2tタイプはハンドルがストレートでしたが3tは、ハンドルのパイプ先端が曲がっていて本体挿入がしずらいです。ストレートでもよいのではと思いました。

3人が参考にしています
2019-12-09
用途:
車のタイヤ交換
対象商品:
19263877

先週末、雪が降るかもしれないとの予想でしたのでスタッドレスタイヤに交換した際、本商品を使用しました。車両はエスクワイヤです。
フロントは全く問題なく、尚且つ力強く使用できました。が、リアタイヤを交換する際は、エスクワイヤが低床タイプのミニバンという事もあり、リアスカートに当たってしまう為、ジャッキアップが困難でした。仕方がないのでしょうか。

1人が参考にしています
NO.1美容室 様2020-01-15
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263877

先ずは、持ち手が欲しい 使用感は、ストロークがもう少し欲しいかも
ダウンの時に一気に下がるので、注意がいる
ダルマやパンタグラフよりは、数段使いやすい 低床ボディ(インサイト)にも、入る使い良さは良いと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2021-04-02
用途:
重量乗用車のタイヤ交換等
対象商品:
19263877

ジャッキとしてはまだ使って無いが、持ち運び用の取っ手があった方が便利。後付けで加工した。

1人が参考にしています
2020-04-10
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263877

前に使っていたジャッキよりも小型で操作も軽くてとても良いです。

2020-04-05
用途:
タイヤ交換 オイル交換のジャッキアップに
対象商品:
19263877

今までパンダジャッキでジャッキアップしていたので、死ぬほど楽でした。

2019-12-30
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
19263877

ストリームのジャッキアップに使用しました。かなり楽に作業する事が出来ました。

2019-12-13
用途:
タイヤ交換など
対象商品:
19263877

価格相応で 必要十分な機能を備えているのでコストパフォーマンスが良いと思う

2020-12-16
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263877

楽にジャッキアップ可能です。手間と労力が随分と低減されました。但し、車高の低いスポーツカー等では入らない場合があります。要確認。

2019-12-05
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263877

プラドのタイヤ交換に使用しました。
リアはスイスイ上がりましたが、フロントは重かった。
下げるときに一気に下がるので怖かった。
棒が短いので結局手を車の下にいれないといけないですし
もう少しずつさげられるといいと思いました。
またパッドが付属していなかったのでそのまま使いましたが
数百円上げても付いているほうが良いと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2022-12-17
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263877

スタッドレスタイヤの交換に1回だけ使用。
次のスタッドレスタイヤ交換時には油圧がかからず、もう使用できませんでした。
ジャッキオイルの交換、エア抜きをしても改善せず、購入後1年経過していたので返品もできません。
使い捨て商品でした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

M-art corporation 様2022-03-23
用途:
夏・冬用タイヤの交換
対象商品:
19263877

昨年まで2tの油圧ジャッキを使用していましたが、ワンボックスカーの上りが良くないと感じて今回は3tをお購入しました。片手ですいすい上がりますし、下すのもハンドルを差し込んで回すだけでとても簡単です。難点は、重さあり持ち運びは大変です。後、黄色のプラスチックで持ち手がついてくるのですが、サイズが合っていないのか持ち上げた際に外れて落としました。これは危険なので、ちゃんとしたものを付けて頂きたいです。

6人が参考にしています
2019-11-17
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19263877

スタッドレスタイヤに交換する際、ジャッキUPするのに使用。大きな力も不要で楽でした。

2020-10-27
用途:
タイヤ交換に。。。
対象商品:
19263877

段ボール開けたら、すぐ、ジャッキ…。梱包もなくだったのでビックリです笑

2人が参考にしています
2019-08-17
用途:
タイヤ交換等の作業に
対象商品:
19263877

商品無事に到着しました。早速試験的にクルマをジャッキアップしてみました。2トンクラスのミニバンで試しましたが、異音もなく割りとスムーズに持ち上がりました。これで、スタッドレスタイヤへの交換も楽に出来そうです。後は壊れずに長く使える事を願うばかりです。

1人が参考にしています
2020-04-18
用途:
下回り点検・部品交換
対象商品:
19263877

使っている感じ、油圧機構部は正常に機能している。
ジャッキアップポイントが奥の方にある車に使ったので、ハンドルを上下できずに困ったがカースロープを併用してクリアした。
このジャッキは全長が短いため、選定時は地上高の他、ジャッキアップポイントまで入れた際にハンドルが上下できるかも特に考慮した方がいい。
またジャッキ下降時、動画の通りキャスターが横を向いたまま引きずられるので加工して向きを固定した。
強いて言うなら、キャスターの取付足の溶接は安全性にかかわる部位であるため品質管理をして欲しい。
3tジャッキの中では特に価格面に優れるのでその部分は満足している。

10人が参考にしています
2019-06-21
用途:
車メンテナンス
対象商品:
19263877

この商品に合うゴムパッドはどれがいいのかわからないこのまま使用したら車体にキズがつく
3トンなので以前の2トンより安心感はある

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード70297912が適合アタッチメントです。
ご確認いただきますようお願い申し上げます。

2019-05-03
用途:
特殊乗用機械等の車両整備
対象商品:
19263877

コストパフォーマンスが大変良い。
耐久度はわかりませんが、期待しています。
(ゴム部や使用回数による圧の低下や使用感「固い」など)
星1減の理由は長さが足りない点。
もちろん値段は上がって良いので、1.5mほど差し込める商品が
あると良いです。プロ仕様の非常に高価なラインナップしかないので。

1人が参考にしています