タイヤストッパー PPCP樹脂製のレビュー

平均満足度4.79(29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。
従来品より取っ手部の強度UP!
セット品はトラロープを本体にクリップで固定。
トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち!
さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
【用途】坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。

29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-11-10
用途: 車両から離れる際の必需品
サービス業

車両から離れる際、パーキングに入れたから大丈夫と思ってしまうのが人。確実に停止状態を継続させるためには「輪止め」というタイヤストッパーが必要不可欠です。大きさ、重さ、ひもが付いている、反射テープが付いている満足の製品だと思います。

対象商品 : 44720675
2026-10-05
用途: メンテナンス

ジャッキアップの時の転がり止めとして購入しました。
カッチリキッチリ転がりません。
後は強度と耐久性ですね。

2026-09-23
用途: 車の整備で車体を上げた際の、タイヤストッパーとして!

今まで、折り畳み式の金属製ストッパーを使っていたが、小さくてタイヤに隠れ、気づかないことがあった。この商品は色も目立ち、適当な大きさで使い勝手が良い!

対象商品 : 44720675
2026-09-02
用途: 車のメンテナンス時
製造業

色的にかなり目立つのが良い。軽自動車だったのだが繋いだままギリギリ左右の車輪に噛ませられたのは想定外だが良かった。

対象商品 : 44720666
2026-06-13
用途: 工事現場に出入りする為
安田工業 様(建設業・工事業)

現場により事務所前に乗用車止めても使用する場面があり購入です。
タイヤ交換の安全対策にも使えますね

2人が参考にしています
2026-08-08
用途: 交通誘導警備業務
その他業種

この商品は、PPCP樹脂製で軽くて雨にも強く、持ち運びに楽です。色も目立つため業務終了後の取り忘れも無くなりました。

2026-10-10
用途: 社用車の常備品
建設業・工事業

思ったより大きかったですが、軽くて使いやすいと思いました。
開封時に少し臭いが気になりました。

対象商品 : 44720675
2026-08-06
用途: 電動パーキングブレーキに最適

色も目立ちます。反射テープ付き。重さも強度も大きさも丁度よいです。

対象商品 : 44720675
2026-06-25
用途: 駐車
株式会社ヤマト産業 様(建設業・工事業)

反射テープが付いており、夜間でも安心できる。補助テープも付いており、ありがたい

2026-04-14
用途: 車庫内で駐車時に使用
イースタン電子工業株式会社 様

地震対策でタイヤストッパーを購入しlました 古い車の場合 サイドブレーキを
長い間引いていると 固着してしまうため使用しています
とても用商品でした

2026-05-30
用途: 電気工事
坂口電気 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

今使っているのがゴムで重くこちらは、かなり軽量でした。
耐久性はこれから見ていきます。

2026-03-03
用途: 車両の転がり防止として、坂道での駐車時に使用
株式会社ドゥサイエンス 様(建設業・工事業)

坂道駐車時の輪止めとして使用しました。PPCP樹脂で作りがしっかりしており、取っ手も持ちやすく扱いやすいです。トラロープ付きで回収・持ち運びが楽で、反射テープが付いているので夜間でも目立ちやすい点が良かったです。

2026-04-27
用途: トラックのタイヤ止めに
建設業・工事業

丈夫でコスパ最高です
非常に目立つので取り忘れも起きません

2026-02-17
用途: 駐車時
サービス業

仕事の時、顧客宅に訪問した時に車止めが無い場合にタイヤストッパーを使用してます。
軽くて目立つのでとてもいいです。

2026-03-24
用途: タイヤ交換時のストッパー

価格も安く、軽くて、紐付きなので良い。2セット有ると更に安心かも。

2026-02-05
用途: ガレージでの車の輪留めに

整備中の車の輪留めとしてガレージで使用しています。値段も手ごろで2セット買ってタイヤの前後に入れて固定しています。

対象商品 : 44720666
2026-02-27
用途: NBロードスターの駐車時に

ちょうどいい大きさです。色も目立つので、外し忘れもないです。

対象商品 : 44720666
2025-11-02
用途: 車のジャッキアップの時
その他業種

タイヤ交換時にジャッキアップする際の安全確保用に購入しました。軽いのにしっかりタイヤを固定してくれて安心感があります。オレンジ色なので視認性もバッチリ。

1人が参考にしています
対象商品 : 44720666
2025-10-23
用途: 駐車時の暴走防止
製造業

においがほとんどしないので、トランクのない車で、走行時に車内保管する車には最適です。
16インチ(175-80-R16)だと、タイヤにはギザギザの上部が当たるから、装着時の安定感に欠けます。少し食い込ませたくらいが安心なので。コンクリート面での使用に関しては、モルタルこて仕上(要するにつるつる) & 15cm/2mの傾斜では、車重が掛かればガッチリ効きました。ギザギザ角部のRを小さくして食い込みを良くするか、曲部半径を大きくして16インチあたりでも安定した装着ができるようになると、フルスコアになるのですが。

2025-09-17
用途: 緊急時用に車に搭載しています
サービス業

パンク等の緊急時用に購入しました。以前この上のトラック用も購入し、価格、品質等も良かったので、本製品を購入しました。ひも付きも選べるのが良いです。

1人が参考にしています