パンタジャッキのレビュー

平均満足度 3.90 (163件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パンタジャッキ モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。 【用途】自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
163件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-15
用途:
タイヤ交換用

付属のハンドルは使ってないですが、ジャッキは問題なく使えております
ただジャッキに色が塗ってあると車体に色が移る気がするので、メッキ仕上げで
色は無い方が良かったかもと思いました
過去にフロアジャッキの皿にゴムを敷かずに直接車体に当てて上げたら、
車体にジャッキの赤色が付着した経験があるので
ですので車体に当たる部分にクッションゴムみたいなのを貼り付けました

2026-02-12
用途:
タイヤ・オイル交換時
対象商品:
19265925

色も鮮やかで作りも頑固だと思います。軽トラのオイル・タイヤ交換もリーフにあてがって最大に上げてもも歪みも無く安定感抜群で満足です。
乗用車の同使用時も同様ですが一つ欠点と言えばジャッキアップのレール溝が無い点ですが、一工夫加えて問題無く使えてます。

2025-12-21
用途:
車体のジャッキーアップタイヤのビート落としなど
対象商品:
19265925

作りはしっかりしていて重さもあるんで良さそうだがは使う前から傷がありそこがかならがっかりでした

2025-08-16
用途:
タイヤ交換

純正品と比べてハンドルの幅が短いためジャッキアップ時に力が必要です。
小さく梱包するためかもしれませんが、改善されるともっと良い商品になると思います。安定感は問題なく使用できます。

2025-11-08
用途:
タイヤ交換
対象商品:
19265925

溝が無いのでずれないか不安。 付属品では回すのに苦労します。

2025-04-05
用途:
ホンダZR-V e-HEV 4WD に使用中

ホンダZR-V e-HEV 4WD(ジャッキ付属せず) 車両重量1630kgに使用しています。4本×4回しか使っていませんが 全く問題無く コスパの良いジャッキです。

2人が参考にしています
2025-04-09
用途:
軽四輪の工具として常備

パンクや溝落などのトラブルにはまだ遭遇していないので実使用には遭遇していませんが、常備=安心感があります。

2024-10-14
用途:
自家用に
対象商品:
19265925

しっかりとした商品です。使いやすさは、いっしょです。

1人が参考にしています
2024-12-21
用途:
マイクロカーのメンテナンス
対象商品:
19265925

普通に使える。マイクロカーなので軽く簡単に上がる。後は特筆することはない。

2024-05-22
用途:
住宅で障子戸窓枠調整作業
対象商品:
19265925

非常にタフで使いやすいです。塗装もよく仕上がりも安っぽくないです。

2023-11-23
用途:
自動車整備
対象商品:
19265925

出先でのタイヤ交換に使用しています。早回しアダプターを付けると非常に便利です。

1人が参考にしています
2023-11-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
19265925

バイクのフロントリフトアップするために2台購入。金属部にバリがありましたが、使用には問題ありませんでした。

株式会社 栄井工務店 様2024-04-21
用途:
車・バイクのメンテナンス用
対象商品:
19265925

バイクのチェーン注油・ホイル清掃などに使用。
車のタイヤローテーション時に車載のジャッキと合わせて使用。

藤本電機 様2023-08-17
用途:
ゼロイン調整の為のレベル出し
対象商品:
19265925

手で軽く回るので微笑制しやすい。アングルに固定するために、底部に追加工を施したが、通常のジャッキとして使用する分には、問題ない。

しろまる企画 様2023-06-15
用途:
パンク時のタイヤ交換
対象商品:
19265925

車載していたジャッキに不具合が生じた為、中古品で探していたのですが新品が中古品より安価で購入できました。

ティーエーティー 様2023-05-04
用途:
隙間の調整
対象商品:
19265925

ベストコストパフォーマンス、翌日に到着、結構強度がある。

2023-10-21
用途:
車のメンテナンスに使用
対象商品:
19265925

手持ちのステンレス板があったので穴を開けてパンダジャッキの底の穴にネジで取付
ネジの頭がステンの板に飛び出るので3㎜のゴム板をステンレス板に張り付けました。取り付けた板の寸法は400㎜X150㎜

2023-03-03
用途:
機会のメンテナンス
対象商品:
19265925

頑丈な作りだと思う。価格、作り良し。
説明書もしっかりしてます。

タシノキオート株式会社 様2022-12-03
用途:
車の簡易整備に

この商品のスペックに惹かれて購入しました。
値段も安く、最低位、最高位これにかなうパンタグラフはないと思います。一年前に購入し15回ほど使っていますが今のところ不具合などはありません。購入して良かったです。

有限会社インフィニティー 様2023-01-16
用途:
車やバイクの整備
対象商品:
19265925

安いので買いました。車載用との比較で、頼りなさはありますが
下に板を取り付け、上にゴムを取り付け利用しています。
さすがに重くて上がりにくいですが、2台目の購入です。
バイクや軽自動車のDIY程度なら、問題さそうです。