シフト用アウターケーブルのレビュー
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 19347107
標準のシマノレボシフトのワイヤーが錆びて動かなくなったので修理しました。機能的には問題ないですが、今回購入したブルーの色目が安っぽくあまりよくないので、改善要です。なお、インナーワイヤーまそうですが、カットの際はニッパー等ではなくワイヤーカッターの使用をオススメします。一発できれいにカットできます。
- 用途:
- アウターケーブル交換
- 対象商品:
- 36674967
ロードバイクのシフトアウターケーブルは古くなると固くなり、シフト変換時の抵抗が強くなります。指への負担を軽くするため適度な期間で交換しています。
- 用途:
- シフトワイヤー交換
- 対象商品:
- 19347082
シフトワイヤ(モノタロウブランド)とアリゲーターのアウターケーブルのセットがコスパ最強。
シフト用アウターケーブルはブレーキ用より耐久性が低いようにおもえる。
以前、他社製の最安を購入したことがあるが、1年持たずに、ひび割れてしまった。
アリゲーターさんのは、現在3年目。不具合なし。
良いものです。
- 用途:
- ミニベロのシフトケーブルの交換
同じ製品(グレー)を2回、交換用に使っていますが、いずれも2年程使うと、アウターが裂けて使えなくなりました。
耐久性が低いと思います。
大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 自転車のワイヤー交換時
- 対象商品:
- 12112695
迅速に届きました。
交換後は問題なくスムーズに切り替えできるようになりました。
値段も手頃ですごく助かりました。
次回もまた購入したいと思います。
- 用途:
- 通勤用ロードバイクのドレスアップ
- 対象商品:
- 19347107
黒が主体のロードバイク用に購入。良いアクセントになった。値段の割にしっかりしていて装着後の使用感も問題なし。
- 用途:
- 通勤用自転車のメンテナンス
旧いロードとMTBに使っています。
モノタロウブランドのインナーとの相性がとても良いです。
- 用途:
- 自転車
- 対象商品:
- 36674967
ケーブルは、いろいろな色が用意してあり今回シフトは全て黄緑にしました。
他のケーブルとは別にしましたのとても綺麗です。満足しています。
- 用途:
- MTBのシフトケーブル交換
- 対象商品:
- 12112695
経年劣化でひび割れたアウターケーブルとほつれが出てきたインナーケーブル(同社製品)を同時交換。
アウターはカットしても切り口は綺麗で、つぶれも僅か、修正がとても楽でした。適度な柔軟性があり、取り回しも良好です。付属のアウターキャップ(樹脂製)もしっかりと嵌まり、抜ける事はありません。耐久性を暫く観察してみます。
- 用途:
- MTBの修理
- 対象商品:
- 12112695
MTBの修理時に、ハンドルの付け替え作業の方の作業中、ハンドルの高さを今までより高くしたいということで、ハンドルがきれない長さとなりアウターが足りなくなりました。
インナーは新品のSHIMANOものですが、外回りはアリゲーターのものにしました。
何の違和感もなく、取り付けが完了しています。
最初はかたい感じがしますが、ギアを何度か入れていると直ります。
若干お値段が高めかなとの印象です。
商品としては、アウトサイドに定期的に印刷されている銀のロゴマークがアクセントになります。
私は気に入っています。
気になる方は、内側に隠せば問題なしです。
とても良い商品です。
- 用途:
- マウンテンバイク変速レバーの交換
- 対象商品:
- 19347107
ワイヤに錆びが発生し動きが悪かったのですが、新品のようにうごきがよくなりました。品質も良く取り付けも問題なく価格も大変満足しています。また利用します。