ラバーブーツ45mmのレビュー
- 用途:
- 軽快車のリアブレーキに使用
- 対象商品:
- 19349313
少しブーツ長さが短いと思います。ブレーキを掛けてない時には隙間が空いてしまいます。長すぎたらカットすればいいのだか、もう少し長い方がいいです
- 用途:
- 自転車のブレーキケーブル保護
- 対象商品:
- 19349313
シマノのVブレーキのケーブル保護に購入。
問題なく使えています。耐久性はわかりませんが、値段も高くないのでいいと思います。
- 用途:
- Ja11サイドブレーキワイヤーメンテナンス
- 対象商品:
- 19349313
経年劣化により、ワイヤーのフレキシブルゴム部分が裂けた状態で、水遊びや泥遊びをすると、ワイヤー劣化を早めます。ス○キディーラーでは部品として設定されておらずブレーキワイヤーアッシーのみと高額。ja11では、このラバーブーツ2個がピッタリ入ります。この金額で安心安全を手に入れる事ができます。恐らくクラッチワイヤーにも使えます。MonotaROさんには本当にお世話になりっぱなしです。今後とも宜しくお願い致します。
- 用途:
- パーキングブレーキワイヤーのグリス抜け対策
- 対象商品:
- 41440147
ボートトレーラーのパーキングブレーキワイヤーがムキ出しで、風雨によりいつも固着してしまうので購入。
1本ではストロークが足りないので2本加工してから接続、グリスを充填させて快調です。
こういうのはなかなか売ってないので助かります。
- 用途:
- 自転車の付け替え部品
- 対象商品:
- 19349313
ぼろぼろになったので、付け替え用です。ちょうどよい大きさでした。このような細かな部品も取り揃えていただきいつも感謝しています。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 19349313
2個2g φ10x44mm、台湾製。
ガイドパイプの取付部にしっかり引っ掛かって固定される。
装着してから1年以上経過しましたが、破れもなく、問題は認められません。
- 用途:
- 自転車メンテナンス
- 対象商品:
- 19349313
経年劣化により朽ちてゴムが割れてきたので購入。自分の自転車には幅が大きかったのですが、カットすれば問題ありませんので安価に購入出来て満足です。
- 用途:
- バイクのブレーキケーブルに使用
- 対象商品:
- 41440131
もう少しヒダの伸縮があるものが欲しかったのですが、とりあえずは無いよりマシで使います。サイズやヒダの種類が違うのがあるとうれしいですね。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 41440131
シマノの純正キットについてる物は短い(ロード用23Cぐらいまで)ので長い物がほしかった。
MTBに使用しています。長さが表記してあるのは、大変便利です。
ついで買いには丁度よい価格です!
- 用途:
- 電動アシスト自転車の前・後に追加錆びよけ
- 対象商品:
- 41440131
見た目もよくなりラバーの中に柔らか目のグリスをたつぷり入れて取り付けましたこれでワイヤケーブルの錆びと動きが長期保障されるのではないかと期待しております。取り付けも簡単でした。参考までに今まではラバーが付いていませんでした。