スベリテープ 21×20のレビュー
- 用途:
- 敷居の滑り改良
敷居の滑り具合が堅くなったので付けたいが、引き戸の下端にはローラーが付いているため、21mm幅の溝のうち真ん中のみ擦り減っており、一旦溝を平滑にするのが大変である。従って、テープ幅を半分にカットして貼り付けた。動作は改善した。
- 用途:
- タンス引出し
- 対象商品:
- 19989357
使用場所が違いますが、木製タンス引出しのすべりが悪く、こちらを擦れているタンス側の左右にレールとして貼り付けたところ、驚くほど滑るようになりました。プラスチックのタンス並に軽く引き出すことができました。なお、このテープが厚み1mmちょっとありますので、上下方向に数ミリのクリアランスがある引出しじゃないと閉まらなくなってしまいます。
- 用途:
- コンベアベルトの滑り対策
水でベルトが濡れコンベアとベルトが密着するので、スベリテープを貼り、
隙間を設け、またスベリが良くなり密着防止ができました。
- 用途:
- ふすまの敷居すべり張り替え
- 対象商品:
- 19989357
ふすまの敷居すべりが減って動きが重くなったので張り替え用に買いました。
価格が安くて品質に不安がありましたが大丈夫そうです。
粘着テープも問題なく、張り替え後のすべりも軽快になりましたので。
耐久性はわかりませんが、消耗品なので減ってきたらまた張り替えすれば良いかと思います。
- 用途:
- 敷居の補修
- 対象商品:
- 19989357
まとめて補修するため、長尺の物を購入。
他の製品に比べてかなり安価。
古い敷居テープをはがして貼るだけなので、作業自体は簡単。
古いテープをはがした後の、残った両面テープをはがすのが結構大変。
ドライヤーで温めながら、樹脂のスクレイパーで剥がした。
木の板などでしっかりと押し付けながら貼っていけば、失敗は無いと思う。
- 用途:
- 家のメンテナンス
- 対象商品:
- 19989357
今まで使用していたテープより強力でしたので手間いらずです。後日はがれる箇所が無いことが喜ばしいです。あとは耐久性があればよいです。
- 用途:
- 3か所の敷居の張替え
- 対象商品:
- 19989357
築20年の敷居の張替えに使用。
既設は、端の方がめくれてきて、ゴミなどが入ってしまい、汚らしい。
既設をはがして、掃除して、貼るだけ、で簡単!
もっと早くにやるべきだった。
折角なので、特に損傷の無い2か所の交換もしたが、きれになってグー!
長さもあって、安くて、とてもコスパがいい!
お買い得です。 障子はとてもよく滑ります!
- 用途:
- マンションの敷居補修
- 対象商品:
- 19989357
素人ですが、古いやつを剥がしてヤスリで平らにしてエタノールで吹き上げてから この商品を濡れタオルで徐々にテープを取りながら取り付けました。
出来栄えはきれいに仕上がりました。この商品の金額とクオリティなら満足です。
耐久性はわかりませんが また利用したいです。
- 用途:
- 住まい建具のメンテナンス作業に
- 対象商品:
- 19989357
今まで他社製品を使用していましたが、今回20mものが欲しかったので、
皆さんの評判等を参考にさせていただきました。良いものが手に入り助かります。
作業は製品の袋に書かれている通り施工しました満足です。
- 用途:
- 本棚の木口補修テープの代用として使用
- 対象商品:
- 19989357
きれいに仕上がりました。粘着力も強力。木目に似ているので木口補修に使えます。強度も木より強くて頼りがいがありそう。
- 用途:
- 雨戸敷居の磨耗防止用
- 対象商品:
- 19989357
品質は問題ないのに他社メーカー品に比べて価格が安いのが良い。室内用にも使うが、屋外雨戸の敷居摩滅防止用に多量に使っている。