エアゲージ タイヤ用 ホース付のレビュー
- 用途:
- 空気圧チェック
- 対象商品:
- 20107824
物自体は正直言ってチープ感があります。しかし測定はしっかりとできるので問題ありません。ホースが回るのでバルブに接続し易いので楽。あとは耐久性が気になる。
- 用途:
- タイヤ交換後の空気圧調整で使用
- 対象商品:
- 20107824
購入して1年半になります。電動の空気入れを使用していますが時々変な空気圧を示す事があり、最後に必ず本製品でチェックを行っています,毎年車4台×2回(北国の為)使用、重宝
しています。但し残念なことは空気圧が1目盛少なく表示される事です。校正は出来ないのでいつも使う圧力の場所に赤じるしを付けて対応しています。コスパは良いので満足して使用しています。
- 用途:
- 自家用車のタイヤの空気圧調整
- 対象商品:
- 20107824
以前、チューブ無しタイプのエアゲージを購入して使用。値に不安が有り、またチューブ有りの方が使用し易いかと思い購入。結果10kpa程度の差があった。
- 用途:
- 自動車で使用
- 対象商品:
- 20107824
ロングホースのタイプは色々とありますけど、こういう感じの物は初めて使いましたが結構使い勝手がいい感じです。精度云々と言いだすとキリがないですけど、基準にはなるのかな?値段の割には良い商品だと思います。
- 用途:
- 自動車のタイヤ空気圧測定
- 対象商品:
- 20107824
チャックがストレートの物が必要で購入しました。
測定値は他の某タイヤメーカー製と比較して近似の圧力を示します。
最大値を保持しますので確認がしやすいです。
- 用途:
- 普通自動車のタイヤ空気圧確認
- 対象商品:
- 20107824
チャック部分の握った感触や重量感がとても良いです。安定して計測することが出来ます。計測結果はゲージ付きの電動ポンプで入れたものと 数値的な誤差はほとんどなかったので精度も良いようです。
- 用途:
- 車のメンテに
- 対象商品:
- 20107824
少々の空気充填は自転車のポンプを使っていますが、減圧調整が手間で本商品を買ってみました。まだ、車へは使用していませんが、届いた商品の感想としてゴムホースのメータ側かしめ部分付け根ゴム部分の強度?耐久?不足をすごく感じました。理由は、モノタロウブランドでグリスガンに取り付けるゴムホースとかなり類似しており、そのホースもかしめ部分近くのゴムホースが2回目の使用で亀裂が入りグリスが漏れ出してホースのみ買い直しました。
1年返品保証も付いているので、もしその期間でエアー漏れが起きた場合は当然代替えを要求しますが、使用感を伝えることでより良い製品改良につなげてほしいという意味での購入です。
- 用途:
- 自動車のメンテ
- 対象商品:
- 20107824
自動車の空気圧測定にホースなしタイプを使用していたが、バルブへの押し付け方によっては漏れてしまい規定値に合わせるのに苦労したが。この商品は確実に押さえられ測定できる。
- 用途:
- エア調整
- 対象商品:
- 20107824
買ってしばらくすると空気圧の値が0.4Kぐらい少なく示します。
何回試みてもやはり少ない。したがって規定値よりー0.4Kで止めます。不良品ですね。
- 用途:
- 車・バイクの高気圧チェックに
- 対象商品:
- 20107824
ホースタイプで安価で、それなりの精度のものを探していて、モノタロウブランドを購入、使用しています。バイクで使用は大変便利で、表示ゲージ値もショップにあるコンプレッサー用のものと差がなく信頼できる製品で、何より安いです。
- 用途:
- 買い替え
- 対象商品:
- 20107824
百均のものが正確では、なくなったため、見た目優先で購入。フレキシブルで使いやすいし、高級感もある。バイクレースをやってて百均エアゲージはダメでしょう。
- 用途:
- サーキット走行前後のタイヤ空気圧チェックに利用
- 対象商品:
- 20107824
メモリの刻みが細かくエア調整するのに便利です。
価格も安いので劣化しても定期的に買いなおせばよいかなと思い、今回2度目の購入となります。
- 用途:
- マイカーのメンテナンス
- 対象商品:
- 20107824
エアーバルブの真っ直ぐにあてられるエアーゲージが、なかなか無く探していたところモノタロウにあり助かりました。使いやすいです。