超強度コンクリート補修材のレビュー
- 用途:
- 強度が必要な場所(破損箇所)に施工
- 対象商品:
- 20572843
フォークリフトが通行する場所で、一部陥没して破損していたコンクリートを通常のセメントで施工し直したが、表面の10mm程度が材料不足で凹んでしまった。この材料を使用したところ、厚さ10mmの施工でも密着性が良く、割れなかった。
混合する水の分量がある程度、正確でないと混練具合に影響した。
- 用途:
- 工場内の床補修
- 対象商品:
- 20572843
思ったより量が必要で予定より少ない箇所しか補修できませんでした。
もう少し多いサイズがあると助かります。
- 用途:
- 倉庫内の床補修に
倉庫内の床補修に使用しました。
平均1cm×100cm×100cm程度の範囲を埋めるのに5袋程使用しました。
同社のモルタル接着強化剤を下塗りで使用しました。
水の分量は1袋に対して250cc程度で混ぜました。
作業時間は混ぜてから1時間以内には塗り終えないとパサパサになってきました。
施工後14時間で走行してみましたが問題ありませんでした。
大型のフォークが通過したりパレットが擦れたりする場所でしたが今の所剥がれや割れはありません。
硬化しても痩せないので塗る段階でしっかりとコテ圧をかけて整えたほうがよろしいかと思います。
施工も簡単で強度もあるのでまた割れた箇所があれば使いたいと思います。
- 用途:
- コンクリートガレージの割れの補修
- 対象商品:
- 20572843
車が乗るたびに割れが広がるのでカッカしていた。
これを発見したので試してみた。追加に水をダラダラ加えてはいけないとか、ノロノロするな、とかあるけれど、言う通りにやったら、大成功! こんなに安定するとは期待以上の出来だった。感動した。
- 用途:
- 床の亀裂・剥離部への補修用に使用
- 対象商品:
- 20572843
鉄車輪付きの製品を移動するため、一般的な補修材やセメントでは直に割れを生じて困っていましたが、この製品は非常に耐久性があり重宝しています。補修材の費用としては若干割高になりますが、何度も補修をすることを考えれば、十分にメリットがある商品であると思い、大変満足しています。
- 用途:
- 床補修
- 対象商品:
- 20572843
段ボール開封したら破れており、あたり一面セメントまみれ
重量がある商品は、小分けにしてはどうか?
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 土間コンクリートの補修
- 対象商品:
- 20572843
気温が高い日はすぐ硬化します。一度練り混ぜたら再度練り混ぜはできませんので注意です。また、施工方法記載の水の量ではかなり硬めですので配合は用途に合わせて調整が必要です。
- 用途:
- 駐車場と境界壁のコンクリート補修
- 対象商品:
- 20572843
駐車場の補修はスムーズでした。強度についてはまだ時間がたっていないため不明です。
一方、壁には向いていないと思います。壁にくっつかず補修材が落ちてきてしまいました。
あと、記載の混ぜる水の量だと少し水分が足りないかなと思いましたが、よくかき混ぜたら大丈夫でした。水の量の調整には注意が必要です。
- 用途:
- コンクリート補修
- 対象商品:
- 20572843
ガレージ入口のコンクリ補修用に購入
頻繁に車が出入りする環境な為、既に割れました
下処理をきちんとしないと何使ってもダメですね
- 用途:
- 舗装の継ぎ目の欠け
- 対象商品:
- 20572843
コンクリートの舗装の継ぎ目の欠けに使用しました。トラックが行き来するところですが、割れも無く問題ありませんでした。量が少なくて、少ししか出来なかったのでまた購入しました。量が多い物が有れば助かりますが・・・・
- 用途:
- ガレージの外構と床の隙間
- 対象商品:
- 20572843
配送されダンボール開けてビックリ。
穴空いてますよ。
粉状ですので、他に買った商品ともども粉まみれでございます。
モノタロウさん、他の商品ありなら穴空かない梱包方法があるのでは?
配送業者さん、縦にも横にも乱雑に配達してませんか?
メーカーさん、もっと強度のある外装希望です。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございませんでした。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。