フランジボルト(ステンレス製)のレビュー

平均満足度 4.27 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フランジボルト(ステンレス製) DRC(ダートフリーク)
DRC(ダートフリーク)
289 / 税込 318
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
宮本企画 様2025-12-20
用途:
スーパーカブのエンジン用
対象商品:
21024745

スーパーカブのエンジン用。現行品は鉄だと思い使用できる部分にはこのステンレス品に変更する予定です。サビ、変色には良いと思う。

1人が参考にしています
2024-10-24
用途:
バイクの装飾用に
対象商品:
21024763

通常はM6だと頭が10ミリなのですが、このボルトは純正では良く使われている頭が8ミリなので純正風でとても助かります。頭がフランジでM8が殆ど無いので助かります。ただ長さが短い物しか無いので首下60ミリ位までサイズ展開が欲しいです。
モノタロウさんのブランドで10本位の単位でも良いので販売して欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2023-05-11
用途:
バイクのエンジンブラケット。
対象商品:
21024736

ネジの錆びは醜いです、交換すると、嬉しくなります、ステンレスかアルミニウムがきれいだすね。

1人が参考にしています
2023-04-04
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
21024754

フランジボルトでステンレスは中々売っていないところ
コチラの製品を見つけました。
出来ればM8ボルトも出して欲しいです。

2022-06-29
用途:
バイクのレストア時の錆びたボルトの交換
対象商品:
21024736

バイクのレストア時に錆びたボルトを新しくするのに使っています。電食防止にスレッドコンパウンドを塗布して組付ています。

フジヤマエンジニアリング合同会社 様2020-08-31
用途:
純正部品互換品として
対象商品:
21024745

M6で頭部が8mmのフランジボルトはホームセンターでは売っていないです。
予備で持っていれば一本のボルトのためにパーツリストから番号を調べて注文するよりも楽なので助かります。

外装周りでの使用がほとんどなので社外品でも問題ありません。

1人が参考にしています
2020-03-10
用途:
バイクのボルト
対象商品:
21024772

ドラッグスター250のブレーキランプを固定しているボルトが錆びるのでステンレスを探していてこの商品にたどり着きました。純正品は全ネジでこちらは違いましたが特に問題ありませんでした

2020-04-13
用途:
自家用車の純正部品の置換に使用
対象商品:
21025244

造りは少々甘目かなと思います。しかし純正部品に最も
使用頻度の高い、40mm以上の長さがラインアップを
していないのが難点。カバーの取り付け時も実際は長短
織り交ぜて純正品の設定があるのだから、もっとサイズ
にバリエーションが欲しい。

2人が参考にしています
2020-01-04
用途:
マスタマイズ
対象商品:
21024763

いつも錆が気になったので、ステンレス製のボルトに変更しました。
サイズも質も問題ありません。
これから錆を気にしなくなるので、とても満足です。

2019-11-07
用途:
DIY木工工作
対象商品:
21025244

鬼目ナット用のボルトはステンレス製が見つからずこちらに決めた。見た目きれいだがフランジがもう少し大きければと思った。

1人が参考にしています
2020-01-17
用途:
オートバイ、クラッチカバーボルトへの使用
対象商品:
21025226

物によって異なりますが頭部へ爪がかかるくらいの引け(巣?)のような凹みがありました。
製造時か輸送時に付いたのかネジ山に細かな凹凸が見られる。
品質は純正のボルトより良くないので残念でした。

2018-10-04
用途:
バイクのメンテに
対象商品:
21024788

タイ製のホンダグロムはボルトのメッキが弱くて、すぐにくすんでみすぼらしい様相になる。そこでクランクケースサイドカバーのボルトを全てステンボルトに替えてやろうと思って、全サイズ注文してみたが、一番たくさん使われている40mmボルトがなかった。
40mmボルトの代わりに35mmでも使えない事はないが、嵌合部分が狭くなって、あまりお勧めは出来ない。
40mmのボルトも用意して欲しいところだ。
長ささえ合えば、特に不満はない。

1人が参考にしています
2018-08-06
用途:
タイ製ホンダのボルト交換用
対象商品:
21024754

M6で頭が8mmのこのボルトはバイクのエンジンによく使われている。
タイ製ホンダ車はこのボルトが錆びて、2年も経つとみすぼらしくなってしまうので、このステンボルトに交換している。
中国製だから、工作精度はわずかに甘いが、使えない事はない。
問題は、クランクケースに使ってあるボルトの長さが数種類あるので、それぞれの長さに合わせて、数セットのボルトが必要になることかな。その分、金もかかる。

1人が参考にしています
2018-07-23
用途:
バイクのパーツの取付け
対象商品:
21024736

バイクのウィンカーやシートの固定に使いました。取付けスペースが狭い隙間でも作業しやすく、取り付け後の見た目もスッキリとした印象で満足しています。今回10mmと15mmのサイズを購入しましたが、12mmのサイズがあればもっと良かったと思います。

2018-03-01
用途:
バイク
対象商品:
21024754

バイクのレバーブラケットの取り付けに使用しました。ぴったりで満足です。

2018-12-21
用途:
バイクの整備に
対象商品:
21024772

タイ製ホンダのボルトはメッキの質が悪いので、劣化したボルトからステンボルトに交換していた。20本以上交換したと思うが、半年前に付け替えたボルトに錆が出ていて驚いた。フランジの部分に錆が出ていたのだ。
錆が出ないことを期待して、付け替え作業をしていたのに、これにはガッカリだ。DRCの商品は品質面でイマイチの所があるが、これも期待外れだった。何パックも購入したが、今後の購入はない。

1人が参考にしています
2018-03-31
用途:
バイク整備
対象商品:
21024772

なかなか市場にないサイズ、形状でこちらで手にいてることができて助かりました。ただ、ものは中国製で精度は国産のものに比べやはり劣ります。

2017-05-23
用途:
バイク整備
対象商品:
21025217

6ミリボルトで頭が8ミリの商品はなかなか見つからず、今回購入できて大変助かりました。

2018-02-14
用途:
オートバイ補修
対象商品:
21024763

ネジの頭のサイズを他の箇所と統一したかったために購入。使用上の問題はありません。

2017-05-24
用途:
バイク整備
対象商品:
21025217

6ミリボルトで頭は普通10ミリですが8ミリの者は入手に苦労してたので大変助かりました。