12VMFバッテリーのレビュー

平均満足度 4.42 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)
3,698 / 税込 4,068
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社あしっこ 様2026-03-17
用途:
ksr80に装着しました。

サイズも問題なく取り付けられました。寒い時でも電圧低下も無いようで、十分に機能しています。

2025-11-05
用途:
オートバイのバッテリー交換
対象商品:
21357315

信頼のTAKEGAWA製もちろん問題なく使用出来ました。
価格・発送のスピードも満足です。

2025-05-19
用途:
モンキー用バッテリー交換

1年使用しましたが全く問題ありません。月に1回ほどしか乗りませんが自然放電は少ないようです。

2024-04-27
用途:
開放型バッテリーの代替として
対象商品:
21357315

バイクの開放型バッテリーの代替として使用しています。これで3回目の交換になりますが膨張などせず安定して使用できています。

1人が参考にしています
2023-03-04
用途:
6V→12V化改造に関連して
対象商品:
21357315

6Vから12Vに電装を改造した時に、元のバッテリーケースにそのまま使用するため買いました。走行中の充電はあまり期待できないですが、あとはどれくらい持つかですね。

2人が参考にしています
2022-12-17
用途:
ksr80のレストア

純正対策レギュレータを取り付けたので、購入しました。バッテリー交換するまでは、ウインカーが点滅しない、ホーン鳴らない状態でしたが改善しました。
久々に聞くホーンの音の大きさにビビりました(笑)

1人が参考にしています
2022-12-15
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
21357315

液補充のバッテリーでは面倒なのでシールドタイプにしました。SP武川なので大丈夫でしょう

2022-10-11
用途:
KSR-Ⅰ バッテリー交換
対象商品:
21357315

セール価格でお安く購入
標準品は電解液注入型であるが
MF型となり、液補充の必要無し
液注入品と同程度価格でMF型に出来た
大変良い商品である

2022-10-01
用途:
計測器の電源供給用
対象商品:
21357324

バッテリー1個所有しておりますが、現場で連続使用するため充電するタイミングが無く、予備として使用です。こちらの用途としては十分に満足している。

2023-03-13
用途:
原付二種(KSR80)に使用
対象商品:
21357315

純正指定のバッテリーより持ちが良いので使っています。

2020-04-22
用途:
ヤマハアプリオのバッテリー交換
対象商品:
21357324

アプリオのバッテリー交換で
こちらのバッテリーを選びました。
理由は
傾斜搭載可能
だからです。
バイクによって搭載方法が違うので
自分のバイクの搭載方法を
良く確認して、購入致しましょう。

2人が参考にしています
2023-06-30
用途:
KSR-2バッテリーに
対象商品:
21357315

値上げ前にも購入しました。 現在使っているのが怪しくなってきたのでそろそろ交換時かなと。

2020-03-22
用途:
カブのバッテリーの小型化
対象商品:
21357315

サイズがカブのフレーム内に収めるのにピッタリなサイズでした。

2019-09-02
用途:
30年近く前のヤマハメイトに使用
対象商品:
21357315

コード端子付きの物を探していた中では最安値?かな。ウインカーがハイフラ気味なのはもともとなのでしょうか?30年近く前のメイト再生で非常に役に立ちました。

1人が参考にしています
2019-06-20
用途:
バイクの交換用
対象商品:
21357315

小型ですが、充分な電圧もあり問題なく使えました。値段も手頃で良かったです。

2020-04-04
用途:
スクーターのバッテリー(古い2サイクル)
対象商品:
21357324

問題無く使用することが出来ました。いつも敏速に対応頂いているので大変満足です。

2017-06-25
用途:
原付バイクメンテナンス
対象商品:
21357324

ジョグアプリオに取替用に購入しました。メンテナンスフリーで充電済み取付後すぐに使えてよかったです。
武川の商品はステッカーが付いてくるものがあるりますが、この商品には付いて無いようです。
バッテリーのように隠れているものこそ付けている印が欲しいです。

1人が参考にしています
2018-12-03
用途:
ゴリラのレストアで購入
対象商品:
21357333

今回、手に入れたゴリラのバッテリーが駄目になっていた為購入。
接続前に多少の液漏れはありましたが、問題無く使用は出来ました。
(そこまで神経質では無いので)
ただ、メンテの為コネクターを数回抜き差しするとバッテリーとコネクターを繋ぐステンレス板?(表現が合ってるか分かりませんが)がブラス・マイナス共に抜けたのはあまり納得いきません。
もう少し固定をしっかりして頂けたらと思い、今回は評価は★2つと致しました。

1人が参考にしています
2018-04-04
用途:
バイク整備
対象商品:
21357315

KSRⅡに使用。サイズなどは純正指定と同じです。シールドは初めてで不安がありましたが定評だったのでこれにしました。問題無さそうです。

1人が参考にしています
2017-08-01
用途:
KSR2に使用
対象商品:
21357315

外品対策レギュレータとMFバッテリ-で電圧が安定しました。価格は他社より安くて入荷が早いので貴社で購入