AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーターのレビュー

平均満足度 4.18 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
3,490 / 税込 3,839
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-04
用途:
充電系のチェック

レギュレータのトラブルで充電不良に気付かずバッテリーがご臨終。コレを付けていれば走行中にも状態確認出来るので安心です。コンパクトな割に視認性も良く気に入りました。

2023-02-10
用途:
バイクの電圧管理
対象商品:
22948178

バッテリー電圧低下監視用に装着しました。
余計な機能が無くて良いと思います。

近藤建築 様2022-01-29
用途:
古い車両の電圧管理に使用
対象商品:
22948178

カワサキw3とクラシックミニの電圧管理に使用しています。12ボルト以下に下がると液晶表示が赤くなるのでわかりやすいですし、非常にコンパクトで不具合もないところが気に入っています。

1人が参考にしています
南野建設株式会社 様2022-02-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
22948178

取付方法は、いたって簡単でした。少し線が長く切ろうかと思いましたが、端子を新たに付けるのが面倒なのでそのまま使用しました。

2021-02-24
用途:
バイクの電圧管理
対象商品:
22948178

ホンダの古いバイクに付けました。旧車には電圧計は付けた方が良いですね。デイトナなので多少安心感が有り、小さいので目立たず良いです。

2020-07-05
用途:
業務用清掃機材の電圧確認
対象商品:
22948178

他社製品が壊れたため購入。
他社製品は色文字だったため視界に入ると若干煩い感じだったが、この製品は表示が派手ではなく、必要な時に確認でき、その他の時は視界に入っても邪魔にならないです。

2020-08-31
用途:
バッテリー電圧 監視用
対象商品:
22948178

コンパクトで 防水性有り バイク用に最適、
バッテリー電圧低下監視用に使います。

2020-06-14
用途:
サブバッテリーの監視用
対象商品:
22948178

付属コ-ドでは、表示部とサブバッテリーの距離があり加工しましたが、あとは問題なく
表示も見やすく、確認も容易で、古いメ-タ-式は取り外しました。

2020-08-14
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
22948178

この値段でこの機能はありがたい。いろんな機能はないが、かえってシンプルでよい。

2020-08-10
用途:
バイク用
対象商品:
22948178

レギュレータ監視のために装着しました。
価格のわりに質感は良いと思います。

2021-02-22
用途:
オートバイの電圧管理に使用
対象商品:
22948178

すぐ壊れました。同種のKOSO製の方が長持ちしてます。

有限会社吉田重建工業 様2020-07-16
用途:
サブバッテリーの電圧管理

使用1ヶ月位で壊れてました。
気がついたらなにも表示されてませんでした。
ちょっと酷すぎる。

2人が参考にしています
2019-07-26
用途:
バイクの発電電圧監視に使用
対象商品:
22948178

バイクのジェネレーターの発電電圧の
状態を監視しています。

2019-03-07
用途:
Vストローム650の電圧モニター
対象商品:
22948178

他の方のレビューを見て購入しました。
中華製の安価な物もありますが信頼度と性能で選びました。
取付ですが、説明書通りに問題無く出来ます。ただ付属の配線が硬く、また防水コネクターもある程度の大きさがあるので少し取り回しに苦労しました。
取付後はバッテリーの状態が一目でわかり、もし充電系のトラブルがあってもバッテリーが上がる前に気付くでしょう。
電圧はテスターで比較したところ、0.3Vほど低く表示するようです。

2018-10-28
用途:
バイクの電圧計として
対象商品:
22948178

過去にレギュレーターが故障して、途中で走れなくなったため、安心のため電圧計を取り付けました。値段のわりに商品は良いと思います。
お勧めいたします。

2016-10-22
用途:
オートバイバッテリーの電圧測定
対象商品:
22948178

まず、商品に改善点では無いが購入時の写真添付が今だに無い事が、不安である。
商品は、思ったよりコンパクトであり、何処に取り付けても邪魔になることがない。ただ、バッテリーからの配線3本にまとまりがないのが改善点である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
至急担当部署に申し伝え、商品画像を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

2016-12-08
用途:
旧車バイクの電圧管理
対象商品:
22948178

テスターと併用してみたけど約1.0~1.2Vくらい高く表示される感じ。