自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック)のレビュー
- 用途:
- 水中ポンプのON,OFFに使用
- 対象商品:
- 23427766
水が湧き出る出る箇所の排水に使っています。ポンプの排水量より湧水量が少ないのでポンプの稼働をON,OFFするため便利に使っています。
- 用途:
- 農作業、井戸よりくみ上げ
- 対象商品:
- 23427775
自動式の水中ポンプの自動部が故障したので、自動水位制御用フロートスイッチをつけたところ作動も良く満足しています。次回の10%引きディにもう一個購入する予定です。
- 用途:
- 汚泥ポンプに使用
- 対象商品:
- 23427766
汚泥貯槽より汚泥受入タンクへ使用。大変満足していますが、逆作動の物もあれば非常にべんりかと思われます。受入タンクのレベルに合わせてON・Off出来れば言うことは無いですね。
- 用途:
- 排水ポンプ修理
- 対象商品:
- 23427775
ガレージ雨水枡の排水ポンプスイッチが自動停止しなくなった為、外付けスイッチを探したところ、当該製品がヒット。設置も問題無く、自動運転が復活。価格的にはやや高いか。フロートセンサーの作動域がもう少し大きいものがあるとより便利。
- 用途:
- いいね!
- 対象商品:
- 23427766
客先の設置済みの水中ポンプを自動形水中ポンプに変身しました。毎日、手動で排水ポンプをON・offされていたらしく、便利になったと喜ばれました。
逆作動の製品もあればさらに使い勝手が向上します。ご検討お願いします。
水中ポンプの吐出先の水槽へフロートを入れて水位を感知し水中ポンプをONoff出来れば非常に便利になります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。
- 用途:
- 雨水の排水に使用
- 対象商品:
- 23427775
裏庭に雨水が溜まり困っていましたが、排水升を設置してその中に水中ポンプと自動水位制御フロートスイッチで、雨水がある程度溜まったらポンプが作動するように設置した。
結果は良好で非常に満足している。
- 用途:
- 水の排水
浸透升直径600mmに使用 初めLS-011を使用したがスペースが300以上ないと壁に当たるためポンプをきちんと固定しなければならなかった。 こちらの012に替えたところ安定して排水が出来ました。
011が120mmで停止するところ,012は最低20mmまで下げることが出来より多く排水出来ました。
- 用途:
- 水中ポンプのフロータースイッチが壊れ運転しっぱなしになった。
- 対象商品:
- 23427766
100vの水中ポンプで、フロートのOFF動作が働かないようになった。
この商品で自動運転が出来るようになり、応急処置がとれています。
自動運手なしのポンプもON-OFFが容量内であれば自動運転可能です。
- 用途:
- 排水ポンプの故障、修理までの暫間使用
- 対象商品:
- 23427766
排水ポンプの制御基板の故障で、修理までに2週間ほどかかるので一時的に使用しました。
非常に原始的な構造で設置は取り説を見るまでもなく簡単に設置出来ましたし、機能も問題ありませんでした。改善してほしい点が2点、
① 電源プラグが大きくてグレーチングの隙間を通せませんでした。電極が露出しない程度に削って調整しました。もう少し小さい方が設置できる場所が増えると思います。
② フロートに繋がるコードに巻き癖が付いていて浮かび上がる方向を見極めるのが難しいと感じました。フロートから1M位だけでも巻かない状態で梱包出来れば、もっと使い勝手が良くなります。
- 用途:
- 仮設タンクの排水用
- 対象商品:
- 23427775
フロートの軸部分が樹脂製なので壊れそう。もう少し強度のある素材にしてほしい
- 用途:
- 地下室の浸透水汲み上げポンプのスイッチとして使用
- 対象商品:
- 23427766
スイッチonになる水位が高くかなり浸水してからONになり当が外れた
低水位で作動させた方が良い。