油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)のレビュー

平均満足度 4.62 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。 【用途】※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-14
用途:
ガーデニングの塗装
対象商品:
23554877

良い塗料なので毎回リピさせていただいてます。次回もよろしくお願い申し上げます。

2025-05-09
用途:
ガーデニングの柱や柵の塗装
対象商品:
23554877

なかなか色合いが良く
乾燥が早く、匂いもきつくなく、防虫や腐り対策に良い。またリピさせていただきます。

2026-02-21
用途:
縁台の塗装用
対象商品:
23554877

前回塗装時、良かったので再購入しました。ありがとうございました。

ユニテック 様2024-09-09
用途:
木材の下塗り
対象商品:
23554834

この種の塗料では最も優れていると思います。
乾燥時間は表示ほど早くありませんが、塗りやすくむらになり難いようです。
防腐効果もなかなかのものです。

鏡神社 様2024-04-03
用途:
塗装色
対象商品:
23554886

この商品はカラーの種類が多く選ぶのに悩むが写真の色や仕上げ表現文言とはかなりイメージが異なる着色剤である。結果的にどれも同じような色である。

2023-10-30
用途:
家の外装(窓枠等)のメンテナンス
対象商品:
23554834

性能が安定している。塗布したあとの色が目立たない。(色はピニー)

篠田商会 様2023-02-03
用途:
塗装作業
対象商品:
23555078

耐久性を期待して購入しました。経年変化を今後観察していきます。

2022-06-21
用途:
外壁塗装
対象商品:
23554974

粘度がなく塗りやすく、臭いは強いがハケで簡単に塗れます。良い商品です。

2021-09-27
用途:
ウッドデッキのメンテナンス
対象商品:
23555132

いろいろな製品を試してみましたが、これが一番効き目があります。高価ですが長い目で見るとお得だと思います。

2021-06-03
用途:
外壁の塗装
対象商品:
23555114

木部塗装は、ほぼキシラデコールを利用しています。木目も残り、尚且つ木材の耐久性が格段に上がるので気に入っています。今回、購入したブルーグレイは明るいグレイですが、落ち着きのある色でもあり、家の外壁に使用しましたがとても満足のいく仕上がりになりました。

2021-05-20
用途:
縁台の更新に使用
対象商品:
23554922

縁台の木が痛んだので、DIYで木(イタウバ)を購入してウッドデッキ感覚で設置しました。イタウバ本来の色もいいのですが、黒いシミや耐久性を更に持たせたいという思いもあり、評判のいいキシラデコールで塗りました。この塗料は塗りやすく塗装後の水はじきも良く色も考えどおり落ち着いた感じでぴったりでした。

2021-04-15
用途:
外で使う木製部材の保護
対象商品:
23554843

手作りで作製した太陽光パネルの設置台や野鳥のエサ台など、日常的に紫外線や雨風に晒され傷みやすい木製部材の保護のためにこの油性キシラデコールを定期的に塗布しています。効果は絶大で腐って剥がれるといった傷みはほとんど見られず、製作した当時の状態を維持出来ています。もう少し価格が安くならないかとは思いますが、野外に設置する木製部材を製作した当時の状態を維持したまま使えるようにするには、やはりこの油性キシラデコールは欠かせません。

2021-06-26
用途:
木製柵の再塗装
対象商品:
23554834

今回で2個目の定期メンテ用で再購入です、色合いがとても良い無難なカラーのピニー色です。
今年の大雪の試練でしょうか、3年目で再塗装します柵の下部が色剥げダメージが強くて、、
しっかりと下地処理して梅雨明けに再塗装します。

2021-06-27
用途:
木製品(屋外)の防腐
対象商品:
23554922

これを使い出して10年以上になりますが
耐久性はまずまずです。
直射日光の所でだいたい3~5年で上塗りしております。

石原自動車 様2021-03-13
用途:
庭の柵塗装
対象商品:
23554947

木材の馴染み方(木目を活かせる塗料)が程よい。何度も塗り重ねれば色の濃さも調節しやすい。乾くのに時間が必要。冬場は2日以上。

2020-11-07
用途:
屋外の木製品保護
対象商品:
23555008

国宝級の建築物とにも言われているキシラデコール。
当然最高峰な性能で当然ですね。
今回2回目の塗り替えですが塗り替え前に少し旧塗装を剥がそうと
240番の布ヤスリでこすりましたが、いくらやってもなかなか木地が
見えてこなく、いかに浸透性が素晴らしいかを実感しました!
今回は一番色濃く隠蔽率が高い『エボニ―』を選んだので木目はわかり
にくくなりましたが、塗装の粗もごまかせたので良かったです(苦笑)

1人が参考にしています
2020-12-07
用途:
木材の塗装
対象商品:
23554956

他の品番のキシラデコールも使用しておりますが、キシラデコールは扱いやすい

2020-07-03
用途:
DIYで門扉やフェンス作成
対象商品:
23555078

非常に気に染み込み、風合いも出て超満足です!乾燥も思ったより早く扱いやすいです。

2020-06-01
用途:
自宅木部塗装の下処理
対象商品:
23554974

木部への浸透性、延び性が大変よく、上塗り塗料との相性に満足しています。

2020-04-29
用途:
ウッドデッキの塗装
対象商品:
23554983

とても塗りやすく、作業が楽でした。
何年か後にまた、メンテナンスとして利用したいです。