カンチブレーキセットのレビュー
- 用途:
- 古いマウンテンバイクに使用しました
- 対象商品:
- 23584575
30年くらい前に買ったマウンテンバイクを8歳の孫が気に入っていて乗っていましたが、リアのブレーキが「ギュー!」という音がするので交換してみました。
シューだけでも良いかなと思っていたのですが、安かったのでそっくり交換です。
サイズはぴったりで交換も簡単に出来ました。
パットとリムの当たりを調整するのに少しコツが必要です。
誰かにブレーキを軽く握っててもらって、調整すると上手く調整できますのでやってみてください。
音もしなくなり、制動力もぐっと良くなりました。
元の物は本体が黒色だったのですが、こちらはクロームメッキっぽくてピカピカなので孫も喜んでいます。
今度フロントも交換して揃えたいと思います。
- 用途:
- 古いマウンテンバイクに付けました
- 対象商品:
- 23584575
リアのブレーキが制動時に「ギュ~!」という音が出るようになったので、シューだけの交換でも大丈夫かなと思ったのですが、安かったのでそっくり交換してみました。
制動力は良くなりましたし音もしなくなりましたので満足です。
以前の物は黒だったのですが今回はクロームメッキっぽくてピカピカできれいです。
ただし、錆びるかも?
今回はリアだけ交換したのですが、良かったのでフロントも買おうと思っています。
- 用途:
- MTBの修理
こちらの商品は、ブレーキ他の本体(左右)とブレーキパッド2個、ボルトとワッシャー2個ずつのみです。
ボルトは場合によってはさらに長めのものが必要になるかもしれません。
逆にこれだけのセットであるために助かりました。
問題なく、前後輪用共に使用できます。
前後で左右を入れ換えるだけでどちらにも使用が可能です。
25年前のMTBにはこのタイプがついていて、同型のものがモノタロウさんにはあり、たいへん助かります。
バイク本体についている3つの穴にバネを差し込みますが、通常は真ん中の部分で大丈夫です。
チドリなどはついていませんので、モノタロウさんで別途購入してください。
(チドリは前後輪用長さが違いますので、それを間違えないように。)
メッキがピカピカで、新品気分を味わえます。
扱いやすい調整のしやすい良品です。
シマノさんは、このようなレトロな商品もきちんと製造してくれていて助かりました。
- 用途:
- 古いMTBの予備として
- 対象商品:
- 23584575
制動力としては時代の流れで隅に追いやられてしまったカンチですが存在感を発揮する佇まいは地味な味わいがある。何も足さない何も引かないこの商品だからこその信頼性。年を重ねた自転車には大変優しい商品です。
- 用途:
- Bridgestone Chero20のフロント
- 対象商品:
- 23584575
Tektro製カンチのパッドが消耗してきたので、ブレーキごと交換しました。前ブレーキ交換だけでも十分信頼性と安定度が上がった気がします。実際にロックするまで使用してみましたが、たわんで逃げる感じは全くなく、引いた分だけリムをつかんでいる実感を得ました。Cost performanceは最高にいいです。お勧めします。
- 用途:
- Vブレーキからの換装
- 対象商品:
- 23584575
「リンクワイヤー前後セット」と同時に購入しました。
チープなのですが必要十分な機能です。値段以上の価値があると思います。
最近のシマノでは珍しいシルバーのパーツです。味があって良いです。
- 用途:
- 自転車ブレーキの交換
- 対象商品:
- 23584575
商品説明にフロント、リア用の説明がなかったが、2セット購入したらフロント用だけだった。リア用に自分で追加工して使用している。
- 用途:
- 自転車メンテ
- 対象商品:
- 23584575
価格が他サイトより安かった。
品物はまったく問題なく、コストパフォーマンスが高い。
カンチは効きが悪いといわれるが、シューの材質によるところが大きいと感じます。効きも問題なしです。
- 用途:
- 古い自転車のブレーキ交換
30年前の小径ランドナーに使用
雰囲気もそれほど壊さず、効きも充分で満足してます