小ギア(コギヤ)のレビュー

平均満足度 4.24 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小ギア(コギヤ) SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)
   
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-03
用途:
シティサイクルのギア比変更
対象商品:
23584618

内装3段のシティサイクルのギア比変更のため購入。今までは一番軽いギアしか使い物になりませんでしたが、4丁アップでバッチリでした。SHIMANO純正ですので品質も問題なしです。

2021-09-07
用途:
パナソニック自転車
対象商品:
17175515

ギヤ比が変わり、スピードが出るようになりなした。脚力が有る人には、良い改造部品だと思います。

2021-05-23
用途:
自転車内製3段スプロケット交換
対象商品:
23584627

18Tが欲しかったのに20Tがきていた。買うときの表示内容が少ない。

1人が参考にしています
2020-08-28
用途:
内装3速の電気自転車のギヤ交換
対象商品:
23584602

22Tから14Tに変更し、ちょうど良い漕ぎ安さになりました。

1人が参考にしています
2020-05-10
用途:
ママチャリ
対象商品:
17175515

登り坂でも軽くこぐために交換。交換は簡単ですが、チェーンの長さがたりなくなるので、チェーンのコマ数確認も必要です

1人が参考にしています
2019-10-26
用途:
自転車修理
対象商品:
23584602

内装3段変速の自転車で交換しました。今までは歯数が多かったために忙しなくペダルを漕いでいましたが、こちらの部品によってそれぞれのギアをバランス良く使用できるようになりました。部品の価格は安いのですが、このような小さな部品は安価で送れる方法の設定があると良いと思います。

1人が参考にしています
2020-01-18
用途:
自転車後輪のギア変更
対象商品:
23584618

後輪の内装3段ホイール交換時に小ギアも変えた(21→18)。自転車の走りが良くなった。前は一段目はペダルが軽すぎ速度が出なかったのであまり使わなかった。これに変更してから速度が少し上がり(17%アップ)脚への負担が少し増えたので、使用目的には合っている。
なお、付属している止め輪は引っかける孔が無いので、止め輪工具を持っていないと固定が面倒。古いホイールの止め輪(少しバネが弱い)を使った。

2020-05-31
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
23584618

近所でなかなか手に入らないので助かります。品質も問題なし。

2019-05-28
用途:
ママチャリのギア
対象商品:
23584602

シマノの内装3段の付いているママチャリに使用。
ピッタリはまり良い商品だと思います。

2019-01-20
用途:
通学、通勤用自転車のギヤ、チェーン交換
対象商品:
17175515

有名メーカーの自転車でもチェーンにはコストをかけないのか、これ以上調整できないくらい伸びます。チエーンをグレードの高いものに交換の際に小ギヤも交換するのですが、元々高価なものではないですがこの値段で入手できるのはありがたいです。ロックリングの脱着はなかなかにコツが必要です(汗) 摩耗した小ギヤに新しいチェーンを使用すると歯飛び現象が起こりやすいですので。

1人が参考にしています
2018-10-19
用途:
電動自転車
対象商品:
23584618

まだ使用していません、これからです、状態はいいと思います

2017-09-16
用途:
ギア比変更、摩耗ギヤの新調
対象商品:
23584602

摩耗したギアや曲がったギア、ギア比を変更する為に購入しました
取り付けの際は逆作用のペンチがあると容易に作業できます

2017-11-20
用途:
(20T)スナップリングは付属してますよ~
対象商品:
23584627

20Tを購入しました。HPで「スナップリングは別売り」となっていましたが、届いたものにはスナップリングが付属されていて、別途注文のスナップリングには秋風がヒュルルルルーーーーーと吹いてます。
【モノタロウさんへ】
商品内容を確認して訂正をお願いしたいと思います。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
商品情報修正させて頂きます。
また、弊社の記載誤りですので別途ご注文頂いたスナップリングは
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
何卒よろしくお願い致します。

2017-08-15
用途:
マイサイクルの交換用
対象商品:
23584618

ギヤ比が大きくなって坂を上るときに楽になりました。
今度はもう一枚のギヤを交換してみたいと思っています。

2020-04-16
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
23584602

16T、18T、20Tにはスナップリングが付属していますが、14Tには付属していません。
14Tにもスナップリングを付けて販売して欲しいです。
ギヤ自体の性能には全く問題ありません。

2017-03-10
用途:
自転車スプロケット
対象商品:
23584602

世界のシマノなので安心して使用することができます。

2019-02-02
用途:
自転車整備
対象商品:
17175515

内装3段の自転車を使用していますが、トップギヤを使う事がほとんど無く、小ギヤを軽い物に交換したらまんべんなくギヤを使用する様になり自分に合っている様になりました。
本来ならば新車購入時に使用する人に合わせてあげるものなんでしょうね。

1人が参考にしています
2016-11-30
用途:
内装ギアのスプロケット交換
対象商品:
17175515

シマノのインター3を搭載したシティサイクルは14Tが標準なのが多いですが、やや坂道が多い地域や自転車の漕ぎ出しの重さを少し感じるなら16Tとかにすると僅かな違いですが乗り易く3速も常用で使うギア比になります。
交換はタイヤ交換で取り出す時に行うと良いです。

1人が参考にしています
2017-11-15
用途:
故障により交換
対象商品:
17175515

内装3段が壊れたので後輪ホイール交換した時に小ギアも交換しました。

2016-10-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
17175515

漕ぐのを役にするため変速機のギアを交換しました。シマノ製なので品質は問題なし。
他で買うより安かったので良かったです。