オフセット砥石のレビュー

平均満足度 4.02 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オフセット砥石 モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。 【用途】一般鋼のビード・バリ取りなどに。
66件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-09
用途:
自動車板金用

自動車板金及びせつだん用につかいます価格は安いですが性能は問題ありません。

2025-10-24
用途:
機械メンテナンス

鋳物部品の粗削りに使用
大まかな荒だしなので安価で大量に使用したい時に購入してます。

2025-06-24
用途:
溶接後面取りに購入
対象商品:
26902952

まとめ買いでコスパが良いと思い購入、とても良い商品です

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
替刃整備

切れ味の悪くなった草刈り機の替刃の研磨に使用してます。
消耗品なので価格が安いことは有難い

2024-07-10
用途:
さび落とし
対象商品:
26902952

コンテナのさび落としに使用してます。安価でつかいやすいです

2024-03-28
用途:
材料検索に使用
対象商品:
26902952

消耗品なので安く手に入り満足しています。すぐに減ってしまうこともなく問題なく使用できています。

2024-06-21
用途:
溶接後のバリ取り
対象商品:
26902943

リピートです。、安定の品質とコスパ、モノタロウ特別価格は助かります。

2024-02-15
用途:
様々な研磨作業に。
対象商品:
45858777

頻繁に金属類を研磨していますので、価格が安いと助かります。
ホームセンターで購入するよりもお得で、研磨力も全く問題ありません。
リピートしています。

2023-11-24
用途:
金属部分の研磨に!
対象商品:
26902943

鉄の材料を使用してガレージの屋根を拡張しています。溶接をした部分や 尖っているところなどを削る時に使用しています。40番なのでかなり荒いですが長持ちするので コストパフォーマンスはいいと思います。

2023-07-13
用途:
切断作業のそのあとに
対象商品:
26902943

オフセットが味噌ですね。それから、粒が24と36の2種類展開しているのがありがたいです。うちではそれぞれ使い分けています。作業効率がアップするので、結果的にはコストを抑えることになっていますよ。

1人が参考にしています
2023-07-05
用途:
金属の研磨
対象商品:
26902952

消耗品なのでパック品は助かります。耐久性は分かりませんがそもそも摩耗する商品ですので気にならないかも。

2023-05-10
用途:
鉄の切断
対象商品:
26902952

ベットフレームの切断に使った。本当ならば粗大ゴミで数千円かけて捨てるのだが、この商品であっという間に切断出来て燃えないゴミに出せた。もっといろんな物を切ってみたい。これからも重宝させてもらう。

1人が参考にしています
2023-03-01
用途:
バイクのカスタムパーツ製作
対象商品:
26902952

溶接後の研磨やバリ取りに使用しています。頻繁に使用すると結構減るので価格が安くてどんどん交換できるので安全面でも助かってます。

2022-11-23
用途:
鉄材の研磨
対象商品:
26902952

コスパ最高、何も高価なものは必要なく躊躇せずに新品と交換できる。

2023-02-19
用途:
鉄の研磨作業で使用
対象商品:
26902952

価格が安くコスパ最高!
細いことを言えば、バランスが悪いのか若干ブレますが、使用に問題ないく使えます。

2022-11-26
用途:
鋼材の仕上げ
対象商品:
45858777

鋼材を加工した後、滑らかにバリがないように加工しました。
仕上げ面が綺麗に仕上がりました。

2022-04-11
用途:
切断面のバリ取りなど
対象商品:
45858777

この価格でなかなか持ちますしよく削れます。時々安いものに飛びつくと音と火花のわりに削れていない物がありますが、これは大丈夫です。

2022-01-06
用途:
鉄鋼作業
対象商品:
26902943

以前から使っていて無くなったので買いました、食い込みが良く減り方もまあまあです。

2021-12-02
用途:
研磨、斫り、サイズに切断作業
対象商品:
26902952

製品の形を整え作業や凸部の斫り工事や成型に大きくカットするときに素早く役に立ちました

2022-03-25
用途:
一般整備
対象商品:
26902952

安価で助かります。少し、消耗が早い気もします。
切断用とのセットとかあればなおよし。