H4コネクター メス&端子セットのレビュー
- 用途:
- 自動車整備
車検整備時、スズキの軽トラックにコネクタのみ使用。全く同じではありませんが(配線の取り回しを小加工)端子付きでこの値段はありがたですね。
- 用途:
- 整備
車検入庫車で時々溶けかかったものがありそんな時交換してます。
- 用途:
- ヘッドライト裏コネクタが腐食し点灯不良
- 対象商品:
- 26895882
安くて助かります。H4バルブのコネクタが腐食し接触不良と熱による破損を起こしてたので交換しました。用途に何も問題無しです。
- 用途:
- H4コネクターの補修用に
- 対象商品:
- 26895882
端子形状による制約のため、圧着工具の最先端部で電線をカシメるしかない。
私の工具は最先端部のカシメサイズが大きめなので完全にカシメる事が出来ずはんだ処理しました。
また、配線の取り回しがベース車両のものと違う場合があるので完璧な配線を考えている人はそれも考慮したほうが綺麗に仕上がるでしょう。
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 26895882
旧車の修理をしていると必須なこの部品、なかなか手に入り難く中古品等で対応することが多かったのですが、新品が安価に手に入るようになって大変助かっています。
- 用途:
- ヘッドライト端子交換☆
- 対象商品:
- 26895882
クーポンを頂けたので、送料がネックで買い難かった近所のお店で扱っていない小物を、よりお安く購入。問題なく使えてます☆
- 用途:
- バイクのウインカーのLED化時に使用
- 対象商品:
- 26895882
バイクのウインカーをLED化するときに、3ピンリレーを使用する際に使用しました。価格も安く、作業しやすいです。
- 用途:
- ヘッドライトカプラーの補修
- 対象商品:
- 26895882
ヘッドライトのカプラーが溶けていたので補修に使用。
他社製品とは違い、圧着部に凹凸があるので、ケーブルが抜けにくくなっているようです。
圧着はオープンバレルの電工ペンチの先端を切り落とし、簡易的に利用する方法もあるようです。
H4バルブは、312型のようですが、私はIWISSのHS-FL(187型 250型用)で圧着しました。
見た感じは大丈夫そうです。
- 用途:
- 旧車・レストア車の修理
- 対象商品:
- 26895882
値段も手頃で、3年以上使っているが不具合がない
あえてういうなら、圧着が一部しにくいので仕上げに半田で補強を行っている
- 用途:
- ハイビームインジケータを点灯させるための加工に利用
- 対象商品:
- 26895882
一般的な電工ペンチを使用すると、導線部を圧着する際に平端子部の方を少し潰してしまいます。そこで、安い電工ペンチの先端を切断加工してみたら、干渉せずバッチリ圧着できるようになりました。またリピートします。
- 用途:
- バイクの整備に。
- 対象商品:
- 26895882
購入したバイクのヘッドライトがHIDにカスタムされてて、
そのHIDのバルブが切れてしまいました。
コネクター加工されてて戻すために購入しました。
安いけどしっかりした作りで助かりました。
- 用途:
- 古~い自動車のヘッドライト直結配線
- 対象商品:
- 26895882
配線がまとまらずバラバラに出るのでフィニッシュが面倒だが承知で買ったのだから不満はない。
今時はこういう自作キットは貴重なのでやや満足の評価にしました。
- 用途:
- バイクの補修用
- 対象商品:
- 26895882
ライトのコネクターが、ガタが出てきたため交換しようと思い購入。純正部品の5分の1程の
値段で購入でき、リアにカバー付きなので、純正部品よりも良いと思います。
駄目なったらまたリピします。
- 用途:
- 自動車配線レストア
- 対象商品:
- 26895882
一番初めに使ってから5年以上経つが不具合無し
配線が横向きに設置出来るので、バックルが狭い車にも適用出来てよい
欲を言えば防水タイプに改良していただければ幸いです