5100 4T 10W40のレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
5100 4T 10W40 MOTUL
MOTUL
27,980 / 税込 30,778
5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、 スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、 エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。 【用途】4サイクル2輪用(ストリート系)
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-12
用途:
バイク整備
対象商品:
31378165

旧車で、メカニカルノイズが多く、熱だれしやすかったが、改善された。

1人が参考にしています
KMプロダクト 様2024-04-03
用途:
250CCオフロードバイクのオイル交換
対象商品:
31378165

オンとオフの両用に使う単気筒バイクに使用。
相性良いと思う。

2023-12-05
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
31378165

ベスパのオイルに使用してます。
いいオイルなので大満足です。

2022-11-23
用途:
通常のオイル交換
対象商品:
31378165

トリシィティー125に入れている
交換直後はスムーズな回転が素晴らしい
2000km近く走行しているが、安物よりは明らかに持ちがいいと思われる
バイク屋はMOTULの合成系は浸透力があり過ぎると言うが、この鉱物系は問題ないらしい
しばらくは使い続けるつもり

2人が参考にしています
2022-06-23
用途:
バイクのオイル交換時
対象商品:
31378165

空冷単気筒(SR400)、年間を通じて使用してます。
性能と金額のバランスがいい商品です。

1人が参考にしています
2021-09-09
用途:
オイル交換
対象商品:
31378165

いつも使っているのですが、レビューに偽物とありましたので、気になりMOTUL本社に出荷記録があるか確認を取った所本物でした。
安心しました。これからもリピートします。

4人が参考にしています
2021-02-22
用途:
125ccスクーターのオイル交換
対象商品:
31378165

初めて使用しましたが、さすがのMOTULです。
エンジン音は確実に静かになりました。
これからスクーターがどのように調子が良くなるか楽しみです。

1人が参考にしています
2020-04-18
用途:
スクーターのオイル
対象商品:
31378165

モチュールは色が異なると聞いていたが普通の茶色でした。普段はGX100やシグマパワークリーンを使ってきましたがGX100>5100=シグマパワークリーンといった印象です。
現在の動画サイトでの5100も昔と同じワインレッドのような色をしているのでひょっとしたら偽物かなと思っています。ボトルは開封できないように密封されていましたが使った感触からモチュール感は全くないです。

2020-04-19
用途:
バイクレストア
対象商品:
31378165

空冷単気筒エンジンに使用します。125ccなので半合成で十分です。モチュールのオイルはメカニカル音の削減が交換した直後に感じられます。そして劣化が少なく効果が長持ちします。何より良い香りがします。

2019-05-24
用途:
オイル交換時
対象商品:
31378165

2002年式のカワサキ・エストレヤに使用しました。(2018年2月に購入、毎日通勤に使用、現在のメーター3万キロを超えたところ)
これまでは純正のR4 SJを使用してました。1500キロ毎に交換していました。あるときケチってSGにかえ、耐久性とギアチェンジの硬さ、メカノイズに問題を感じ、すぐにSJに戻そうと思いましたが、コスト的に若干割高だけのこのオイルを試してみようと思いました。すごいですね、オイルでバイクがこんなに変わるんですね。まずメカノイズはかなり低減されました。シフトフィーリングはカッチリ入っていくような、硬さとは違う、キマッタという感じで入ります。これなら純正SJを買うよりこっちを入れ続けたいと思います。

1人が参考にしています
2019-07-22
用途:
やっぱり あんしん
対象商品:
31378165

ずっーっと使ってます 好ききらいあると思うが モチュールです この値段なので 購入しました。

2018-05-29
用途:
エンジンのオイルの交換
対象商品:
31378165

配送準備に時間がかかる商品でしたので、同時購入品とは別配送を指定しました。3日遅れ程度で配送されたので、予想より早く手元に届きました。燃費が向上することを期待しています。

2018-05-24
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
31378165

始めて本商品を使用します。現在使用しているオイルより燃費が向上していることを期待します。