ブースタークリップのレビュー

平均満足度 3.92 (89件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブースタークリップ モノタロウ
モノタロウ
139 / 税込 153
バッテリーからの電源取出し。 【用途】補修用としてご使用下さい。
89件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-08-03
用途:
コンプレッサーのアースクリップに
対象商品:
42564393

コンプレッサーのアースクリップが壊れてしまい新しく取り替えるために購入しました。他社のクリップはアンペア数が小さくても少々高かったので購入をためらっていましたがMonotaROのクリップはアンペア数も値段もたいへん満足です。

2017-11-11
用途:
補修
対象商品:
42564393

バッテリー端子の補修に使いました。ハンダ付けで接続しました。普通に使えます。

川上商店 様2020-03-25
用途:
ブースターコードの修理
対象商品:
42564436

今まで使っていたブースターコードの片方が壊れたので取り替え用に

2017-10-20
用途:
ブースターケーブルに
対象商品:
42564427

グリップ力は良いと思います。
配線の取り付け部分がビスで締められると良かったです。

和電機システム 様2019-04-19
用途:
直流電流を流して電流確認時(電源設備メンテナンス時)
対象商品:
42564445

挟み込みが強力で安定感あり。
電線のカシメ部を圧着端子用にしてあると接触不良になりにくい。

2020-11-07
用途:
バッテリーからの電源取り出し
対象商品:
42564384

バッテリーにつなぐワニグチとして購入。
物は安いので使えれば良しなのですが、
線をつけるところが半田づけしなければ
ならず、面倒でした。
半田をつけるにしても、線をカシメられるように
なっていたほうが強度も増して安心できると思います。

望月園芸 様2017-07-05
用途:
充電器のワニ口クリップとして
対象商品:
42564393

つくりは値段相応だが、クランプ力が強くて外れにくいので良い。鉄なので錆がどの位で出るのか、経過を見たい。

2020-09-27
用途:
硫酸銅めっきの電極クリップ
対象商品:
42564427

電解質とミストで直ぐに腐食して、数回使用したら交換です。普通の自動車用ブースタークリップとしては問題ないだろうが、使用回数が多い場合、銅めっきコートが魔もする可能性ある、下地の金属の導電性が低いため、熱くなる危険性あるの可能性ある。あんまり使わない自動車用の安全対策として扱いな場合はとくに問題ない、値段わりに良いと思います。銅ではない200Aクリップ用クリップは最も耐腐食性に優れている。

高橋商会 様2017-03-08
用途:
バッテリーから直接電源取りに
対象商品:
42564454

この格安っぷりなのにB端子のバッテリーをしっかり噛み込める開口!これは逸品ではないでしょうか!ホームセンターでこの開口でこの値段は無いでしょう。

2020-05-19
用途:
自己メンテナンス作業に
対象商品:
42564384

我が家の車は2台1台は日常用そしてもう1台は46年前の旧車。エアコンが付いていない関係で乗れるのは秋から春までの8ヶ月のみ。その間はひたすらバッテリーのメンテを・・その為に必要なんです。

2020-05-10
用途:
ブースターケーブルの修理
対象商品:
42564445

クリップの調子がイマイチのブースターケーブルの修理に使いました。ばねの強さが強く、握力がないと少し使いずらいかな。

2020-03-19
用途:
ウインチ用配線の電源取り用に使用
対象商品:
42564384

クリップの配線差込口から配線端子取り付け部迄の間が短く配線端子部分がクリップ端部より飛び出すのでその部分を覆うカバーが必要でした。ちょっと作りが雑です。

2018-09-21
用途:
バイク整備
対象商品:
42564384

全体が歪んでいます。中国製ですのでちょっと使用した方向けでしょうか?使えないほどではありませんが、値段を考えればこんなもんでしょう。

2019-08-27
用途:
大型車両用ケーブル用
対象商品:
42564445

ケーブルの固定が かしめだったが かしめ用の器具が無かったため
固定後 強度を出すためハンダ付けも行った。クリップ自体 壊れやすそうだったので 多少不安。とは言え 頻繁に使うものでもないので

2019-03-27
用途:
充電器のクリップ交換
対象商品:
42564384

汎用充電器のクリップ破損し、
交換用に購入。
通電性の良い材質で全く問題ありません。
Dサイズや外車サイズ端子もOKでした。

2017-12-19
用途:
バッテリー交換時のバックアップメモリーの作成用に購入
対象商品:
42564384

赤と黒2個ずつ買いました、2個ずつで正解でした赤黒とも1個ずつ若干ひしゃげていて少し手直しが必要でした、そんな時間が今無いので2個ずつ買ってよかったですが、検品をもう少ししっかりして欲しいと思ってはいけないのでしょうかね。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2018-09-21
用途:
バッテリー延長コード
対象商品:
42564393

歪んでますのでちょっと修正しました。使えないほどではありませんが、値段が安いので一時的に使うのであればいいかもしれない。

2018-11-19
用途:
ガレージ作業一般
対象商品:
42564384

電装関連の修理で高電力ジャンパー線用に購入。写真イメージより薄物板金で出来ており、内部構造は華奢ですが、コスト面を考慮すると納得できる範疇です。コード接続がハンダ接続が前提ですがカシメもできる形状が好ましく思えます。

2017-11-29
用途:
充電器に取付
対象商品:
42564402

使用中のバッテリー充電器のクリップが破損したため交換しました。充分に使えてます。

2019-01-20
用途:
充電器のクリップ交換
対象商品:
42564384

BC019 インテリジェントバッテリーチャージャーPROのクリップが華奢で危険なので交換用として購入しました。
被覆が薄く握る度に歪んでしまい用をなしません。
仕方がないので偶々オリジナルとサイズが合うので交換して使用しています。

1人が参考にしています