ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パックのレビュー

平均満足度 4.73 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック モノタロウ
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。 【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
HPC 様2025-06-02
用途:
コンクリートに切り目
対象商品:
41301058

普通によく切れます。プロの人も使えば良いと思います。

明石土建工業株式会社 様2024-05-07
用途:
コンクリートの目地キリ
対象商品:
41301058

得日に購入させてもらっています。
値段が安いので助かります。

1人が参考にしています
2023-11-07
用途:
工具のメンテナンス時
対象商品:
41301058

コンクリートをカットする際に使用、切れ味は申し分ない、耐久性は今後に期待します

2023-05-19
用途:
コスパ最優先
対象商品:
41301058

非常に安価。
ここまで安いと、耐久性とか問わないです。
消費したら再購入します。

2022-12-12
用途:
作業時
対象商品:
41301058

コスパ良く、何度もリピさせていただいてます。
カテゴリーでお得な日に購入させていただいてます。

2023-08-20
用途:
コンクリートブロック切断
対象商品:
41301058

これはとても良く切れます。
価格もかなり安いですね。

2022-10-29
用途:
レンガの切断
対象商品:
41301058

自分の家の庭いじりに使用するのには十分な物で、耐熱レンガや敷きレンガを50~60カットしましたが2枚しか使用しませんでした。コスパが良いです。

遠藤農産 様2022-08-30
用途:
シャッター周辺の排水対策
対象商品:
41301058

若干、刃の減り方が早い気がするが、作業には問題が無い。

2022-01-20
用途:
コンクリート、塩ビパイプ
対象商品:
41301058

申し分無し!質より量派の自分には最高 質も悪く無し5枚でこの価格 最高です
これからもリピートします

2021-09-21
用途:
レンガやコンクリートブロックの切断
対象商品:
41301058

レンガやコンクリートブロックの切断に使用している。
消耗品なので、コストパフォーマンスが高いこの商品が丁度良いです。

2021-06-14
用途:
レンガ切削
対象商品:
41301058

特に問題なくレンガ切れました。コスパが良いので気にせずにバンバン使えます。

2021-09-05
用途:
鋼材の切断
対象商品:
41301058

切断砥石両面補強WA径107×厚さ1.2mmに比べ切断能力は、50%ぐらいでした。

1人が参考にしています
2021-01-04
用途:
ステン切断 FRP切断
対象商品:
41301058

プライベ-トブランドで安価でいいです。交換も気にせず能率アップ

吉田家具センター 様2020-08-29
用途:
玄関サッシの取替工事、土間コンクリ解体
対象商品:
41301058

5枚パックでこの単価と切れ味は大変満足です。今までは切れ味が落ちても無理にグラインダーを使用して本体が熱くなりましたが単価が安いので惜しげなく交換できます。

金子建築 様2021-01-17
用途:
コンクリート床の解体作業
対象商品:
41301058

大変安価で助かりました。また購入したいと思います。

2020-01-22
用途:
電気設備工事
対象商品:
41301058

他店より安く、また、発送も早かったので購入して良かったです。

2019-11-22
用途:
コンクリート切断時
対象商品:
41301058

値段は安いし、切れ味がいいので満足で使用してます。

2019-05-24
用途:
ステンレスパイプの切断
対象商品:
41301058

この値段で、このクオリティーは、良いと思います。次回も購入したいです。

みどり店 様2018-09-28
用途:
研削作業
対象商品:
41301058

ヒスイ加工に使用して居ます。非常に使い勝手良く、ブレが少ないので細部の低速作業にも適して居ます。この様なスリットなしのものも必要です。

2019-04-11
用途:
重量ブロックの切断
対象商品:
41301058

重量ブロック塀の支えとしていた袖カベ(約6ケ)が不要となったために、ディスクグラインダーにこのダイヤモンドカッターを装着して、重量ブロック・コンクリートなどの切断・解体を行った。この作業は始めての作業であったが、コンクリートなどからの白い粉が出るのが気になった以外は、まるで木材を切るような感覚で、重量ブロック・コンクリートなどの切断を行うことができた。そして、このダイヤモンドカッターの切れ味の良さ・余り磨耗しない耐久性・価格の安さに驚かされた。

1人が参考にしています