バッテリーキルターミナルのレビュー
- 用途:
- たまにしか乗らない車な取付
- 対象商品:
- 42992495
旧車などの場合、バッテリー上がりが悩みの種ですがお客様の旧車は皆、これを付けて保管しております。値段の割には製品の作りは良く満足しています。
- 用途:
- バッテリーの節電
- 対象商品:
- 42992477
長期にわたり車を使用しない機会が多くなったのでバッテリー節電のために取り付けました。ON-OFFはつまみを回すだけなので簡単なのですが、取り付け4穴が縦でなく横向きに開いていればバッテリーコードを捻らずに取り付けられると思います。
- 用途:
- バッテリー上がり防止に
- 対象商品:
- 42992495
端子の向きと形状が変わるので、機械に疎い今の私には取り付け不可能でした。また知識を蓄えて再チャレンジしたいと思います。
- 用途:
- 車バッテリーに使用
- 対象商品:
- 42992477
車のバッテリーに使用していますが、大変満足しています。車の使用頻度が少なくバッテリーあがりの防止となり安心しています。特に冬場での使用時にはバッテリーが弱ることも無く、しっかりしたセルスタートができてます。
- 用途:
- 普段使い
- 対象商品:
- 42992495
毎日使わない車や農耕車のバッテリーあがりを未然に防いでくれます。
これで電源供給を断っておけば防犯にもなりそうです。
友達、知り合い、お客さんにもおススメしています。
- 用途:
- キャンピングカーの出動時
- 対象商品:
- 42992495
キャンピングカーは、使用頻度が少ない又電装品が多く装着されているため、暗電流の発生でどうしてもバッテリ上がりが生じます。今まではマイナスターミナルを切り離していましたが、急いでいるときは面倒でした。キルターミナル取り付け後は非常に楽になりました。
- 用途:
- バイクの放電防止のためフレームとアース線の接続部分に取付けました。
- 対象商品:
- 42992477
ハンドルを回すだけなので使い易いと思います。本体接続部に少しぐらつきがあるため、ハンドルを外した後、再度締め込む時に微調整が必要です。
- 用途:
- 長時間の運転しない時
- 対象商品:
- 42992495
取り付け、使用にあたってとても便利になりました。以前は蝶ネジタイプだったので蝶ネジを落として大変なことになったことがありました。
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 42992495
バッテリーのキーオフの時のリークを防ぐために使用しています。ただ構造上金属部分の構造が薄いところがあるため、力を入れると破損する場合があります。改良された製品が出るとうれしいです。
- 用途:
- 重機の電源キルスイッチとして
- 対象商品:
- 42992495
重機の防犯用キルスイッチとして使用しました。
この上にカバーをしておけば、防犯用に少しは足しになると思います。