バッテリーキルターミナルのレビュー

平均満足度 4.28 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーキルターミナル モノタロウ
ワンタッチでバッテリーの電流をカット!長期間放置車両などのバッテリー上がりを未然に緩和!ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。本製品は、車輌の純正ターミナルと、バッテリーのマイナス側の端子との間に、取り付け装着となります。 【用途】自動車はキーOFF時でも車には見えない電流(暗電流)が流れており、時計・オーディオ・コンピュータなどのバックアップをしておりますので、車に乗らなくても少しずつバッテリーの電気を消費しております。キルスイッチ本体、中央のダイヤルを回すだけでON/OFFの切り替えが出来、わざわざスパナなどでターミナルを外す必要が無く大変便利です。マイナスターミナルを外し、キルスイッチを取り付け、キルスイッチ本体に外したマイナスターミナルを取り付けるだけです。ごく稀にしか車に乗られない方・旧車などお持ちの方、ツーリングなどしか乗られない方などのバッテリー上がりを緩和!バッテリーを外す整備作業時などにお勧めです。キルスイッチはバッテリーのマイナス側のみに取り付け致します。プラス側は必要ありません。キルスイッチ購入の際は、搭載されているバッテリーの型番を確認して下さい。例)40B19L 例)90D23L ←中央のB(細端子)かD(太端子)との記載がありますので、B端子用もしくはD端子用をご確認下さい。トラックなどの大型バッテリーのE41、F51、G51、H52などはD端子用を購入ください。※本製品は自動車に流れている電流を遮断する物で、バッテリー本体の自己放電を防ぐ物ではありません。
71件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
藤本商会 様2017-11-23
用途:
セカンドカーのメンテナンスとバッテリー上がり予防
対象商品:
42992477

道具を使わずオンオフ出来るのが素晴らしいく簡単です

オールマリン 様2018-01-10
用途:
バッテリー上がり防止
対象商品:
42992477

ターミナル締め付けナットを締める時、ボルトが空回りするのでボルトの形状を見直して貰いたい。

1人が参考にしています
2018-06-20
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
42992477

使用頻度の少ない農機具等に利用し、端子を外す手間を考えれば大助かりです。

2017-10-01
用途:
長期不動車両に
対象商品:
42992477

長期間運転しないときはこれが有ると便利です。
出来ればもう少しコンパクだと助かります

2017-09-19
用途:
余り使用頻度が少ないため
対象商品:
42992477

値段的にも負担が少なくシンプルな作りなので
故障も少ないと思います。

2017-05-15
用途:
普段乗っていない車用
対象商品:
42992477

普段乗っていない車に使用しています。
今まで乗る前は必ず車のバッテリーが上ってしまいエンジンを
かけるのに苦労していましたが、これは非常に便利です。
まだ使用し始めて間もないので耐久性はわかりませんが、
費用対効果はいいと思います。

2018-07-19
用途:
車のバッテリー上がり防止
対象商品:
42992495

接点の耐久性が低く早い期間で接触不良になりそうです。

2018-06-11
用途:
車輌の長期保管時
対象商品:
42992495

このキルターミナルがこの金額なら大満足です。使用にも全く問題ありませんでした。

2017-09-20
用途:
車に長く乗らない時
対象商品:
42992477

ユーチューブで、紹介されていました。余り車に乗らない時のバッテリー保護に

2017-05-19
用途:
トラックのバッテリーに取り付け、電池の放電防止
対象商品:
42992495

バッテリーの収納状態によっては取り付けが若干難しいですが、非常に簡単・安価に放電防止対策ができます。ただ、接点がON/OFFする時に火花が発生しますので、火花対策を考えていただければ良いですが。バッテリーは水素ガスを発生しますし、接点も炭化・溶融しますので。

2017-03-29
用途:
あまり乗らない車に

発想はとてもよい商品です。こういう商品探してたので購入しました。
取り付けたのですがアース線の重みでアース線を接続する方の端子が傾いてしまい、よってon/offのネジが傾いてしまう為に緩めてもoffにならず…
PPバンドで補強して傾かないようにしました。
なのでこの評価です、この点が改善されたら完璧なんですが。

来民鈑金 様2018-07-26
用途:
2Tトラック

D端子の方を一年使いましたが 性能的に無理みたいです
今日、通電しなくなり出先で大変な目に会いました
スパークしまくりで、構造的に無理かも 24V車はおすすめできません

有限会社モンテ・ガレージ 様2018-04-22
用途:
自動車整備
対象商品:
42992477

以前他社のを買いましたが、値段から考えて購入しましたがお客さんにも優しくとても良かったです。

2017-08-10
用途:
空冷ワーゲンに使用
対象商品:
42992495

土日しか乗らないので、バッテリィーもあがらず、重宝しています。

2018-06-30
用途:
車用
対象商品:
42992477

取りつけ5分です。リモコンでドアが開きません。性能不明。

2018-03-20
用途:
農機具用
対象商品:
42992477

ネジの部分が少し精度が悪いみたいで、ネジを緩めすぎて外れてしまい再度取り付けるとき噛みこんだのでタップをかける羽目になった。

2017-05-20
用途:
長期不動車両に
対象商品:
42992495

ワンタッチ式の切るカッターが作れませんか?
今の車のバッテリースペースが狭いため、もう少しコンパクト設計なら最高です。

2017-03-22
用途:
トラクターのバッテリー
対象商品:
42992477

シーズン以外使わないのでよくバッテーが上がってしまうので予防に使います。

2017-12-13
用途:
メンテナンスの効率化
対象商品:
42992495

同じ様な商品を 3倍くらいの値段で見たことがありました。私の車はマイナス端子が外しにくいので購入しました。(NAロードスターです)

1人が参考にしています
2017-01-18
用途:
トラクター、重機
対象商品:
42992477

今までバッテリーのターミナルいちいち外していましたが、これは楽です。