バッテリーキルターミナルのレビュー
ワンタッチでバッテリーの電流をカット!長期間放置車両などのバッテリー上がりを未然に緩和!ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。本製品は、車輌の純正ターミナルと、バッテリーのマイナス側の端子との間に、取り付け装着となります。
【用途】自動車はキーOFF時でも車には見えない電流(暗電流)が流れており、時計・オーディオ・コンピュータなどのバックアップをしておりますので、車に乗らなくても少しずつバッテリーの電気を消費しております。キルスイッチ本体、中央のダイヤルを回すだけでON/OFFの切り替えが出来、わざわざスパナなどでターミナルを外す必要が無く大変便利です。マイナスターミナルを外し、キルスイッチを取り付け、キルスイッチ本体に外したマイナスターミナルを取り付けるだけです。ごく稀にしか車に乗られない方・旧車などお持ちの方、ツーリングなどしか乗られない方などのバッテリー上がりを緩和!バッテリーを外す整備作業時などにお勧めです。キルスイッチはバッテリーのマイナス側のみに取り付け致します。プラス側は必要ありません。キルスイッチ購入の際は、搭載されているバッテリーの型番を確認して下さい。例)40B19L 例)90D23L ←中央のB(細端子)かD(太端子)との記載がありますので、B端子用もしくはD端子用をご確認下さい。トラックなどの大型バッテリーのE41、F51、G51、H52などはD端子用を購入ください。※本製品は自動車に流れている電流を遮断する物で、バッテリー本体の自己放電を防ぐ物ではありません。
2017-01-07
- 用途:
- メンテナンス用
- 対象商品:
- 42992477
オーディオとかいじる時に簡単にバッテリーを切ることができて便利になりました。
前から欲しいと思っていたので安く手に入って良かったです。
株式会社WEED 様2017-08-15
- 用途:
- 車に
- 対象商品:
- 42992495
古い車で乗る回数が少ないので、いちいちターミナルを外していたのですが、さすがに面倒になり購入しました。使ってみて導通のアンペアが少ないのではないかと思うことがあります、バッテリーの容量はあるのにセルの回りが遅く感じそのうち無しと、付けた時と試してみようと思っています。
カービューティープロ アルファ 様2016-12-19
- 用途:
- 農機具のバッテリー交換の時
- 対象商品:
- 42992495
価格が安くて!つくりも悪くないので、大変満足です。お客さんにも喜ばれ、また、相談があったときは、購入しようと思います。
2017-03-30
- 用途:
- バッテリーアース配線を使用ごとに簡単に入り切りしたい
- 対象商品:
- 42992477
バッテリー端子につなげて、外した配線端子をもう一方につなげる方法は
簡単に接続できていい考えだが、バッテリー端子側につけた場合、カバー
が付かなくなったりすることがあり、端子線は前のままでボデーアース側
につけたが、端子の留め具が邪魔で付けるのに苦労した。
2017-04-13
- 用途:
- 充電長持ち
- 対象商品:
- 42992477
利用頻度の少ない車両に使用します。これを使ってマイナスターミナル接続を切っておくとバッテリー上りがなくなり寿命も延びます。。。と解釈しております。