ダイヤモンドカッター ターボ 高速のレビュー

平均満足度 4.52 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウ
モノタロウ
809 / 税込 890
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。 【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
61件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-28
用途:
DIYに

レンガの切断に購入。本職ではないので初めてやってみたが上手くいってよかったです。

有限会社 西尾建設 様2025-11-24
用途:
CBブロックなどコンクリ-ト製品の切断

この製品のコストパフォーマンスは最高 安いから耐久性が悪く、切れ味も悪いのではと思ってたけど、十分使えます。
もう1枚7~8千円するカッターは使えません。

2025-04-08
用途:
建築ブロックの切断加工
対象商品:
49359634

値段の対して良く切れました。
後は、サイズの大きいのがあればなお良い

2025-04-12
用途:
ブロック切断

ブロック切断に使っています。特に問題ありません。耐久性はこれからです。

2023-12-23
用途:
花壇用の石材カット
対象商品:
49359616

花壇作りで使用するため、石材が長さ調整でカットが必要で、ダイヤモンドカッターが安くで出ていたため、注文しました。
あまり期待してなかったのですが、簡単にきれいにカット出来ました。
125を使用したのですが、周囲をカットし届かない部分はハンマーで叩くと簡単に折れました。
次回注文する時は、リピートします。
ありがとうございました。

2024-02-29
用途:
石の切断
対象商品:
49359607

モノタロウブランドでは、裏切られことないので購入。価格が魅力。問題なく使えました。

都築工芸 様2023-08-09
用途:
道路脇溝コンクリートの切断
対象商品:
49359607

安いので不安でしたが今回の工事だけに必要でしたので、評価を見て購入。
皆さんの言う通り良く切れます。コンクリートは勿論、硬そうな石もストレスなくグングン切れます。
2日間使いましたが、特に切れ味落ちず速やかに作業を終えることが出来ました。
まだまだ使えそうです。長期の耐久性はわかりませんが、頻繁に使わないなら十分だと思います。
無駄に高い品を買わなくて良かったです。

プロボックス株式会社 様2023-11-02
用途:
価格にしてはいい仕事しますね!
対象商品:
49359607

コンクリ剥落防止対策の際に使用しています
ライン出しにカットしてコンクリを斫落としています。
いいペースでカットできるので重宝しています。耐久性そこそこありますね!
いい仕事してくれます。

2023-08-05
用途:
自宅でのハツリ作業(階段からスロープ)
対象商品:
49359625

100mm径のものは所有していたがより深く切れる150mmを使用したくモノタロウブランドを購入。
個人レベルでは全く不足なく仕事してくれました。

2023-08-17
用途:
ブロックやタイルの切断作業
対象商品:
49359616

思いのほか結構消耗も少なく、永く良く使えているので、又リピ買いしたいと考えています。

株式会社MCS 様2023-10-16
用途:
コンクリートブロックのカッティング
対象商品:
49359607

コスパも良く、普段使う他製品と変わらない切れ味なので、これで十分!

株式会社サンコー 様2023-03-10
用途:
切断
対象商品:
49359607

初期のキレ具合は問題ありません。
耐久性はこれから使い込まないとわからないです。

1人が参考にしています
2024-02-11
用途:
CBの切断

消耗品なのでこれで十分!ちゃんと切れます。コスパ最高

2022-09-23
用途:
コンクリート製品の切断時
対象商品:
49359607

価格がリーズナブルで、コンクリート二次製品も良く切れます。
リピーターです!

2022-05-22
用途:
コンクリート切断作業

縁石やブロックの切断作業用に使用しましたが、問題なく使用出来ます。某ホームセンターで売られている品物よりも安価ですが品質的には変わりないと思います。

2022-07-20
用途:
ブロック切断
対象商品:
49359607

ブロックのカットに使いました。素人の私でもブロックのカット出来ました。

ホームアシスト 様2021-12-07
用途:
コンクリート工事

使ってみてキレ味も良かったです。
梱包も丁寧で安心して頼む事ができます。

2021-08-14
用途:
コンクリートの切断
対象商品:
49359625

丸鋸に取付けてU字溝やコンクリートブロックの切断加工に使用。  
U字溝は密度も高く鉄筋も入っているので少しきついですが、コンクリートブロックはサクサクと切断できて快適です。

2021-08-27
用途:
耐火レンガを切る
対象商品:
49359607

予想以上の切れ味が長続きした。コストパフォーマンスはかなりいい。ただ、よく切れる刃と、すぐに切れなくなる刃があった。製品のバラツキが多少あるようだ。しかし、この値段でこの性能は満足です。

3人が参考にしています
2021-10-04
用途:
斫り箇所のコンクリートカッター切り
対象商品:
49359607

切れ味は良いが刃のへりは、少し早いようですが価格が安いのでコスパ的には
良いでしょう

2人が参考にしています