ダイヤモンドカッター セグメント 高速のレビュー

平均満足度 4.47 (130件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。 【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
130件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ミニーブリティッシュカーズ 様2026-01-10
用途:
アスファルトのカット

問題無く切り込みが入りました!
刃こぼれも無く 満足しています。

2025-12-19
用途:
コンクリ切

広範囲でなければこれで十分、普通に切れます。良いと思います。

株式会社日出浄化槽管理システム 様2025-06-30
用途:
浄化槽送気菅配管時

コンクリート切断に使用しました。切れ味抜群!切断面も綺麗で仕上げも
楽でした。しばらくはこの1枚で大丈夫!次回も購入したいと思います。

1人が参考にしています
2025-02-13
用途:
看板設置工事時、駐車場地内舗装切断に使用

約2mほど舗装切断に使用しました。価格も安かったので直ぐに摩耗して切断能力がどうかなと心配で2枚購入しましたが思った以上に仕事をしてくれました。
刃の消耗も1枚で大丈夫でまだまだ次の現場でも使用出来そうです。
使い捨て感覚でその現場だけ使用出来ればOK!の予定でしたが良い商品でした。

1人が参考にしています
いとうブロック 様2025-02-28
用途:
コンクリートの切断
対象商品:
49359835

ブロックやコンクリートの切断に使用、切れ味も良く保ちも良かったです。

2024-10-03
用途:
買うならこれ。

一度買ってからずーっとこれだけ。刃の厚み、切れ味、値段、どれも満足です。

グラッツェ ミレ 様2025-06-15
用途:
ダイヤモンドカッターとして

とてもお値打ちでよい商品だと思います、次回もまた購入しようかと思います

2024-03-27
用途:
コンクリートをカットしたくて購入
対象商品:
49359817

他の商品に比べて価格がすごい安い!
これ以上の物が有るだろうか?商品は、まだ使用してないので性能はまたレビューしたいです。

1人が参考にしています
2024-04-04
用途:
車庫を囲むブロックの一部撤去
対象商品:
49359817

車庫証明の関係から奥行を拡げる必要がありdiy用に本商品を購入。安価なカッターは寿命が短いとのネット情報があり、気にしながら作業を進めたのですが、問題なく済ませることが出来ました。

2024-04-22
用途:
外構・造成工事時にブロック等をカットしています。
対象商品:
49359835

使用した感じは他メーカーの物と変わり無いです。コスパ最高です。

有限会社サンエイ建設 様2023-11-07
用途:
タイル壁解体
対象商品:
49359844

既存トイレのリフォームで、腰タイル壁の解体にマキタ180mmグラインダーで使用しました。
思った程消耗せずカット出来ましたので、結構耐久性はあるんじゃないかと思います。
今後の予備用にリピしようと思います。

2023-12-10
用途:
タイルの切断
対象商品:
49359826

充電式ディスクグラインダーに取り付けてタイルの切断に使用しました。切れ味よく切断できています。今のところは切れ味劣化は感じていません。

2023-10-19
用途:
コンクリートのカット作業時
対象商品:
49359817

かなり以前に購入しました。素人なので余り使う機会がありませんがとても活躍してくれています。

東洋ランドスケープ株式会社 様2023-10-10
用途:
インターロッキングブロック、外構二次製品(縁石、マス等)
対象商品:
49359826

なんと言っもコストパフォーマンスと汎用性の幅広
と安定的な切断力に満足しています。
改善点はリングに不便感じた時がありらリングにもう少し工夫があると助かります

2023-06-29
用途:
壁のモルタル切り
対象商品:
49359817

安いので不安でしたが壁のモルタルがサクサク切れて満足。15m程切りましたが問題ありませんでした。自分の家を補修するのに十分です。

1人が参考にしています
2023-06-07
用途:
U字溝の隙間切削に使用
対象商品:
49359817

農業用水のU字溝の継ぎ目から漏水しており、漏水防止工事としてシーリング材を補填する前の隙間切削で使いました。
マキタの充電式ディスクグラインダーで使用しましたが、コンクリート製のU字溝を簡単に切削でき大変楽に作業をすることができました。

小林園芸 様2023-05-29
用途:
U字溝の切り欠き
対象商品:
49359817

コンクリートが豆腐の様にスパッと切れるのが気持ち良いです。
切れ味が落ちたらまた研磨すればよいそうで・・・
それほど頻繁に使うものではないのですが助かります。

コスモソリューション 様2023-06-26
用途:
作業用
対象商品:
49359826

普通のコンクリートを切ったのですが切れは良いと思います。耐久性はまだわかりません。切れなくなったらまた購入します。

2022-08-26
用途:
駐車場のコンクリートハツリの前処理で使用
対象商品:
49359826

マキタの防塵カッター4105K型で使用。問題なく使用できました。比較したことがないので耐久性は優劣判断できませんが深さ40㎜で40cm×10ヶ所は十分切削できました。

1人が参考にしています
2023-03-13
用途:
ブロック切断コンクリート切断
対象商品:
49359826

安くて助かります。150、180大径のものも購入したいと思う