バッテリーテスターのレビュー

平均満足度 4.33 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーテスター モノタロウ
バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単・正確にわかります。 【用途】AGMバッテリー・ゲル状バッテリー・EFBバッテリーなど、自動車・建機等の各種12Vバッテリー
75件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-21
用途:
車、バイクのバテリー診断で使用
対象商品:
48883476

車とバイクのバッテリーの状態を把握するために購入しました。
状態が数値で分かり、交換の時期の判断ができ助かります。
精度もディーラーの測定とそれほど違わず、悪くない感じです。

2021-02-05
用途:
定期的にバッテリーの状態を監視
対象商品:
48883476

計測数値が安定していて信頼性が高く感じます。
いい製品です。

2020-07-24
用途:
自動車のバッテリーチェック
対象商品:
48883476

最近、バッテリーの種類も増えたので、自動で読み取ってくれるのでとても便利。

3人が参考にしています
2020-10-06
用途:
バッテリー管理
対象商品:
48883476

バッテリーの交換時期の確認用に購入、容量セットして簡単に測定出来ました。

2020-06-04
用途:
車のバッテリーチェック
対象商品:
48883476

商品同梱の取説(1枚)を見れば、簡単に使い方が分かりました。
バッテリー性能が%表示されるので、バッテリー交換の判断が楽になりました。

2020-04-10
用途:
自家用車、オートバイ整備に
対象商品:
48883476

設定メニューもわかりやすくバッテリーの診断結果も明快に表示されて、使いやすいです。

2019-10-22
用途:
バッテリーの寿命の判定
対象商品:
48883476

平成24年にバッテリーを変えてから、いままで
バッテリーの調子は良かったのですが、
このテスターで、健康度24%、REPLACE(取り替える)の表示が
でましたので、バッテリー交換しました。
ただ、この機器の使い方がすこしわかりにくかった部分がありました。
なれれば使いこなせるようになるかと思います。

1人が参考にしています
吉村太農園 様2020-02-07
用途:
バッテリーの状態確認
対象商品:
48883476

表記が英語とその他なのですが、日本語表記がありません。その点を改良していただければ使いやすいと思います。

2019-08-07
用途:
バッテリーの寿命判断に
対象商品:
48883476

今まではバッテリーが寿命に到達していても、それなりに使い続けていたようです。
エンジンや電装にも良い影響はありませんし、今後はこのテスターを判断基準にするつもりです。
操作が若干ややこしいですが、慣れればなんとかなる感じ?
測定対象バッテリーにCCA表記の無いものが多く、困る場合もあります。(適当に設定してます)

2019-04-24
用途:
愛車のバッテリーチェック。【数日間乗らない事があるので】
対象商品:
48883476

バッテリーのターミナルに接続し、バッテリー容量値をセレクトするだけの簡単操作で、バッテリーの充電状況や内部抵抗なども測定出来て便利です。
また充電後の状況も詳細を知る事で、どれだけ回復したのかも数値として把握出来て助かります。

2020-07-04
用途:
バッテリーの寿命検査
対象商品:
48883476

他のメーカー品と同じものなのに安くて安心して使えます。

2019-12-22
用途:
バッテリーの寿命判定
対象商品:
48883476

ccaの値がわかるのでバッテリーの状態がわかります。JIS規格の測定がバイク用等の小さなバッテリーに対応してないのでそこが残念でした。

2人が参考にしています
2018-11-16
用途:
バッテリーの健康度
対象商品:
48883476

バッテリーのCCAを測定して健康度の確認に使用しています。使用方法は簡単でバッテリーに接続すると電源が入りCCAの初期の値をセットしてスタートすると結果が表示される。乗る機会の少ない車のバッテリーに接続してCCA値を確認したら、CCA値と健康度→交換の判定が出ました。更に充電して結果を観るとGOOD判定に変わり充電したら使えることが分かり購入して良かったと思っています。

1人が参考にしています
2019-01-11
用途:
自動車バッテリーの点検
対象商品:
48883476

初めて使うので、一番安いテスターを探していたら、この商品を見つけました。バッテリーの状態がわかって、交換時期の判断ができるのでとても良いです。ただ、JIS規格のバッテリーでアイドリングストップ用N-55とか、プリセットされていないものも多いので、CCA値で入力できるように、JIS規格バッテリーのCCA値一覧表があれば、使いやすいと思いました。あと、値を入力する時に、セレクトボタンを長押しすると、矢印が点滅表示され、呼び出し順が、降順と昇順と切り替えれることが、取説に書かれていなかったので、この点は取説にセレクトキーの使い方として掲載してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2019-02-05
用途:
バッテリー点検時に使用
対象商品:
48883476

最初の設定こそ分からない所がありましたが、後日に設定の回答がメールで届いて、無事に安心して使用出来ました。
バッテリーの性能や劣化など、一目で分かれて便利でした。
バッテリーの販売にも繋がるので良かったです。

2019-05-16
用途:
キャンピングカーのサブバッテリーの管理
対象商品:
48883476

バッテリーの端子にネジ式の細い端子の測定では新品のバッテリーでも要交換の表示になり使い物にならないと思いましたが、太い端子では 普通に測定出来ました。

1人が参考にしています
2019-05-16
用途:
ソーラー発電のバッテリー残量を確認するため
対象商品:
48883476

説明書が不親切。
汎用性があるものとは思うが、それなりの分かりやすさが有って良いのではないかと思う。

1人が参考にしています
2019-01-19
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
48883476

シンプルで操作しやすく(ボタンが大きく押しやすい)気に入りました。

2019-01-14
用途:
ソーラーバッテリーの状況確認
対象商品:
48883476

簡単に評価が表示されるので便利。但しバッテリー端子を咥えるクリップがむき出しの部分が多く取り扱いに注意が必要な点が残念。

セブン機工 様2019-02-05
用途:
バッテリの状態を見るのに
対象商品:
48883476

バッテリーのCCA値を見て充電の状態や内部抵抗を知ることが出来てよいです、これからちょくちょく使っていこうと思います。