トルクレンチビットソケット セットのレビュー
- 用途:
- 整備
日常点検の際にちょっとした部品交換の為購入
輸入車の整備に使用しています
工具を一通りそろえるにはお金がかかりますから素人が持っているにはちょうどいい工具かな
- 用途:
- 主にバイクのメンテ、パーツ取り付け
- 対象商品:
- 51095257
自動車用のトルクレンチ(10-100Nm)で、バイクのオイル交換に使用したら、オーバートルクでドレインボルトを破断してしまいました。そこでもっと小トルクのものを探していたところこの商品が目に止まり購入した次第です。付属しているビットもバイクのパーツ類にピッタリで大変重宝しています!
- 用途:
- カーアクセサリー取付
他のレビューにあるように、設定トルクに達したときの感覚は小さいですが、予め分かっていれば問題ありません。コスパに優れた商品だと満足しています。
- 用途:
- TRD GRドアスタビライザーの取付
- 対象商品:
- 51095257
ドアスタビライザーの必要な締め付けトルクが23Nmと5Nm。このレンチのトルク調整範囲が1~25Nmなので、このトルクレンチ1本で取り付け可能。そのうえ、必要なトルクスソケットT30とT40までついていてこのお値段、完璧でしょう。ただ、小トルクの時のCLICKを見逃してしまいそうになるのが玉に瑕です。とはいえ、役割を十分に果たしてくれました。
- 用途:
- テスト機の組み立て時
- 対象商品:
- 51095257
トルク指定のあるネジを締める時に使っています。
数値を合わせるのは、とてもやり易いですが、付属の六角ビットが少し大きめなのか、ネジに入りにくかったので、別のメーカーのボールヘッドを購入しました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス作業時
- 対象商品:
- 51095257
どうしても、このタイプの商品が必要で購入しました。コスパも良く、使い易く、感動しました。大切に使用させて頂いております。本当にありがとうございました。
- 用途:
- ホンダPCX125JF28ラジエター液並びオイル、ファイナルリダクションオイル交換
- 対象商品:
- 51095257
ホンダPCX125JF28ラジエター液並びオイル、ファイナルリダクションオイル交換で使いました。
大方満足です。11年前のバイクラジエターの樹脂製ドレンボルト を締めた際、1N.mがサービスマニュアルに記載されてあったので、そのまま設定し回すと、根元から折れてしまいました。
こればかりは、ドレンボルトの劣化なのか、本商品の問題なのかわかりませんが、新品ドレンボルト を付け替える際は、0.8N.mで甘めに締めました。
- 用途:
- H6六角レンチが折れました。
- 対象商品:
- 51095257
バイクのハンドル交換作業で、さほど力を入れなかったのですが、H6mmソケットが横半分から簡単に折れました。防護メガネに当たって難を逃れましたが、鋭利な刃物の様に鋭く折れたので、かなり危険です。ソケットだけでも信頼の置けるメーカーをお勧めします。
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 車のDIY
- 対象商品:
- 51095257
規定トルクに達した際のクリック感覚は19Nmでも6.4Nmでもはっきりわかりましたので問題ありません。
ただ、トルクを偶数の10Nmに設定する場合は主目盛を9と11の間に合わせると副目盛は0Nmとなり分かりやすいですが、設定トルクを奇数の9にしようとした際は副目盛が1.0Nmを示すため勘違いしないよう注意が必要です。9.8Nmに設定すると副目盛は1.8を示します。
- 用途:
- ロードバイク整備
- 対象商品:
- 51095257
カーボンパーツの取り付ける時に締め付けトルクが指定されているので必要以上に締め過ぎないので大変満足しています。
- 用途:
- ロードバイク整備
- 対象商品:
- 51095257
ビットも付属でレンチ本体の質感も良い。クリック感が分かりづらいが慣れてしまえば問題なし。それ故、使用前に何回か試してクリック感を体感することをおすすめします。
- 用途:
- 自転車整備等
- 対象商品:
- 51095257
トルクレンジが広いので使い勝手が良い。ダイヤルも価格から考えれば十分な節度で調整できるが、特に低トルクでのクリック感は甘め。工具のサイズ(全長)やトルク測定誤差から考えても、最低レンジで5NM、実用8~20NM辺りでの仕様が誤差も少なくクリックも確かなので、サスのピボットボルトやスルーシャフトの締め込み、クランク締め付けボルトの固定確認などが主となりそうな道具。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 51095257
機会を締め付けるときに使います。均等にトルクが掛かるので安心してメンテナンスができます。
- 用途:
- エンジンの組み直し
差し込みの変換アダプターがあればなおよかったと思います
- 用途:
- 自転車組立、メンテナンス
- 対象商品:
- 51095257
想像以上に品質が良く、トルクに到達した時のクリックも音はしないのですが、分かりやすいです。必要なビットも一通り入っていて、価格もお手頃でおすすめの品です。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 51095257
5Nmと23Nmでトルクスネジを締めるのに使用しました
ゆっくり締めればクリックはわかります、音はしません
ビット付きでこの価格なら満足です
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 51095257
価格 大きさ 値段 お手頃です 何時も使うものではないですが重宝しそうです。