オートスプレー 有機溶剤用 加圧式のレビュー

平均満足度 3.07 (227件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 【用途】パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
227件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-15
用途:
品物の洗浄作業
対象商品:
57886492

以前はホームセンターで購入した農薬等を散布する器具を使用していましたが、何度か使っているうちに中の部品がダメになってしまいました。
こちらの品物は有機溶剤OKのようですので、期待しております。
今のところは問題なく使用できています。

2024-11-16
用途:
自動車塗装前の脱脂
対象商品:
57886492

5年前にこちらの製品3つ購入しましたが、当時はシリコンオフを入れてましたが、先端のノズルからチョロチョロシリコンオフが漏れてたので結局使えない代物と判断し全て廃棄しましたが、今はもんだい

1人が参考にしています
2023-08-21
用途:
パーツクリーナーに
対象商品:
57886492

何度か買いましたが、液が変な所から漏れてきたり、レバーを押していなくても出っぱなしになってしまい使い物になりませんでした。2個購入して、2個とも同じ症状だったので欠陥品だと思います。

5人が参考にしています
2020-07-07
用途:
風呂場でのクエン酸噴霧。
対象商品:
57886492

しっかりとしている。ポンプの状態も良い。以前、100円ショップで同種のの物を使っていたがすぐに壊れました。満足しています。

2020-08-31
用途:
ボディコーティングの下地作業に
対象商品:
57886492

ボディコーティングの下地作業にコンパウンド研磨後に専用脱脂剤を入れて噴霧に使いました。今までクロスで塗ってふき取っていましたが一気に塗れるので作業が早くなりました。早く導入すればよかった。お値段も安いので万一早期に壊れても苦にならない設定だと思います。リピートします。

2人が参考にしています
2023-07-11
用途:
農業機械整備
対象商品:
57886492

数回使用しただけでダメになりました。
圧をかけても噴射されません。
モノタロウブランドには残念です。

4人が参考にしています
2020-12-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
57886492

加圧式で便利です。手持ち部分がもう少しハンガーの用になれば保管に便利なのですが。

2020-08-26
用途:
脱脂剤の噴霧用
対象商品:
57886492

某商社が輸入している品よりひと回り小型で使いやすい。
パッキンの微妙な漏れ具合が、圧をかけたまま使わない時でもノズルからの液だれが無いことに納得しています。

2020-08-13
用途:
有機溶剤系のシリコンオイルの塗布
対象商品:
57886492

有機溶剤系のシリコンオイルの塗布に低コストのスプレイできるものを探していたところでした。価格の割にしっかりした作りだと思います。

1人が参考にしています
2025-09-09
用途:
塗装前の脱脂
対象商品:
57886492

脱脂材を入れ約半年使用出来ました。
使用感ですが、まず加圧ノズルが強度不足で安定しない、グニャグニャする。
噴霧の調整をしても思ったほど細かな霧状にはならず溶剤を無駄遣いしてる感がある。
最終的にOリングが膨張?して加圧ノズルが動かせなくなり使用不可となった。
Oリングだけ販売していればもうしばらく使えそうだが、無いようなので大きなゴミとなってしまった。この値段で半年持てばと思える方ならいいが、もう少しお金を出して良い物を買った方が賢明だと思う。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

株式会社戦略事務所 様2021-12-18
用途:
特性をよく考えて使えれば〇
対象商品:
57886492

有機溶剤以外の場合と同じように使用していれば、すぐに正常な利用ができなくなります。これはポンピング(グリスを使用)、密閉(Oリングを使用)、有機溶剤ということから当たり前の事です。(シリコンオフもパーツクリーナーも強ければ使用期間が減ります)
しかし、こちらの商品にはそういった注意書きがないことを確認(ほかの同種商品と比較して)してから購入しているユーザーは多いはずです。再度になりますが、当然に有機溶剤の強さ・容器内に入っている時間・ポンピング回数は製品の使用寿命と比例します。
これは欠陥ではなく商品の性質上といえます。
こちらの商品をわかりやすく言えば、価格に似合った耐性だけど、破裂事故が発生しないように頑丈なとことは頑丈で価格以上に作られている。といったところです。

3人が参考にしています
2020-04-25
用途:
クルマ・バイクのメンテナンス
対象商品:
57886492

とても使い易いです。今まで、缶スプレーのパーツクリーナーを使用していましたが、原液を補充できますのでコスト削減になり、また空き缶が発生しないので廃棄処理がなくなます。

後藤輪業 様2020-04-14
用途:
工作物の脱脂
対象商品:
57886492

ブレーキ・パーツクリーナーでの使用ですが、他のレビューにあるようなパッキンの溶解もなく、ノズルを調整することで霧状に出したりストレートな噴射もできます。
使い勝手もコスパもよいです。
欲をいうならばワンサイズ上のものも設定があるといいなとおもいます。

2025-06-12
用途:
色々

2020年に購入してそのあとのレスです。洗車中性洗剤や1か月に1回、有機溶剤、アルカリ系、半年1回特に問題はなかったが、3年目に入り圧縮が弱くなり沢山ポンプしても圧がかからず抜けてきました。何とか5年目ぎりぎり使える(短気な人は無理だな)。現在は子供の水遊びのおもちゃになっています。

2022-11-02
用途:
自動車整備

安いのはすごく助かるが、とにかくすぐ倒れてイライラする。

2021-11-25
用途:
2輪・4輪車のメンテ時に使用しています。
対象商品:
57886492

今まではシュアショット等の圧縮空気を使用するスプレーでパーツクリーナーを噴射して使っていましたがエアとパーツクリーナーの補給で作業が中断して面倒だったのですが、この製品は噴射する前に加圧する手間がいりますが使いやすくて重宝しています。噴射範囲が気に入らないので、ちょっとマイナス評価

2020-07-03
用途:
塗装間の脱脂
対象商品:
57886492

これは大満足。ホントおすすめ!
シリコンオフを入れて使ってますが、アセトン等を入れてパーツクリーナー代わりに使うようにリピします。

1人が参考にしています
2025-05-29
用途:
レーシングカートのメンテナンス
対象商品:
57886492

使用後は中の液体を抜く事を知らず入れっぱなしにした事で1シーズンでダメになった。注意喚起の案内が欲しかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2023-08-17
用途:
消毒用
対象商品:
57886492

アルコールを入れて使用していました。
初めは良かったのですが、しばらくすると、液が出なくてなりました。先端部と本体の間にあるパッキンだと思います。
パッキンの変更で使えるとは思いますが

2020-04-29
用途:
塗装用
対象商品:
57886492

今まで使ってた物より軽くて使いやすく
割れたり、変形せずに長持してくれたら
最高です。