ゼロウォーターのレビュー

平均満足度 4.74 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゼロウォーター シュアラスター
シュアラスター
1,798 / 税込 1,978
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。 【用途】自動車塗装面の保護及びつや出し
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-06
用途:
自家用車で使用してます

ちょっと高いと思いますが使用は簡単で洗車ごと短時間で終わります。 なかなか長期間持続し何回か使用を重ねると艶が増し、さすがシュアラスター製ですね!
毎回リピートしてます!!

1人が参考にしています
2023-07-16
用途:
乗用車
対象商品:
56735394

初めてのガラスコート。固形ワックス程水はじきを感じられないがワックスがけが簡単にできて良い。

2023-05-31
用途:
オートバイの手入れ

今までこの手の商品は胡散臭いので敬遠していたが色々な人が良いレビューをしていたので使ってみる事にした。ロングツーリングで雨の中、高速を使ったのだがほとんど汚れがついていないのには驚いた。因みにその時ホイールにコーティングしていなかったのでホイールだけは汚れていた。結果的にはコーティングの有無で汚れの差がはっきり分かる事になった。また、タンクにコーティングしても滑り難いのはありがたい。ニーグリップはもちろんだがタンクバッグ派の自分は今までタンクのワックス掛けは避けていたがこの商品でコーティング出来るようになった。吹き付けて拭き取るだけと簡単なのも助かる。リアフェンダーなどの樹脂部分にも白く残る事なく使えるので重宝している。所持しているPCX、GSX250R、KLX125の3台に使っても半分以上残っている。スプレータイプと違い、量もそれなりにあるのでお得感もある。自分は2本セットの物を購入した。

2人が参考にしています
2022-05-13
用途:
クルマ、バイクの清掃
対象商品:
56735412

艶の保持と塗りやすさという性能を考えるとコスパは高いと思います。

1人が参考にしています
2023-07-18
用途:
車両の清掃作業
対象商品:
56735412

他社の同等品と比べると持続性が長いように思います。

2022-06-01
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
56735412

機能的ですので毎回使用して居ります、また購入したいです。

2人が参考にしています
株式会社ジョイフルセイブ 様2022-04-23
用途:
非常に使いやすい
対象商品:
56735412

水洗い後に施工で十分な艶
大変優れている。
満足です。

2021-11-10
用途:
車のボディーコーティング
対象商品:
56735412

親水系のコーティング剤です。洗車後の濡れたボディーに吹き付けて普通に拭き上げるだけなので手軽です。紫外線の吸収剤も配合されているのは濃色車にとってありがたい。艶感は、ヌルッとした感じで私好みでした。

2021-07-13
用途:
バイク、車、自転車等のメンテナンス
対象商品:
56735412

トヨタ車やカワサキのバイクの洗車後のワックス用に使用します。

株式会社ゴールドウインテクニカルセンター 様2021-06-24
用途:
車のメンテナンス用に
対象商品:
56735394

性能、価格とバランスの取れた商品だとおもいますよ。

関 洋服店 様2021-02-25
用途:
車の洗車時のコーティング
対象商品:
56735412

触れたままで使えてとっても作業が簡単しかも汚れが付きにくく光沢が保てる

株式会社ジェニーコーポレーション 様2020-10-17
用途:
洗車時
対象商品:
56735412

初回仕様においては、特に不満が無く艶と水はじき感が良いと思う。
2本セットにも、専用ダスター付が良い。

2021-03-27
用途:
車のボディの手入れ
対象商品:
56735403

作業自体はとても簡単で効果も非常に大きいと思います。満足です。

2019-08-17
用途:
自家用車の洗車
対象商品:
56735394

YouTubeなどで使用感など見ていました。実際に使用してみての良い点①濡れたボデーに塗布できる②少量ですむ③むらが少なく塗布できる。以上より時間短縮ができ洗車による疲れが軽減されます。今回は試しに容量の少ないものを選びましたが、次回はお徳サイズを購入し塗り重ねていく輝きを楽しみに使用していきたいものです。

2019-05-14
用途:
車の洗車での仕上げ
対象商品:
56735394

なるべく安価で、効果のあるものを探していました。
他の方々のレビューを参考に、今回使用してみました。
光沢においては、充分な仕上がりだと思います。
効果の持続性は、今からになりますが、仕上がりの状態を勘案すると、今まで使用して来た製品より、持続性があるように感じられます。
雨天時の撥水性、後の光沢が、塗布後 そのままのように向けられます。
今回は黒の車体でしたが、他 赤・紺色の車種にも使用してみる予定です。

2019-02-20
用途:
マイカーの洗車
対象商品:
56735412

簡単に施工できとても使いやすいです。これで、水垢が付かなければ最高ですね

1人が参考にしています
大塚産業株式会社 様2019-03-02
用途:
洗車作業
対象商品:
56735394

親水と表記されていますが、やや撥水気味な感じですね。作業は濡れたままの状態で作業が出来るのは楽です。艶もまぁまぁあります。

2018-09-10
用途:
洗車
対象商品:
56735412

想像以上にいいです、濡れたままスプレーして使用できますが、ある程度水を切ってから使用すると効果的だと思います

株式会社 リアライズ 様2018-08-17
用途:
洗車時に
対象商品:
56735412

いつも愛用しています。
吹きかけて福だけなので洗車後にいつも使用しています。
水はじきが良く通夜も継続しているので欠かせません。

2018-08-30
用途:
ワックス
対象商品:
56735412

非常に楽です。
撥水性よりも、汚れずモチも良い様に思います。