リチウムイオンポリマー電池のレビュー

平均満足度 4.52 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY
DATA POWER TECHNOLOGY
969 / 税込 1,066
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-18
用途:
M5StickC Plusバッテリー交換用

M5StickC Plusのバッテリー交換のために購入しました。
本の規格は451425で120mAhなのですが、それより厚みと幅は少し大きいが、長さが短いので収まります。
リード線はそのまま利用して、線どうしをつなぎましたが、問題なく利用できました。

2025-11-02
用途:
comtecドラレコHDR-251GHのバックアップ電池交換

端子形状がPHR-2のため、純正より大きすぎてポン付けできず。
しかたなくコード切断しハンダ付けで結線。
ハンダ付けが悪かったのかドラレコのファームが悪いのか、
充電できるっぽいがドラレコからのエラーは消えず。
残念。

2024-09-03
用途:
組込機器の電池交換

リチウムバッテリーをネット通販で買うとき、特に中国のサイトから直接買う場合は品質に不安があるが、全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施しているらしいので安心して購入できる。

1人が参考にしています
2024-10-23
用途:
ドラレコのバックアップ電池

使用していた物が膨らんで寿命を迎えたので交換しました。こちらの方が少し容量が小さいですが順調に動いています。

2024-06-15
用途:
ゴルフ用GPS
対象商品:
60690035

買い物をした翌日に届き、即 バッテリー交換しました
翌日のラウンドに間に合いました
GPSも復活して、大変満足しました

2023-05-13
用途:
迅速な発送有難う御座いました。模型飛行機のGPS発信機の電源に使用する予定です。今回4個購入しましたので これから4個を実際に使用して見て選別して良い物だけを使う予定です。重視している事は充電の持ちです。 競技会では 7 ラウンドプラス 2~3回フライオフが有りますのでフライト毎にバッテリ交換するので、今回の物が良ければ追加で購入する積りです。
対象商品:
60690017

迅速な発送有難う御座いました。模型飛行機の捜索回収用GPS発信機の電源に使用する予定です。今回試験的に4個購入しましたので、これから4個を実際に使用して見て選別して良い物だけを世界選手権使う予定です。重視している事は充電の持ちです。
競技会では 7 ラウンドプラス 2~3回フライオフが有りますのでフライト毎にバッテリ交換するので、今回の物が良ければ追加で購入する積りです。

2022-01-24
用途:
小型ワイヤレスマウスの充電電池故障の交換用
対象商品:
60690008

希望商品(納品間違いにより)より少し容量が少なめですが、従来通り充電出来、使用することが可となりました。リストに無かったのですが、80mAhの品が有るとよかったと思います。

2人が参考にしています
2021-09-23
用途:
小型のラジコンのバッテリー交換用
対象商品:
60690026

赤外線で操作する小型のラジコンヘリに使用。充電してもすぐに電池切れとなるため分解してサイズを確認。元々交換等は考えられていない、玩具ラジコンかと思いますが、捨てるのも忍びなく直してみました。かなり特殊な電池で、そこらの店舗では購入できなかったので助かりました。

2021-03-01
用途:
電子機器のバッテリー増量
対象商品:
60690053

ドライブレコーダーの『駐車中モーションセンサー録画』を長時間使用できるようにする為に購入し、純正電池と交換しました。結果、満充電で約200分の録画ができるようになりました。現在、使用から1年以上経ちましたが膨らみ等の不具合も無く使用できています。

2人が参考にしています
フェイズ 様2021-04-24
用途:
スポーツカムの内蔵電池交換
対象商品:
60690044

内蔵電池と同サイズのものがあったので迷わず購入。内蔵電池は3線式だったので、制御基板を移植。何も問題なく動いています。

1人が参考にしています
2021-05-10
用途:
子機電話のメンテナンス
対象商品:
60690035

品物が豊富で個人でも簡単にメンテナンス作業ができました。

2020-12-28
用途:
OWLEYE Hybrid 3W Light交換バッテリーとして
対象商品:
60690035

自転車用ライトOWLEYE Hybrid 3W の内部バッテリーが消耗してしまったため交換用に購入しました.内部のコネクタも丁度良く接続できました.通常通り発光し,もちろん充電も可能です.バッテリーは860mAhを購入しました.これであれば内部に格納することができます.もともとのライトの仕様の2400mAhというわけにはいきませんが,使う時間が短いので問題ありません.

2021-02-11
用途:
○ップルの時計のパクリみたいな安い電子腕時計に使用
対象商品:
60690017

最近の安い電子腕時計のバッテリーに最適です。
作動確認までしましたが私のハンダ技術が低い為すぐに接点不良になり…結局時計は買い直しました(笑)

1人が参考にしています
2020-12-28
用途:
レーダー探知機用電池に使用
対象商品:
60690026

電池容量は問題なし。レーダー探知機のケースに収まらないことがわかり、ひとまわり小さいものを検討します。

2020-09-04
用途:
TPMSの内蔵バッテリー交換
対象商品:
60690035

TPMSの内蔵バッテリー交換に使用しました。もともと500mAhの物が入っていましたが、充電しなくなったので、交換の機会に容量アップしてみました。端子は合わなかったのでカットしてはんだ付けしました。まだ1ヵ月ですが正常に動いています。

1人が参考にしています
2020-04-04
用途:
ドラレコの内蔵充電池の交換
対象商品:
60690026

ドラレコのバッテリーが死んでしまい、エンジン始動の度に日付が初期設定に戻ってしまうようになりました。普通なら廃棄処分でしょうが、分解してサイズを確認して購入、交換してみました。配線をカットして半田付けする必要はありますが、多少の電子工作の心得があれば、何ら問題なく完了します。1000円しないで復活しました。新品の時と同様のバッテリー持ちに大満足です。

2020-04-07
用途:
模型のバッテリー
対象商品:
60690026

電流制御回路があり安心して使えます。以前使っていた電池より性能が良いような気がします。

2020-04-07
用途:
IOT機器のバックアップに使いました。
対象商品:
60690026

リチウムイオンポリマー電池を売っているところが見つからないので、助かりました。

2021-03-24
用途:
もともとの電池と交換しました
対象商品:
60690026

元々ついていたリチュウムポリマー電池が充電しなくなっていましたので
交換しました。元通に作動しています。

2020-04-11
用途:
レグザ3Dグラス FPTーAG02の電池交換
対象商品:
60690008

標準の物より少しサイズが大きく、線が硬いです。
定位置にきちんと収めないと、元通りになりません。
収める際に線の硬さが少しネックとなります。
(配線は標準の物と同じ長さにしハンダ付けが必要です。)
問題無く使用出来ますが、自己責任でお願いします。