静音オイルレスエアコンプレッサー 80Lのレビュー

平均満足度 4.22 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ
タカトテクニカ
74,980 / 税込 82,478
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-20
用途:
農作業機械の掃除他
対象商品:
22461836

購入して使用頻度も少なかったためかトラブル無しで8年間経過しましたが先日思いもよらぬトラブルが発生したので報告します。水抜きバルブからエアー漏れするのでバルブを交換しようと本体下部に付いているバルブを工具で緩めようとしたところバルブのネジが本体に完全にさび付いており途中から折れてしまいました。仕方がないので修理屋に依頼してタップでねじ切りをしてもらい市販のバルブにシールテープを巻いて付け替えて貰いました。現在の商品は改善されているかは分かりませんが、これから購入される方は確認される事と、購入されて間もない方はバルブがさび付く前に取り外してシールテープを巻くなどの対応をお勧めします。今回のトラブル以外では低価格で容量も充分あり個人で使用するには問題のない良品だと思います。

3人が参考にしています
2024-11-03
用途:
エアーエレメント清掃と塗装

会社で購入しました。作動確認のため付属品取り付けて作動させました。レビュー通りとても静かです。0kPaから0.8kPaまで約4分30秒ほどです。再起動は0.4kPaです。エアーダスターを握りっぱなしでも0.35kPa以下にはならないし弱くもならないので快適です。塗装用の取り出し口も有るので最高です。レギュレーター付きセパレーター付き。しかしエアーチャックが1個しか付属してないのでホームセンターで買ってきました。Rc1/4のメスです。

1人が参考にしています
Craft works N 様2024-11-19
用途:
塗装作業

以前、使用したことがあるコンプレッサーで静音性にも優れてます。
良かったので再購入しました!

2023-03-23
用途:
建築塗装

モノの大きさが想像よりデカかった。しかし今まで使っていた30Lタンクの静音タイプより音が遥かに静か。びっくり。

1人が参考にしています
2022-04-11
用途:
機械のメンテナンス

レシプロ式のコンプレッサーからの買い替えです。今までのコンプレッサーは近くで動いていると会話が聞き取りにくい程うるさかったですが、こちらのモデルは5mも離れれば問題なく会話もできます。レシプロのように連続した打撃音の様な感じではなく、大きなモーターが唸っているような感じの音なのであまり気になりません。容量も大きく充填も割と早いので使い勝手は良いです。
一つ気になる点は、再充填が約0.5Mpaで始まり0.78Mpaで止まるので常に0.6Mpa以上で使いたい場合は圧力不足になる可能性があります。商品の説明に使用圧力範囲も記載してもらえると良いかと思います。私の使用用途には合っている為買って良かったです。

7人が参考にしています
2021-05-09
用途:
自動車メンテ、塗装
対象商品:
22461836

80Lのタンクに2ヘッド2モーターのパワーでエアーを汲んでくれるのでストレスなく作業できてます。環境は住宅地にて使用してますが30Lの静音タイプと変わらない静かさにコンプレッサーの音は周囲に気を使う事なく使用できとても満足してます。コンプレッサーに対して分からない事も販売店のスタッフ方々も迅速、親切な対応して頂きとても感謝しています。この買い物にはとても満足してます。

2人が参考にしています
2021-04-22
用途:
真空減圧

減圧発生装置で使っているため常に微量のエアーが出ていますが、タンク容量、吐出量も踏まえて購入しましたが、運転中はポンプが止まりません。追加で補助タンク38Lを買って調整し何とか止まるようにはなりました。他の方も同じように止まりにくいという感想もありますね。
音は想像以上に静かです。

3人が参考にしています
2020-12-17
用途:
ものすごく静かです
対象商品:
22461836

住宅地ですが、静かなため助かっています。(夜間はさすがに使いませんが)
思ったより音が大きいと仰る方もおられますが、エアー工具自体のほうがはるかに音が大きいはずです。(スプレーガンやポリッシャーとかは別)
いずれにしろこれ以上の静音性を望むのなら環境に応じて工夫をされたほうが宜しいかと。
タンク容量ですが、この80Lタンクにして正解でした。もし25Lや30Lですと始終回っているはずで、さすがにそれは気が引ける気がします。

3人が参考にしています
合同会社カシスジャムの店おおた 様2021-01-08
用途:
ジャムのキャップ締機、ジャムの充填機用
対象商品:
22461836

ジャムのキャップ締及びジャムの充填機用に購入しましたが100ボルトにしてはパワーがあって仕事の作業が大変アップしました。
又音がすごく静かです。

2人が参考にしています
2020-06-01
用途:
ガレージ内での清掃、衣服に付着したホコリの除去、車のメンテナンス等
対象商品:
22461836

今まで使っていた安物と違い、とても静かで、パワーもあり、時間帯や隣への騒音を気にしないで使用できる。車輪も良いものが付いており、移動も楽。ケチって安物を買うよりこちらをオススメする。

1人が参考にしています
2020-03-30
用途:
色彩選別機用、農機具の修理ダスト除去
対象商品:
22461836

静かでビックリしました。タンク容量も大きく快適に動作してます。

2020-02-13
用途:
塗装作業、吹き付け
対象商品:
22461836

夜間作業用として購入しました。
普通のに比べると音が静なので、回りを気にしながらしなくていいので、良かったです。

1人が参考にしています
鹿児島野菜の彩園 様2021-02-17
用途:
野菜の土の除去や農機の清掃に
対象商品:
22461836

2つのタンクの連結があればもっと使いやすいです。車輪の改良を願いたい。

1人が参考にしています
高橋商会 様2019-05-25
用途:
車のメンテナンスで使用
対象商品:
22461836

とても静かで買って大正解でした!!住宅街で夜も使えてとても便利です。

1人が参考にしています
2019-05-12
用途:
自家用車の夏用 冬用タイヤの交換。
対象商品:
22461836

エアチャックを取付時 ねじ込んでいったが ねじ山部分から 折れてしまった。 エアチャックを別なものと交換した。エアチャックの材質が弱すぎでなないかなと思った。

1人が参考にしています
2019-05-09
用途:
塗装
対象商品:
22461836

音はかなり静か 今まで使っていたコンプレッサーは夜の作業は出来なかったのに比べ これなら夜でもつかえます

1人が参考にしています
2019-02-27
用途:
ネギの皮むき
対象商品:
22461836

うたい文句の静音オイルレスという事で、非常に静かでよいです。

有限会社 東北エレシステム 様2018-04-04
用途:
機械の制御等
対象商品:
22461836

空気圧が安定し、静音で室内でも使用可能ですが、もう少し小型で有れば良かったとおもいます。

2人が参考にしています
2018-03-06
用途:
機械のメンテナンス他
対象商品:
22461836

ダブルタンクで容量も80Lありオイルレスで商品には大変満足していますが、取説に本体より6m以上離れたところで使用するように注意書きがありました、それって爆発する危険があるってことですか?勤め先にもコンプレッサーありますが取説にそんな注意書きありませんよ。

19人が参考にしています
2017-12-16
用途:
エアーツール使用全般
対象商品:
22461836

静音で80L。農機具のメンテやグリスアップ、車のタイヤ交換、エアー補充等、全くストレス無し。吹出量140?インパクトレンチ音が凄い10,000rpmオーバーの勢いとタンク量大でタイヤ交換スムーズ(ホースは内径大)。エアーカプラー2箇所分バルブ有るがエアーカプラーは独自取付1個付。偶然モノタロウ2分岐エアーカプラー購入していたので取り出し3個で使用中。バルブ2箇所は嬉しいです。

4人が参考にしています