ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.40 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
1,498 / 税込 1,648
本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-25
用途:
VFR800 RC46-2のラジエターキャップ交換
対象商品:
69315286

純正より安く、同じ性能で適合しているとのことで購入。
商品説明から主要構成部品はステンレスを使っているとのことだったが、黒塗りされた外蓋から内部の部品まで磁石が入る部分の部品は全て磁石にくっつくからSUS430でも使ってるのかな。
鉄のように錆びる430も、単体ではほぼ錆びない304も、「ステンレス」と表記されたら手元で確認するまでどちらか分かりません。
また蓋の内側のバリがとても鋭いですね。意識して滑らかな部分を持って脱着するようにしないと簡単に指を切ってしまいそうです。
取付はかなり固いようだからギュッと握らないようにしないと…。
まぁ純正より安く同等品が入手できたのは良かったです。
この材質と品質で純正より高かったら選択肢には入りませんし、次はデイトナじゃないのを選びます。

2024-05-23
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
69315286

ステンレスにシリコンで消耗品ではありますが
耐久性がが良さそうなので購入しました。
カワサキのZXR250という古いバイクに使用していますが
最初は付かないのではと思うくらい非常に固いです。
付くには付きますが毎回開け閉めで指が痛くなるし
ラジエーター自体にもあまりよろしくはないのかもしれません。

1人が参考にしています
緒方自動車 様2023-03-17
用途:
バイク修理用
対象商品:
69315286

迅速な対応ありがとうございました。特に問題もなく使用しています。

2022-04-12
用途:
NC750Xdct(RC72)
対象商品:
69315286

NC750Xdct(RC72)のラジエータキャップが3年車検時に漏れて交換だったので、自分でいつでも交換できるように買っておきました。純正品高いですし、いたずら防止機能そんなんいらんでしょ?って感じなのでこちらをチョイス。買ってから2年ほどたちます。。。今度7年目の車検を迎えます。ラジエータ交換しようと思っているのでいよいよ出番なるかって感じです。

1人が参考にしています
2021-09-14
用途:
バイクメンテ
対象商品:
69315286

KDX125A4に取り付けました。新品なので安心です。

2020-11-23
用途:
ZZR1400の交換
対象商品:
69315286

特に液漏れはしていないが長期交換していないので交換。
キャップのツメの位置が純正品と違うのか分かりませんが、固くてなかなか回らず苦労しました。
取り付け後に走行してクーラントの漏れを確認しましたが異常がないので多分大丈夫と思います。横着せずにサイドカウル類は取り外した方が作業が楽です。

2021-08-14
用途:
バイクメンテ時
対象商品:
69315286

純正品より安価でしたので、こちらを使用。
特に問題無く使用出来てます。

2020-08-24
用途:
純正交換部品として
対象商品:
69315286

交換時期がきたので純正よりやすいこちらを選択。閉めるときに固かったが、その方が圧力が抜けにくいと信じてる。

2020-05-29
用途:
新品交換
対象商品:
69315286

カワサキの純正品(49085-1003)の代替として使用しています。
車種はksr-2で取り付けに問題なく、ちゃんと機能しています。
ラジエーターキャップは劣化するものですので、20年以上前の車種は交換しておいて損はないです。
交換も簡単ですし、価格も純正品よりも半値で良かったです。

1人が参考にしています
2021-04-10
用途:
車の点検整備時
対象商品:
69315286

純正部品の半額でしっかりした作りです。良い商品だと思います。

2020-05-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
69315286

劣化して冷却水が漏れていたので取り換えました。漏れも無くなり見た目も良いのでとても良いです。

2021-01-29
用途:
バイク用でと購入
対象商品:
69315286

バイク用でと購入しましたか使えませんでした。が三菱ランサー2000年式に使えました。

2020-04-19
用途:
バイク用ラジエターキャップ
対象商品:
69315286

純正キャップでは冷却水漏れ跡があり社外品に交換。漏れもなくなり運転中の冷却水温度が下がりました。効果ありですね!

2020-03-26
用途:
バイクの整備
対象商品:
69315286

私の所有するバイクの純正キャップの半値で機能も変わりないので助かります

2020-06-27
用途:
通勤用バイクの交換用として
対象商品:
69315286

10年ほど交換たことがなかったので、他の商品と一緒に購入。近隣のバイクショップより低価格なのが良い。

2020-03-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
69315286

純製品からの交換です。ツーリング程度なので純正同等のものを探していました。コスパも良く、見た目もそこそこなのでオススメです。

2020-06-02
用途:
バイクのメンテ

カワサキKDX125用に、純正品の約半額だったので購入しました。
ラジエター内の圧力が上がった時の保持は正常ですが、冷却水が冷えた時にリザーバータンクからのリターンが正常作動せず、ラジエター内が負圧になり、リザーバータンクはいつでも満タンのまま。
色々と点検したところ、ラジエターキャップ本体のリターンバルブが正しく作動していませんでした。
これからは出来るだけ純正品を使います。
一度使ってしまったので返品は出来ないと思いますか、とても残念です。

1人が参考にしています
2019-07-27
用途:
バイクのメンテナンス作業に。
対象商品:
69315286

モノタロウさんに適合確認させて頂き非常に助かりました、ありがとうございました。吹き上がりもなく快調に走っています。

2018-03-16
用途:
KSR2
対象商品:
69315286

KSRに使いましたが、問題なく使えました♪
デイトナとかキタコが買えるから嬉しいですね♪

2人が参考にしています
2019-11-27
用途:
KDX125Rに使用
対象商品:
69315286

純正が劣化して、オーバーヒート気味にラジエター液が沸騰していたので交換。純正よりも安くて性能も問題ありません。

1人が参考にしています