油圧フロアージャッキ 2tのレビュー

平均満足度 4.18 (158件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ
モノタロウ
4,998 / 税込 5,498
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適! 【用途】自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
158件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-29
用途:
ローバーミニのジャッキアップに
対象商品:
70335274

ちょっと塗装は剥げやすいですが、値段も値段なんで…
必要最小限の機能はあるんで十分です。

内山煙草店 様2020-03-14
用途:
タイヤ交換
対象商品:
70335274

コスパはいいと思います。今のところは機嫌よく動いてくれています。

2020-03-03
用途:
愛車メンテ用
対象商品:
70335274

ずっとほしかったので、満足です。
車高を落とした車は要注意ですかね、うちの愛車3台は問題無し

フジでざいん 様2021-11-07
用途:
バイク整備
対象商品:
70335274

バイクのフロントを上げて置いたらタイヤ交換している間に数センチ下がった。以前使用していた他社製品でもオイルが漏れるまでの数年間は下がることはなかった。シャフトはぬめっとしているが、オイル漏れではないようなので、バルブがダメなのかも。安くても半年しか持たないようではダメだ。

6人が参考にしています
2020-03-14
用途:
タイヤ交換
対象商品:
70335274

ジャッキアップは問題なく快適です。ジャッキダウンの時微調整が難しいと感じた。慣れれば問題なさそうですが。

2020-07-25
用途:
車の足回りメンテナンス
対象商品:
70335274

購入してすぐ軽四輪車のフロント部を持ちあげた状態で、1時間程放置しました。シリンダー内部リークと油漏れテストのため行いましたが、自然降下も漏れも全くありませんでした。ただ、スプリング前側とシリンダー本体が干渉しているため昇降時にスプリングがはじかれる音がでます(スプリングの組付け向きが逆?)。 他の方の意見も多い急下降は、レバーのグリップ部下辺にΦ5ほどの貫通穴があれば、ここにドライバーを差し込んで回せば微調整できると思います。保証期間が過ぎたら穴あけするつもりです。

1人が参考にしています
2020-02-22
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
70335274

もう少し、高く上げられればなと感じました。木のスペーサーで対応しています。作動感はまあ満足です。

2020-02-01
用途:
タイヤ交換

安いし小さいし場所もとらない。非常にお手軽ジャッキです

2019-11-25
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
70335274

今まで修理工場にタイヤ交換を出していましたが思い切って購入してみました。抜け止めピン(クリップのような物)が抜けやすいのでもうちょっと対策していただけるといいと思います。※でも値段考えたら納得できるんですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

エイチ・エム 様2020-05-13
用途:
車の夏冬タイヤ交換に使用
対象商品:
70335274

今までは車に付属しているジャッキにて作業していたが、この油圧ジャッキにして作業性が大変よくなった。但し、下す時のスピード調整(少し緩めただけで、ジャッキが早く降りる)が難しい!!

2人が参考にしています
2023-05-20
用途:
メンテナンス
対象商品:
70335274

車の整備に購入。
全体的な質感は悪くないものの、ジャッキを上げ下げする棒に角度が付いてない上に抜け防止の突起が抜けやすいので使い勝手が悪い。突起を治める溝の形状を横より内側に鍵状になってるだけでも使いやすさが全然違うと思う。

1人が参考にしています
2020-07-16
用途:
自動車のタイヤ交換
対象商品:
70335274

手持ち品が古くなり、またジャッキアップ高さも足らなくて専用の板を敷いて使ってたが不便であった。これを使うことにより煩わしさが無くなったばかりか作業も楽になったように感じられる。もっと早く買い換えれば良かった。大満足です。

2023-03-04
用途:
整備に
対象商品:
70335274

ガレージジャックは数台有りますが、狭いところのジャッキアップ用に購入しました。以前使っていた物が錆が多くてヘタリ気味になり、買い替えました。

PETITWORLD 様2019-09-12
用途:
車両のジャッキアップ
対象商品:
70335274

実績のある簡易フロアジャッキですので、安心感・信頼感があります。ジャッキスタンドに乗せるために、古い年式の簡易フロアジャッキと共に予備的・サポート的な使い方をする予定です。低価格なのが、とってもイーですね。

セキハウジング 様2019-08-03
用途:
パンク修理に使用
対象商品:
70335274

大きさと重さが使用しやすいサイズです
以前も同じ形の物を使用してたので使いなれている

2019-07-29
用途:
スタッドレスタイヤの交換に使用
対象商品:
70335274

試しにソリオバンディットを持ち上げてみましたが、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2020-08-12
用途:
オイル交換
対象商品:
70335274

オッティのオイル交換をする為に購入しました。使い勝手は良かったです。モノタロウの三段高さ変えれるジャッキスタンドの二段目にはかけられなかったので少し残念でした。

1人が参考にしています
2022-12-19
用途:
ライフ360のブレーキ点検
対象商品:
70335274

地面が傾斜した場所で軽自動車をジャッキアップしてスタンドに乗せたが、スタンドから降ろす際地面が高い方から降ろすべきだった。低い方からジャッキアップしてスタンドから外したため、高い方のスタンドを外そうとジャッキアップしたところ、ストローク足りず降ろせなかった。

2023-01-12
用途:
軽自動車のジャッキアップ
対象商品:
70335274

車種によってはフロントのジャッキポイントに掛けてレバーの上下ができない。
タント 、ワゴンRはダメでした。
スロープが必要です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。車種によっては使用できない場合がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2019-10-29
用途:
足回り整備の補助用
対象商品:
70335274

フツーに使えます。
ただしこれ1本で車の下にもぐる勇気はありません。