ICウインカーリレー 12V LED対応のレビュー
- 用途:
- 原付旧車のレストア
- 対象商品:
- 70365944
30年ほど昔の原付旧車のレストアで、ウインカーをLED化した時に必須の部品でした。全く問題なく使えています。モノタロウブランドで価格もお得でした。
- 用途:
- 原付バイクのメンテ
- 対象商品:
- 70365944
古くなって経年劣化した原付バイクのウィンカーの動作が安定しないので交換修理のために購入しました。
点滅が小気味良い新車の時のリズムの良いウィンカーの点滅に復帰しました。
- 用途:
- オートバイの灯火類LED化
- 対象商品:
- 70365944
ヤマハAX125の灯火類のLED化のために購入。ヘッドライト点灯時には回転数が落ちる傾向があり、その対策として灯火類のすべてをLED化しました。ウインカーは電球以外にウインカーリレーをLED対応に換装し、ウインカーインジケーターが一つなので、整流のためにコンデンサーを入れました。モノタロウブランドのウインカーリレーの購入は2個目ですが、耐久性も含め全く問題無く使用できてます。
- 用途:
- 交換用として
- 対象商品:
- 70365944
機械式リレーがスイッチ入れてから反応するまでえらく時間がかかるので、ICリレーにしました。即反応するので安全です。点滅も安定して間隔も適切でした。あとはどのくらい持つかです。それによりリピート買いするか決めます。
- 用途:
- バイクのウインカーをLED化する際に使用
- 対象商品:
- 70365944
バイクのウインカーをLEDバルブにする際に、使用しています。純正によく似ており、装着時の違和感もあまりなく重宝しております。併せて、金額も安いので助かっております。
- 用途:
- RG400 RG500 のウィンカーリレー交換
- 対象商品:
- 70296467
ウィンカーをLED化したため、本品を購入。
心配になるほど重量が軽くて不安になりましたが、内部の基板を見て納得。専用IC1個と電解コンデンサが2個のみ。
使用前に安定化電源で動作確認実施し、ウィンカーバルブ1個の軽い負荷でもバルブ4個の負荷でも点滅タイミングは変わらない事を確認しました。
(1分間の点滅回数は84~85回を確認。車検では60~120回/分を確認されるので、全く問題なし)
自分で改造したのは、防水対応と中華製の怪しげな電解コンデンサを日本メーカーの長寿命品に交換実施。
1年以上使用していますが、全く問題なしです。
低価格で満足できる物でした。
- 用途:
- バルブのLED化に伴い同時交換
- 対象商品:
- 70365944
動作音が無いので、従来の機械音又は電子音など
音の出るタイプもあるとより良いと思います。
(音色、音量、有無の切替があれば更に良い)
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- バイクのウインカーリレー
- 対象商品:
- 70365944
ウインカーのLED化で購入です。旧商品の緑のウインカーも今も使えてますのでクオリティーは良いと思います。
今回はいつでも使えるように予備で購入です。
- 用途:
- バイクのLED化
- 対象商品:
- 70365944
MST1172というICが使われていて安心できます。中を開けてみると、とてもシンプルです。無音ですが、改造してブザーを接続しようと思います。
- 用途:
- 取り換え
- 対象商品:
- 70365944
旧車にLEDバルブ取り付けたので、純正リレーでは点滅速度が速すぎました。
取り換え工事も一分もかからず、純正を取り外して入れ替えるだけの簡単工事でした。