2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 381~400件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
榮屋 様2014-04-28
用途:
スクーター用バッテリー
対象商品:
46786512

当方積雪のため冬の間乗れないためバッテリー長持ちしません。しかしこの値段で2年間は使えそうです。昨年買ったのが充電して、今年も使えているのでまた別の車用に注文しました。

2014-03-07
用途:
バッテリーの交換部品
対象商品:
46786512

エンジンのかかりが良くなりました。

2013-10-24
用途:
通学用のリトルカブ
対象商品:
46786512

長期間使用しないと明確には解らないとは思いますが、交換した現段階では、なんらGSユアサ等の国産品と変わらない気がします。

2013-10-23
用途:
カブ・トゥデイのバッテリー交換に
対象商品:
46786512

充電済みで直ぐに使用できた点がとても嬉しいです。
ですが満充電ではないので、充電器を用意してしっかりと充電することをオススメします。
届いた状態の容量では、ホンダトゥデイのセルモーターを正常に使用することは出来ませんでした。(これは車両に問題がある可能性が大きいが)
特に問題点はありませんでした。傷・汚れもなくしっかりと届きました。
純正の2000円相当のバッテリーでも放置していると使えなくなりますし、要は使いようです。
普通の使い方をしていれば十分な期間使用できますので、わざわざ2000円以上の物を購入する必要性を私は感じませんでした。

2013-03-06
用途:
バッテリー交換
対象商品:
46786512

コストパフォーマンスは抜群です。

2015-01-27
用途:
バイク用
対象商品:
46786512

開封後専用機器にて充電。テスターにて点検したところ
規定電圧まで届かず、装着してもセル始動不可。
車両を変えても同現象。30個購入、6個開封し3個
上記の現象発生しております。
どういうことでしょうか?

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2013-07-22
用途:
オートバイの修理
対象商品:
46786512

初期不良の心配があったので着荷して直ちに電圧を確認しましたが 14V で異常無し、念のために 1/10C で 2時間ほど充電してから交換しました。
このバッテリーは転倒使用不可となっていますが、オリジナルメーカーに問い合わせるとラベルを上にした場合 90度まで倒せると返事がありました。
寿命のあるものなので、最終的な判断は時間を要しますが、現状では不都合無く使用できています。

2人が参考にしています
2013-07-27
用途:
新聞配達使用のプレスカブに使用しています。それとホンダライヴDIOに使用しています。
対象商品:
46786512

耐用年数が短いような感じがします。新車のときに搭載されているバッテリーと比べるとやや短い様な感じが・・・それとライヴディオに取り付けた時は、バッテリーがやや大きいのか窮屈でバッテリーを固定するカバーがずれてネジが止まらない様になった(時々ではなく全部そんな感じになる。)

7人が参考にしています
2013-06-30
用途:
カブ90のバッテリー交換
対象商品:
46786512

まだ交換したばかりですが、問題なく使用出来てます。
耐久性はまだ分かりませんが、安いので早くダメになっても
納得いきますね。
私の場合は、交換後すぐは機能しなかったので、
初期充電した方が良いと思います。

1人が参考にしています
ウッドベルファクトリー 様2013-08-02
用途:
カブのバッテリーとして。
対象商品:
46786512

初充電が必要と思います。充電すれば十分使えます。
耐久性は、この先使って行かないと解りません。
ケースに歪みや、上下の合わせ目等にも隙間の違いが有り、やはり中国製の影が見えます。

1人が参考にしています
ビット 様2013-11-15
用途:
スーパーカブ50で普通に使用
対象商品:
46786512

使用3ヶ月ほどで、1度バッテリー上がりを起こしてしまうと充電器でも充電不能になりました。
あたりハズレがあるのかも解りませんが、残念です。

8人が参考にしています
田中 義孝 様2015-02-23
用途:
バイクバッテリー交換
対象商品:
46786512

初期充電オプティメートで充電、すぐに上がる、良くない

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2013-04-26
用途:
カブに使用
対象商品:
46786512

価格が安い事、保証があることから購入。交換後国産メーカー品と違いはないと思う。
あとはそこそこ寿命が長ければ(今後の経過次第)いいと思う。

2014-03-13
用途:
整備
対象商品:
46786512

普通に使えました
あとは耐久性のみ

2013-08-10
用途:
通勤用原付修理
対象商品:
46786512

金額に引かれて購入
消耗品ですので、多くは求めていません。
十分です。

2013-07-21
用途:
スクーターのバッテリー
対象商品:
46786512

本当に安かろう悪かろう。安物買いの銭失いです。特に付属のネジは決して使わないで下さい。合わないし、ドライバーが嵌る溝が埋まって使えませんでした。バッテリー本体は経過観察が必要ですが、次は絶対に買いません。不良品を売る会社ですね。

6人が参考にしています
2014-03-30
用途:
耕うん機
対象商品:
46786512

通常市販品と変わらないと思います。

2014-01-25
用途:
劣化品と交換
対象商品:
46786512

コスパは最高
安かろう悪かろうでなければ良いが?

2013-03-17
用途:
補修部品
対象商品:
46786512

使用には問題有りません、初期電圧が低いです 2個共
初充電で規定電流でケ-スが膨らみます、充電止めれば戻りますが。

1人が参考にしています
関野自動車 様2013-06-14
用途:
原付バイク
対象商品:
46786512

低価格がいいですね品物も悪くなかつたです