オイルチェンジャー12Vのレビュー

平均満足度 3.63 (195件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルチェンジャー12V モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。 【用途】オイルの抜取りに。
195件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-23
用途:
車、バイクのオイル交換。
対象商品:
76008372

クルマもバイクも先にこれを使ってオイルを抜いておけばフィルターを外した時にオイルがほとんど垂れて来ないので具合がいい。只、音がちょっと大きい。性能は十分です。

2021-01-05
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

あたりはずれがあると思っていたチェンジャーですが、オリジナルなら大丈夫と確信し購入使用しました。性能は個人使用では申し分なく、あっという間にオイル交換できました。セットでこの機械ごと収納できる、油が漏れないような簡易容器が販売されていれば、なおいいかなと思います。

2020-10-16
用途:
車のエンジンオイル交換作業
対象商品:
76008372

機能的に十分に合格点を付けられ、価格面でも手頃な価格でコスパが非常に良い製品です。
エンジンオイルの交換では下抜きにこだわっているユーザーがいますが、私は上抜きで手頃な価格のオイルを高頻度で交換するようにしています。

1人が参考にしています
2020-10-12
用途:
ムーヴのオイル交換
対象商品:
76008372

問題なく使用できてます
他の方がレビューしている様に
音と使用中に本体が滑るのが気になったが
小さいレジ袋にホースを通す穴を2ヵ所明け
ボンネットに吊るすと使い易いです

4人が参考にしています
2023-04-22
用途:
自動車のオイル交換

到着し、早速梱包状態を確認しましたが、排出ホースの梱包状態が悪く三ヶ所折れた状態で形ができ排出時ポンプに負担が掛かると判断し、使用を控えました。ホースが折れないよう気をつけて欲しかった。残念です。
お客さんに目が向いてない
12ミリの排出ホース別途購入を考えています。まだ使用してないから やや不満とします。
モノタロウさん本当に残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2020-11-12
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

エンジンを少しかけ、オイルを温めてから使用。時間はかかりますが、確実に抜くことができます。

1人が参考にしています
2021-11-30
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

使いこなすには色々と工夫が必要ですが、自分でオイル交換をしようとする人なら難なく使いこなせると思います。
付属品ホースで満足のいかない方はのPFAチューブ等を検索すると道が開かれるかもです。

2人が参考にしています
2021-01-04
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

良い点
安価で非常に良い。
悪い点
パワーが少し弱い。
価格以上のパフォーマンスを発揮します。
今まで下抜きでオイルを抜いていましたが、上抜きが断然早く楽ちん。

2020-12-27
用途:
CVTオイル交換にしよう
対象商品:
76008372

ホンダN-BoxのCVTオイル交換に使用
吐出性能も申し分なく楽に交換出来て大変便利です

2022-04-21
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

何回か使いましたが今のところ問題なく使えます。
この値段なら満足です。

2020-10-06
用途:
車とバイクのオイル交換
対象商品:
76008372

ドレンを緩める前に手を汚さずにオイルが抜けます。最後はドレンから綺麗に抜き取って移す廃油が少なくていい。もう少し流量かあれば満点かな

2020-09-15
用途:
軽自動車オイル交換
対象商品:
76008372

とても良いのですが、少し時間が掛かると思います。 
手が汚れなくて良いです。

1人が参考にしています
2020-06-19
用途:
ブレーキフルード交換

細い方のホースが外形6mmだったので内径6mmのホースに差し込み使用半分ダメ元だったが思ったよりも吸い上げていたので良かったです。
細い方のホースにある程度フルードが残ってないと吸い上げないですが楽に交換が出来ました。

2人が参考にしています
2023-04-22
用途:
車のオイル交換

3回目を使おうとしたら、吸い込まなくなってました。
個人での使用のため、ちょうど1年で故障ですが、返品交換する気にもなりません。
個人使用だと、いざ使おうと思って壊れてるとなるので、買わない方がいいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
ご使用前や長期間使用されない場合、定期的にメンテナンスを行っていただけると幸いです。

2021-02-02
用途:
簡単オイル抜き
対象商品:
76008372

ジャッキアップが面倒なので上抜きでオイル交換用に購入しました。
ボルボと日産の車では普通に使えエブリイはオイルゲージを外せば使える様です
モーターが不具合が有ると書き込みに合ったので心配でしたが思ったより
簡単にオイルの入れ替えができました…ただし時間が滅茶苦茶掛かりましたが(汗)
2リットルが20分位こぽこぽこぽ…っとエアーが入る込むみたいでじっくり
時間を掛けてモーターを休ませながら2台半日掛かりました。
モーターも熱くなるので休ませないと確かに壊れそうです
でも想像した失敗も無く何とか終わったんで満足度は高いです
前に少し勾配を車に付ければほとんどのオイルが抜けたのでびっくりでした
最後のすこーし残ったオイルは吸出しがパワーが無くて取れないのが
残念でした。

3人が参考にしています
2021-02-08
用途:
車のオイル交換
対象商品:
76008372

2021年1月に2,000円ほどで購入。音はうるさいものの10分かからず5Lを抜くことができました。20分かかるというレビューもあり、心配していましたが、10分なら車のバッテリーの消費を気にしなくて済みます。
購入直後だと、ホースに癖がついているので、オイル廃棄ボックスまで伸ばして設置するのに、多少てこずりました。本体やホースからのオイル漏れは、2回使用しただけでは有りませんでした。

2人が参考にしています
2020-08-09
用途:
自動車エンジンオイル交換
対象商品:
76008372

オイル交換経費削減のため購入。エンジンを少し温めてから吸引するとスムーズに抜けました。吸引ホースに癖があり、作業終了時ホース洗浄するとなかなか汚れが落ちません。

2人が参考にしています
2021-02-14
用途:
抜くのは楽になりましたが・・・
対象商品:
76008372

過去に数社の電動ポンプを試しました。
今回の商品はコスパ的には良いです。
難点は・・・
冬季は排出側の付属のホース類が
冷えて硬く取り回しに
非常に気を遣う点です。
これは後日ホームセンターでシリコン系の
ホースに変えようかと思ってます。
吸い出す方のホースも一考した方が良いかもですね。
もう一つは電源用のクリップですが・・・
非常に弱く少しねじる様に摘まむと
簡単に捻じれて曲がってしまいます。
ポンプ自体は吸い込みもそこそこ強く
多少冷えて硬くなったOILも吸ってくれますが
充分暖機運転をしてOILを柔らかくしてからの方が
ポンプに負担も掛けずに短時間で
吸い出せます。

1人が参考にしています
2020-08-16
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

バイク、自動車のオイル交換が上抜きで簡単にできました。

2021-01-04
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

低評価や返品されたの方のレビューもよく分かります。どうやら吸引ホース内に何もない初回起動時はかなり吸い込みに苦労するようです。
十分暖機した0w-20オイルが吸えないのはどう考えてもおかしい、これは返品だなと思っていたら唐突に吸い出しその後は順調です。
少し吸い込んで負圧がかかり出すことで本領発揮となるようです。
ゴム風船を膨らませるのに、膨らみ出したら早いけど最初だけやたら硬いのと同じようなものです。
あとは正直安っぽい感じなので、耐久性はどうなのかというところはありますが
モノタロウPB商品は返品や補償が手厚いので、その点では安心できますね

2人が参考にしています