切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mmのレビュー
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用
有限会社 木村 設備 様2026-02-27
- 用途:
- 建設機械のメンテナンス他
消耗品の補充で数回利用してます、
切れ味も文句なし、これで十分です。
オートガレージ近藤 様2026-03-13
- 用途:
- 鋼材の切断で。
摩耗の進みが素材により、少し早いような感じが有るので研磨材を少し工夫しても良いかと!
有限会社笹谷 様2025-09-20
- 用途:
- 金属加工、現場補修工事
切れ味、消耗度お気に入りです
これからも、使用致します
2025-06-08
- 用途:
- 鉄筋切断等
- 対象商品:
- 84959078
このサイズを初めて使用しましたが100サイズより交換回数が減り手間が減りました。作業性能も問題無いです。
1人が参考にしています
2025-04-29
- 用途:
- ステンレスもガンガン切れる
コスパが非常に良い!芯も気になる程ぶれる事なくガンガン切れます、ヘリの善し悪しは力の掛け具合にも左右されるので、概ね満足のリピート商品です。
1人が参考にしています
2025-02-03
- 用途:
- 充電式丸ノコ
充電式丸ノコはシャフトの太さが20mmで砥石は22mm少し大きいが問題なく使えました
1人が参考にしています
たざわ農園 様2023-03-19
- 用途:
- 減らない、そして国産ダイハード製品!
- 対象商品:
- 84959062
トラックコンテナの穴開け加工に使用しました。
いくつかのグラインダー替え刃を試してきましたが、これが最強、コスパも最高と思います!
極めつけは安価で「メイド イン ジャパン」!
2人が参考にしています
2023-01-09
- 用途:
- 充電式のでグラインダーに
- 対象商品:
- 84959078
用途にもよるかもしれませんが、減りが、少ない気がしました。とても切れ味が良いので、また次回リピート購入します。
1人が参考にしています
クライムワークス 様2022-10-14
- 用途:
- 登山道の整備で使用
- 対象商品:
- 84959062
登山道に残された古い金属支点を切断するために18Vのマキタのバッテリー式ディスクグラインダーに取り付けて使用。問題なくよく切れます。
1人が参考にしています
2021-11-18
- 用途:
- 電源トランスの同線切断作業に使用。
- 対象商品:
- 84959078
切断スピードが速いので作業が楽でした。
また、グラインダーに取り付けての作業時に
トランスの鉄部分が切断砥石にはさまり
モーターが停止したが、砥石は壊れなかったの丈夫さがわかりました。
2021-05-24
- 用途:
- 金属切込み
- 対象商品:
- 84959062
この商品、かなり良いです!作業途中に当方ストック切れになり急遽ホームセンターにて某有名金色の箱を仕入れて来ましたが、使いココチも切れ味も消耗も全てにおいて、こちらの商品が優位でした、素晴らしい。
2人が参考にしています
2021-05-12
- 用途:
- 大型サイズのハンドグラインダー用に
- 対象商品:
- 84959078
買い足したハンドグラインダー用の刃が欲しかったので探したら安心のPB商品を見つけたので購入しました、ホームセンターでなかなか売ってないサイズなので助かりました。
2人が参考にしています