バッテリーキルターミナルのレビュー

平均満足度 4.36 (246件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーキルターミナル モノタロウ
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。 【用途】長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
246件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社B-PLANNING 様2020-04-22
用途:
自家用車のバッテリーに付けました。
対象商品:
16665916

たまに乗る車なのでバッテリー保護の為に非常に良い商品だと思います。

2023-10-24
用途:
乗らない車
対象商品:
16665907

乗らない車につけるのですが、通電後細かすぎる設定がある車には面倒くさい
ターミナルの太さに気を付けて購入してください

2020-02-24
用途:
車メンテナンス
対象商品:
16665907

今までターミナルを外してからの作業でしたが、購入後は回すだけなのでとても重宝しております。

堀田建設 様2020-02-02
用途:
電装系いじりに大満足
対象商品:
16665907

私は、余り乗らない車に装着したと言う寄りも、電装系をよく触るので、バッテリーのアースを脱着する寄りもバッテリーのアースを回すだけで遮断が可能で、凄く良い商品です

3人が参考にしています
2020-04-03
用途:
バッテリーの保護
対象商品:
16665916

使う時間が短いので、バッテリーが弱ってくるのを防ぐことができて、便利に使っています。

上村農園 様2021-01-12
用途:
季節で使う農機用
対象商品:
16665907

農機は一年間全く使用しない機械がある。ターミナルの接,断はとても重要な作業だ、これがほぼワンタッチで出来るのだからありがたい。
ただ、16665907から農機リード線までにあと1部品必要でないか。と思う。

2020-05-26
用途:
自家用車用
対象商品:
16665916

電源が切れるタイミングが判り難いが、ドライバーで外すことを考えれば楽になりました。

2020-02-22
用途:
車両の保管時
対象商品:
16665907

ショップで勧められ購入しました。
たまに乗る程度の車にはとてもよい商品です

2021-01-21
用途:
保管している機械に
対象商品:
16665916

冬季の使用しない機械のターミナルを外す作業が無いので問い合わせがあります

株式会社アサカ塗料商会 様2020-02-09
用途:
農作業用軽トラックの電源確保
対象商品:
16665907

安価で作業性も良く助かりました。
通しボルトの頭がロックされていれば最高です。

シザーズプロ 様2023-04-27
用途:
車の整備
対象商品:
16665907

スズキ・エブリイにしようとして購入しました。
この車のバッテリーは、助手席の下にあるのですが、この製品を使用すると、メンテナンスハッチが閉まらない。
無駄遣いになりました。
薄型の物はないのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。 ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2020-03-02
用途:
自動車保管
対象商品:
16665907

通勤に使用していないため週1,2回しか乗らずバッテリーあがり防止で購入取り付け。楽にOFF出来て便利。

2019-12-22
用途:
機械のメンテナンス時使用
対象商品:
16665916

バッテリーターミナルを外さなくてもよいので大変重宝しています

2020-02-20
用途:
トラクターバッテリーのマイナスターミナルの切断用に使用
対象商品:
16665907

Bタイプは、ターミナルの強度が弱いように思われます。止めボルトナットは、真鍮製通が良い。

2019-12-28
用途:
自動車DIYメンテ
対象商品:
16665907

普段乗りしない旧車の電源管理に
同じようなものが少々割高で他所で売られてますが、機能的には全く同等
助かります

akクラフト 様2023-10-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
16665907

ON OFFの切り替えがもっと寛容ならいいなと思います

2022-12-14
用途:
バッテリーの保護
対象商品:
16665907

月に1~2回しか乗らない旧車に取付けました。バッテリー上がりの予防になりました。

有限会社山本組 様2022-12-05
用途:
車のバッテリーの遮断
対象商品:
16665907

車側のマイナスケーブルを取り付ける、このバッテリーキルターミナルのテーパーがきついのか、うまく締まりません。また、締め付けようと力を入れるとこのターミナルの材質が柔らかすぎるのか、曲がってしまう。あまり良い商品では無い。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

かじや鉄工建設 様2022-11-17
用途:
ウエルダーの使用後 トラックの使用後
対象商品:
16665907

中心部から強い力で取り外し時に割れる(過去2回ありました)交換時には気を付けた方がよいと思います。

ジャパンオリジナルサービス 様2022-10-19
用途:
トラックのバッテリー用
対象商品:
16665916

使用頻度の少ないトラックの、バッテリーオンオフ切り替えに使用です。