切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)のレビュー

平均満足度 4.61 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)
1,898 / 税込 2,088
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味! 【用途】ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-07
用途:
土木作業用

強度及び厚みがあるので、刃が割れる危険もなく安心して作業できます。これからも継続して使用するつもりです。

NATURAL 様2024-01-31
用途:
パイプ切断
対象商品:
37422271

長持ちする。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2022-11-21
用途:
牛舎で使用
対象商品:
77469988

牛舎の柵修理の際に、角パイプ等の切断に使っています。切れ味良しです。5枚入りでコスパもよく助かります。また注文します。

2022-05-11
用途:
コンクリート製品補修作業、最終仕上げ等
対象商品:
77469988

削る作業が多いので在庫を切らせません。とても重宝しています。

2021-07-08
用途:
配管切断など
対象商品:
77469988

薄い刃を嫌う作業員もいるので、今回は2.4ミリを購入致しました。切れ味抜群で割れる心配もなく大満足です。

2020-08-03
用途:
金属パイプの切断
対象商品:
37673237

0.8㎜の薄さなので、かなり精度の高い切断ができました。切断面も綺麗で、満足度の高い製品です。欲を言えば、摩耗度がもう少し低ければと思いました。

株式会社アシスト 様2020-09-02
用途:
部材の加工
対象商品:
37673246

雷鳥は一番使いやすく、切れ味も問題なし。長く愛用しています。

森鋲螺製作所 様2020-03-24
用途:
SUS304 Φ2長さ3mmに切断。
対象商品:
37673237

ディスクグラインダースタンドで、精密クランプバイスを取付け
SUS304 Φ2長さ3mmに切断。
切り落とし側もクランプしているのでかえり無しで仕上がりました。
ファインカットの様な切断面です。

2019-05-21
用途:
単管の切断に
対象商品:
37422287

以前にφ160の商品を使用しましたが、切れ味もよく耐久性もいいと思います。5枚入りを購入したのでしばらく使用できそうです。

有限会社 大石硝子 様2017-04-13
用途:
切断作業時
対象商品:
37673237

数ある切断砥石の中でも これが最強ではないでしょうか アルミの加工には最高の商品です

株式会社河野工業 様2016-12-23
用途:
機械解体
対象商品:
37422287

解体には向いてますね。180なので 減ってきたら150 125と使えるのでお得だと思います。

2016-11-25
用途:
アルミなどの加工
対象商品:
37673237

抜群の切れ味です。いつも購入しています。値段以上の価値あり

白数製作所 様2021-04-06
用途:
鉄、ステンレス材料の切断作業
対象商品:
37673237

0.8mmの耐摩耗性及び強度を可能な限り上げてほしい。

2015-04-15
用途:
バイク整備作業
対象商品:
37673237

この薄さは良く切れるし無駄なキレ幅がないから使いやすい。
お勧め。

2019-10-15
用途:
施設や備品のメンテナンス作業
対象商品:
37673237

切れ味抜群ですが、切れ味に比例して減りも早いです。

2014-10-22
用途:
鉄板にスリットを入れる
対象商品:
37673237

超薄型0.8㎜とありますが全て厚さ1mmでした。
厚さが0.8㎜の切断砥石はありませんか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。切断砥石は砥粒の形状によって厚みが前後することがありますし、安全面を考えて厚めに製造されており0.8mmを超える場合があるようです。どうぞ宜しくお願いいたします。

2013-11-29
用途:
ステンレス板カット
対象商品:
37673237

抵抗不可も軽い、良く切れる、減らない、割れない RSC1.0から移行検討中

穴澤工業 様2013-03-23
用途:
アルミ・スチールの加工
対象商品:
37673237

強度も有り作業時間も短縮で・今のところ二重丸。