蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITONのレビュー
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
【用途】自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
2025-08-20
- 用途:
- 塗装作業時使用
仕様には問題ないですが持ち手の部分のあわせ部分のずれが少し気になりました。
使用感、噴霧ともにおおむね満足です。
2022-06-26
- 用途:
- 舗装施工時
- 対象商品:
- 89607507
軽油をスコップなどに散布使用している、
今までは、園芸用の蓄圧機を使用していたが、すぐにゴムが変形して使いものにならなくて、薬品用を探していた。
どれくらい使用出来るか?楽しみです。
1人が参考にしています
2020-10-01
- 用途:
- 掃除
- 対象商品:
- 89607507
水以外に弱酸性や弱アルカリ溶液も使用できます。ポンプも説明書通り15回くらい押せばいい感じに加圧できます。何度もシュポシュポしなくてもいいので使いやすいです。また1500mlというサイズもちょうどよかったです。
3人が参考にしています
2020-01-08
- 用途:
- 解氷剤の噴霧
- 対象商品:
- 89607507
まさに私の用途にぴったりでした。
自作の解氷剤を作るため、2対1で希釈するのですが、500ミリリットルごとメモリがあるので、簡単に量ることができました。
噴霧も数回ポンピングして、後はトリガーを引くだけ。
良い買い物でした。
1人が参考にしています
Otium 様2019-07-30
- 用途:
- デザインが良いのと、加圧するレバーが金属でなくて錆びなくて良いです。
- 対象商品:
- 89607507
デザインが良いのと、加圧するレバーが金属でなくて錆びなくて良いです。
1人が参考にしています