ホースパワーバンドのレビュー
2025-12-11
- 用途:
- 自分のバイクのメンテナンス時に
色が黒ですので、黒いホースに取り付けた時目立たずカッコよく
カスタムできます。
種類はたくさんありますが、金額が少し高いのでもう少し安ければリピートします。
2025-12-24
- 用途:
- 自動車の燃料ホース
細かいサイズ設定があって有り難い。
黒い色も気に入ってます。
合資会社 サンコーグラフィカ 様2025-03-27
- 用途:
- ガソリンホースの固定
- 対象商品:
- 09515179
簡易なホースクリップと違ってしっかり固定出来て外す時もニッパーで挟み易い。良い商品だと思います。
大輪 商事 様2025-03-02
- 用途:
- バイク部分に使用
さすがキジマブランドです。
ブラック部分に使用の際はカラーも合いますね。
耐久性はこれからですが。
2023-05-29
- 用途:
- バキュームホース用バンド
- 対象商品:
- 09515005
JA11のバキュームホースを交換して
そのバンドとして使いました。
サイズが多くて助かります。
ホース外径8・9・10・11と使用
今後は、耐久性に期待です
1人が参考にしています
谷口サービス 様2022-05-01
- 用途:
- バイクメンテナス
- 対象商品:
- 09515023
今回カワサキGPZ900RのFCRキャブレターの新たな燃料ホース用で購入サイズも良くいい物を購入した
1人が参考にしています
ブルーマックス BBS事務センター 様2021-08-14
- 用途:
- バイクエンジンのブリーザーホースの漏れ留めに使用。
- 対象商品:
- 09515179
今迄、針金タイプのクリップを使用していて長距離走行や高速運転するとブリーザーホースのクランクケース側がオイルで滲んでおりましたがこの品物を使用したら完全に漏れなくなりました。良い商品だと思います。又、この外径15mmもなかなk販売されてなく今回やっと手に入りました。
ブルーマックス BBS事務センター 様2021-09-09
- 用途:
- TL125 バイアルスのブリーザーホースのスットッパーとして
- 対象商品:
- 09515179
この口径のパイプストッパーは中々見つからないので手に入って良かったです。色も目立たないブラックで時々オイルが滲んでいたのがピタリと止まり大満足です。
deedee 様2022-03-23
- 用途:
- 燃料ホース交換時
- 対象商品:
- 09515163
14.2mmのホースに使用目的だったので14mm用を選択しましたがゆるいので使えませんでした。
3人が参考にしています
2021-02-28
- 用途:
- バイクのレストア
- 対象商品:
- 09515014
使いやすく、色も黒でカッコいいのですが、サイズの選び方が難しい。最小径と最大径が記載されていると、サイズを選びやすくなると思うのですが。
5人が参考にしています