増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)のレビュー

平均満足度 4.66 (1,004件のレビュー)
商品レビューを投稿する
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。 【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
1,004件中 421~440件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-02
用途:
ブレーキ周りの汚れ落とし
対象商品:
26243499

魂2000より高価(40円/本)ではあるが、2Wayノズルにはその差以上に納得できる利便性がある。
また、当該商品の2Wayノズルはシリコンスプレーや防錆潤滑剤など他のスプレー缶にも流用可能。もちろん魂2000にも使える。
欲を言うなら、強力速乾ブレーキ&パーツクリーナー(注文番号33229639)や超強力中速乾ブレーキ&パーツクリーナー(注文番号33230804)に付属していた2Wayノズルの方が、幅広タイプの押しボタンで手袋をした状態でも押しやすかったが…

5人が参考にしています
2023-10-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
26243499

いつもパークリはこれをつかっています。
歯ブラシやウエスとセットで使うと手っ取り早く油汚れが落ちます。

2023-08-12
用途:
オイル汚れ除去に
対象商品:
26243499

バイクのエンジンに付着しているオイル汚れを噴射の勢いで飛ばす為に購入。量がたっぷりで安価な商品で気にせずに連続噴射で使用しています。汚れを溶かす性能は不満ありますが乾きも速く、勢いよく噴射できることに加え安価! 全体としては満足しています。

2023-07-06
用途:
バイク整備
対象商品:
26243499

バイク整備時に使用してます。容量も多く、値段も安くて更に、ノズルが折り畳める為、収納も楽です。併せて、ノズルが他のスプレーに流用できるので、大変重宝してます。

2023-11-29
用途:
油汚れ等の清掃作業
対象商品:
26243499

ノズル使用時のチューブ紛失がなく、安定して使用できる。

2023-09-29
用途:
車、バイク作業全般
対象商品:
26243499

ホームセンターで買うよりこちらの商品の方がノズル付きで安いので愛用してます

2023-06-14
用途:
カーメンテ時

オイル交換やメンテナンス時の清掃や脱脂時に使用。
用途によってノズルの使い分けが可能で便利です。
使用後は他のスプレーにノズルを付け替えると再利用できる場合が多く重宝します。

2023-11-12
用途:
掃除のとき
対象商品:
26243499

ノズルがたためる蓋が使いやすい。蓋だけ単品売りしてほしい。

2023-08-11
用途:
自動車整備
対象商品:
26243508

ノズルホースを刺さないで、使用できるので使用中の抜けなど無く 使い勝手が非常に良い。

2023-06-05
用途:
パーツ洗浄・機械・電子機器のメンテナンス
対象商品:
26243499

2ウェイのノズル機構が秀逸で ノズルが外れたりすることもないうえ ノズル自体の収納もたいへん便利になっています。
増量ぶんもあわせると 結果的には安価な買い物になるかと思います
実使用でも とても便利に使えました。

2023-06-30
用途:
ロードバイクメンテナンス
対象商品:
26243499

油で汚れたチェーンやスプロケットなど、定期的なメンテナンスには欠かせないものです。汚れをしっかり落とせてとても使いやすいです。

デライト 様2024-05-04
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
26243499

大容量で便利でした。スプレーノズルがちょうど良いサイズです。

米窯 様2023-09-20
用途:
ノズルが良い
対象商品:
26243499

増量とノズルに感動してる今日この頃、儲けた気分である。

2023-07-27
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
26243499

草刈り機の燃料タンク、キャブレター等オイル汚れがたまるところにスプレー。キャップも取らずノズルを引き上げるだけで使用できる手間いらずの商品です。

2024-04-04
用途:
常用使いに
対象商品:
26243499

ごくごく普通です。可もなく不可もなく。問題なく作業ができました。

2023-09-09
用途:
農機具、車のメンテナンス

とても使いやすく、よく油が落ちます。モノタロウありがとう。

2023-07-30
用途:
洗浄作業
対象商品:
26243499

量も丁度よく他の物より若干長く使用できます。吹き出し量も多いと思います。

2023-05-16
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
26243499

車や機械のメンテナンス以外にも、しっかり脱脂したい場面での使用もしております。
ノズルの使い分けが出来るので、何かと便利が良く。
常にストックしておきたい商品です。

2023-05-12
用途:
オートバイのメンテナンス時に使用
対象商品:
26243499

オートバイのメンテナンス時の必需品です。以前はホームセンターで購入していましたが、モノタロウ製は乾燥性が緩やかな製品が選べますので、速乾性のパーツクリーナーよりも使いやすく、重宝しています。

2023-05-31
用途:
車メンテナンス
対象商品:
26243499

いつもは、緑色のモノタロウ商品を使用していましたが、使用量も多いので廃棄する量が減り助かっています。無くなったら、また、リピート確実です。