増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)のレビュー

平均満足度 4.66 (1,004件のレビュー)
商品レビューを投稿する
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。 【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
1,004件中 521~540件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-23
用途:
オイル交換
対象商品:
26243499

オイル交換時に垂れるオイルの清掃。たっぷり入っていて安心。ウエスなど拭き取りやすくすぐ乾くので作業性がよい。

アルゴ 様2023-06-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
26243499

作業がメンテナンスの際に使用してます。わざわざエアコンプレッサーを使わないで済むので、少量の場合はコレで済ませます。

2023-11-24
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
26243508

商品発送も早く、いつも助かっています。
価格以上の使用感で、とても使いやすいです。

戸鎖電気工事 様2022-11-29
用途:
車やバイクのメンテナンスに
対象商品:
26243499

普段は大阪魂の方を使ってますが、シンプルな見た目に引かれて今回はこちらにしてみました(笑)
使った感じは大阪魂とあまり変わりなくどちらもいい感じです。そして逆さ吹きOKは地味にありがたい。
ストローでしか使わないので2Wayノズルは試してないです。
若干こちらの方が高いけど、それでも素晴らしいコスパなので星4つです。

2023-05-11
用途:
自動車整備作業にて
対象商品:
26243508

何回もリピートしています。質より量の時もありますので使い分けています。

2023-02-14
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
26243499

2wayの吹き出しはやはり便利です。細パイプ吹き出しを畳んだときは排出の勢いは弱いですが、狭い場所での使用は楽です。

会社員 様2023-02-12
用途:
リピート
対象商品:
26243499

やはりノズル付きが楽です。
いつもノズルを無くすのでこれが楽です。
価格も安くしようになんの問題もございません。

2023-02-03
用途:
オイル汚れなど
対象商品:
26243499

使用して問題無し、安いし増量してるのでその分長く使えます、上だけ外して他のパーツクリーナーに使用して便利です

2022-12-28
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
26243499

洗浄力は文句なし。さすが増量!なかなか減らない。作業服の油汚れ落としにも重宝します。

1人が参考にしています
2023-11-15
用途:
製品の汚れ錆止め
対象商品:
26243508

とても満足しています。商品の到着も早いので全て満足しています。

日産愛知自動車大学校 様2023-01-06
用途:
DA64Wタペットカバーパッキン交換
対象商品:
26243499

タペットカバーパッキン交換作業に使用しました。取り付け面と、オイル漏れで汚れた部分を洗浄しました。容量もたっぷりあり、狭いエンジンルーム内で非常に使い勝手が良いと思います。

2023-01-04
用途:
自動車メンテ他
対象商品:
26243499

ノズルの紛失を気にすること無く使用できていいと思います。
量を使用するものですので、あとは価格がもう少し安ければ言うことないかと思います。

エビスタイヤ株式会社 様2023-05-21
用途:
汚れ落とし、清掃として使用
対象商品:
26243508

ふた通りの使いやすさは、いいです。使い勝手が良いか
、割と早くなかの液が無くなる気がする。

有限会社 豊光堂看板店 様2022-10-28
用途:
看板にフィルムを貼る等
対象商品:
26243499

いつもは蓋を取って使うタイプを使用していますが、こちらはそのまま使えるので便利です。
蓋のタイプは現場に持って行く時に蓋が外れて、荷物に押されて気づかないうちに中身が全部出てしまう事がありました。また、長いノヅルが付いていると蓋が出来ないので、いちいちノヅルをカットしていましたが、こちらなら上記2点を一気に解決できます。
洗浄力はこの程度で十分です。

2022-12-14
用途:
機械メンテナンス用
対象商品:
26243508

主に細ノズルを使って機械のふき取りに使用しています。
さらっとしていて使いやすいです。
以前は似たようなものをホームセンターで購入していましたが、すっかりこちらのファンです。
サイトの価格表示が税抜きなので税込価格に変更を切望します。
工場相手とはいえ、普通の消費者も購入するので税抜きはわかりにくいです。

1人が参考にしています
2022-12-13
用途:
車の整備用
対象商品:
26243499

いつもは「ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000」を愛用してましたが、こちらの方が内容量が多く、安値なので今後も定期的に購入させてもらいます。可変ノズルのおかげで使用する幅が広がりそうです。

2023-01-30
用途:
機械組立時
対象商品:
26243499

長くて細いノズルと近くに吹き付けるノズルが一体化していて、キャップを外すことなく吹き付けられるので便利です。

2023-01-27
用途:
小型エンジンキャブレター清掃
対象商品:
26243499

安いので惜しげなく使用できますし、それなりの効果があります。重宝しています。

2023-01-03
用途:
バイクのレストア
対象商品:
26243499

バイクのレストアに購入しました。
以前から、数本ずつ購入しましたが
他メーカーと遜色無しで
増量は ありがたいです。

三栄設備株式会社 様2023-05-03
用途:
配管工事
対象商品:
26243499

ねじ切りや継手などの油落としには、とても便利です。