増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)のレビュー

平均満足度 4.66 (1,004件のレビュー)
商品レビューを投稿する
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。 【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
1,004件中 921~940件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-06
用途:
通常使用
対象商品:
26243499

価格も安価で 重宝します ヘビーユーザーですが、欠品は出さないようにして欲しい

2020-05-18
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
26243499

バイクのメンテナンスにおいては、パーツクリーナーは必須で、結構多く使います。
本製品は量が多く、コスパが良い。
しかも、2Wayノズルが便利で、他製品のようなセロテープで貼ってある細いノズルをつけ、使い終わったらまたセロテープで止めるなんてことはやらなくても簡単に切り替えられます。

2020-06-19
用途:
バイクや車のメンテ作業に・・・
対象商品:
26243499

2ウェイノズルが、気に入っています。また購入したいです。

2022-08-27
用途:
機械のメンテナンス

2wayノズルが便利でとても気に入っていますが、
梱包方法が悪く、ノズル部分のプラスチックが割れていることが多いです。
割れていると使用不可能で、返品も考えますが、古いものを外して再利用しています。

2020-06-05
用途:
機械のメンテナンス時

キャップを他のパーツクリーナーに付け替えることができるのが最高。何度でも再利用可能です。これはおすすめです

アンサーエイブル 様2022-09-16
用途:
旧車2輪の清掃
対象商品:
26243499

オイルエレメントの清掃に使いましたが汚れは良く落ちました。清涼感もあり気持ちよく使いましたがこの製品かは分かりませんが後での匂いがキツく感じられました

2023-11-01
用途:
塗装作業時
対象商品:
26243499

速乾性じゃ無くてべたべた状態が残り、換装後も跡が残る。

1人が参考にしています
2020-05-10
用途:
メンテナンス全般
対象商品:
26243499

安定の品質と価格
一番よく使う商品なので常に買い置きしています。

2020-04-22
用途:
点検整備
対象商品:
26243499

消耗品なので安い方を使っていたがノズルに魅力を感じ買ってみました。
ノズル使用と無しの状態がワンタッチで出来るので場所によって使いやすくなりました。普段使いのメインに決定しました。

2022-09-17
用途:
洗浄
対象商品:
26243499

量も多くノズルも一体でいいのだが塗装への攻撃性があるので見極める必要がある。

2人が参考にしています
株式会社 試作工房 電 様2020-07-10
用途:
油落とし
対象商品:
26243508

ノズルが最初から付いているので楽です。それに畳めるので場所も取らないし。

2020-05-18
用途:
マウンテンバイクのメンテナンス
対象商品:
26243499

今までの一番安いのが無くなってちょっと残念だったけど、これでも十分お買い得。何しろ手に取ったらずっしりと重い。 2ウェイノズルも使いやすそうで、満足です。

2020-05-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
26243499

増量ですし、ノズルを無くすこともなくなりました。多分今後はこちらをヘビロテすると思います。

2020-04-07
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
26243499

スクーター整備時に、エンジンや足回りの洗浄に使いました。
容量が大きく、噴射も強いので擦らずに油汚れを落とす事ができます。本体がかなり大きい為に、使用箇所により使いにくい場合もありますが、大変リーズナブルで重宝しています。

2020-09-27
用途:
産業機械の洗浄
対象商品:
26243508

ようやく、よう~やくこのタイプのノズルに変更してくれました~。(喜)
皆さん、同じ悩みを持っていたようで、今までのタイプだとすぐにノズルがはずれて困っていました。
中身は今までとほぼ同じようで、コストパフォーマンスには優れています。
ワコーズのパーツクリーナー(2ウェイノズル)と併用して使用していますが、なにしろワコーズのクリーナーは高い・・・。
(価格だけでなく、洗浄力も高いですが。)
ワコーズのクリーナーは洗浄能力で汚れを落としますが、この商品は噴射の勢いで汚れを落とす感じです。
残量が少なくなると噴射能力が落ちますので、洗浄能力も落ちます。
でも安いので、気兼ねなく使用できるのがいいですね。

2020-06-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
26243499

ガス器具やその他油で汚れる機械のメンテに使っています。
噴射の勢いもよく、便利に使っています。

株式会社 P&P 様2020-06-03
用途:
自動車整備作業のクリーニングに
対象商品:
26243499

この価格帯で、ノズル収納式キャップになりました。
蓋とノズルがどっかに行ってしまうことも無く使いやすいです。

2021-06-02
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
26243499

価格が安いが、問題なくバイクパーツの洗浄ができる。

2021-11-17
用途:
油汚れや脱脂に

ノズルも便利で容量もあり気に入って使ってますが、缶と押す所の接続部分から大量に漏れて使うとベタベタになってしまいます。外して見て見ると缶から出ている突起部分が潰れてました。個体差があるとは思いますが残念です。

MonotaROからの回答

 

有限会社長谷川 様2020-06-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
26243499

この量でこの価格、ノズル付きキャップは文句なしですが、頭部を持つ癖があるので外れやすいキャップがすぐ抜けて本体を落としてしまうので★4つにさせて頂きました。