増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)のレビュー

平均満足度 4.66 (1,004件のレビュー)
商品レビューを投稿する
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。 【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
1,004件中 981~1,000件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
立命館大学体育会自動車部 様2021-07-26
用途:
車の整備
対象商品:
26243499

最安でいえば緑色の魂のやつだが、こっちの方が少ない吹きかけ量でオイルが落ちる

カントリーブレッド グランマ 様2020-10-07
用途:
掃除のとき
対象商品:
26243499

コストパフォーマンスが高く 次回必要時も購入したいと思います。

2021-04-09
用途:
金型の整備などで使用しています。
対象商品:
26243508

洗浄剤としては問題なく使用しています。満足しています。
でも、最近(以前にもあったみたいですが)になって、不良品が多いです。
スプレー出来ず、キャップに液が溜まり垂れて使えません。
キャップを外して見ると、オレンジの軸が曲がっています。製造工程でキャップが上手く
付けられていない為です。改善をお願いします。1箱に何本も入っています。

4人が参考にしています
2020-09-10
用途:
タイヤホイール清掃
対象商品:
26243508

いつもケースで購入しております。
とても使いやすく、汚れもしっかりと落ちます。
全く問題ないです。

2022-02-10
用途:
OIL交換や各種OH時のビスやナットの再締め直し時に人一吹きし異物のネジかみ防止には欠かせません
対象商品:
26243499

内容の増量分に対し、コストパホーマンスが、今一に感じる

2021-06-08
用途:
車、機械のメンテナンスに
対象商品:
26243499

車、機械などのメンテナンスに使いますが2weyのノズルが秀逸です。

2021-04-16
用途:
メンテ時に
対象商品:
26243508

以前は、大阪魂を使っていましたが、今回こちらの商品を購入しました。
結論から言うと、大阪魂の方が噴射に威力があるように思います。
また、増量表記になっていますが、使った感じでは、さほど違いがないような気がします。
あくまでも、個人的な感覚ですが・・

2021-04-06
用途:
会社で使用
対象商品:
26243499

会社のトイレで使用!無香ですが臭いがします。
市販のより安いのですが苦手な臭いがします。

2020-07-23
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
26243499

ノズルが使いやすいです。量も多く、安心して使用することができます。次回も購入します。

2020-06-12
用途:
バイクメンテナンス用に
対象商品:
26243499

バイクのオイル交換時に使用するため、量が多いこちらを購入。たっぷり使えて良いです。

2021-04-12
用途:
車両等の整備
対象商品:
26243508

洗浄液の量が多くて有り難いのですがノズルキャップが緩いのですぐに外れて面倒な場面が多々有ります。この一点だけは改善して欲しいです。

2021-11-19
用途:
加工部品の洗浄
対象商品:
26243499

ブローの勢いが良いがその分減りが早いように感じられる。

2020-05-18
用途:
自動車整備
対象商品:
26243508

使い勝手が良い商品です。またリピートしたいと思います。

株式会社タッグ 様2020-05-26
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
26243499

オイル汚れのクリンナップに最適でした。汚れがよく落ちた

MASA DESIGN 様2020-08-07
用途:
金型加工後のワーク洗浄
対象商品:
26243508

品質的には問題ない。唯M社よりも割高の気がする。(容量は御社の方が多いかも)
いつも思うのだが、空き缶の後処理が面倒。(缶を買っている様な物)
詰め替え式でリサイクルできる様な物はないだろうか?(環境的にも影響あり)

2020-09-22
用途:
機械のメンテンス時、塗装前の油分除去
対象商品:
26243499

容量、噴射圧共に問題無く使えていますが、転倒程度の衝撃でノズルが外れやすく作業が中断されてしまうので改善いただければより良い商品になると思います。

2020-11-10
用途:
メンテナンス
対象商品:
26243499

安いのは良いのですが、MonotaROブランドのパーツクリーナーは在庫として置いてある期間が長いと中身が抜けてしましますね

1人が参考にしています
2020-07-12
用途:
オイル交換、その他車両整備時
対象商品:
26243499

2wayノズルは便利です。
但しキャップのハマリがユルユルですぐに外れます。対策として缶とキャップをセロテープ止めしました。
また、油落ちが弱い感じです。今までのパーツクリーナーより大量に噴いて洗い流す感じです。
5本買いましたが次回は再検討が必要そうです。

1人が参考にしています
2020-07-08
用途:
日常メンテナンス。オイル交換時。
対象商品:
26243499

他の商品の場合、ノズルのストロー部分をよく無くしてしまう為、使用前は便利かと期待しましたが、この商品はノズルが外れます。
届いた箱を開けた時から、外れてましたが案の定使用時にもよく外れます。
中身は、油脂などの洗浄を発揮してくれて助かりますが、普通に今まで通りの先端にストローを差し込むタイプが良いかと思いました。

2020-07-02
用途:
洗浄
対象商品:
26243499

折り畳みノズルが便利ですが こちらのタイプは、透明のキャップが外れやすいのが難点です。持ち方によっては直ぐに外れてしまいます。