ポジジョンチェンジャーのレビュー

平均満足度 4.31 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポジジョンチェンジャー UNIT
UNIT
10,980 / 税込 12,078
トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヘアーサロンやまぐち 様2025-08-07
用途:
バイクの出し入れ。

スズキのハヤブサ乗りです。
過去にUNIT製の「スタンドローラー」を購入して、試しに使いましたが、サイドスタンド側への移動はズルズルと動きましたが、反対側へは無理でした。
(タイヤがストッピング作用をして)
やっぱり、メーカーが推奨しているだけあって、「スタンドローラー」と「ポジションチェンジャー」のセットで使用しないと、意味がありませんよ。

1人が参考にしています
2025-03-13
用途:
ガレージ内でのバイク移動

前輪を中心に後輪を移動させる感じです。別売りのスタンドローラーとのセット使用であれば軽い力で不安なく移動出来ます。ガレージを広く使えるようになりました。

1人が参考にしています
2023-08-05
用途:
バイクの移動
対象商品:
31321545

まず、到着したときに軸受け部が箱から飛び出していた。
開梱すると合計2か所箱を突き破った痕があった。
組み立て見たが、軸受けに曲がりはなさそうだが、先端の塗装がはがれていた。
配達員からここが飛び出しています。とだけ淡々と告げられ他人事のようだった。
以上、とても強烈な不満を感じています。
商品は自分で組み立てるタイプなのに、説明書や内容のリストなど書類は一切ないです。
車輪を止めるeリングをはめるのにコツがいるほか、とくに難しいことはありません。
ラジペンと13㎜のスパナでものの数分で組み立てました。
使用感は、先に入手したサイドスタンドローラーを入れ、ポジションチェンジャーを後輪に差し込んで、グッと持ち上げるだけです。
重量車なので少しシャフトがしなる感じがしますが、安定していて楽に移動できました。
ただし、ポジションチェンジャーの造りがしっかりしている分少し重く、使わないときの置き場に迷います。
欠品で少しまったが、当初の納期見込みよりひと月早くに頂けたのは、嬉しかったです。
幾度も切り返しての疲れや、倒しそうな危うさが嫌で乗らなくなるくらいなら、こういった便利な装置を使うのは、大いにありだと思いました。
最後にもう一度、今回は大きな破損がなかったから良いですが、過剰梱包も困るけれども最低限商品を保護することを、ようく考えて欲しい。

3人が参考にしています
2023-04-15
用途:
オートバイの移動
対象商品:
31321545

タイヤサイズの小さいオートバイには不向きのようです。
タイヤサイズが10インチのスクーターには本品のフォークの幅が広いためタイヤが浮き上がらず移動ができません。150ccで重くはないですが車庫が狭く切り返しの手間を省けるかと思い購入しました。
17インチの1000㏄バイク(2台)には難なく使えました。軽く移動ができます。

1人が参考にしています
2023-02-16
用途:
ガレージ内の移動
対象商品:
31321545

スタンドローラーと同時購入です。楽な力で不安なく移動できて便利です。組み立ても超簡単でした。

1人が参考にしています
2022-01-15
用途:
バイク移動
対象商品:
31321545

バイク2台目購入の際出し入れ大変だと思いスタンドローラーとともに購入したが組み立て説明書なかったがまあすぐ理解しサクッと組み立て!
使用感としては凄く横移動楽になった、やはり道具ですね

2021-11-03
用途:
バイクの移動
対象商品:
31321545

重いバイクの移動が楽になりました。
前後に空きスペースがあまりない所で、奥の壁に寄せて止める際、今までは極わずかづつ、切り返して移動させていました。
これを使と、前輪を壁際まで突っ込み、あとは後輪を持ち上げてズラすだけです。
持ち上げるのは、てこの原理の応用で、簡単に上がります。
後輪を上げ、前輪を中心にして簡単に移動できます。
最初組み立てた時、手前側の車輪が、軸に対して斜めにに取り付けられていました。
溶接ミス?と思いましたが、前輪を中心として回転させるための角度のようです。
オプションとしての、サイドスタンドの下に敷くスタンドローラーが欲しくなりました。
(なくても移動はできますが・・・。)
敢えて欠点を探すと、車輪の抜け防止に、Eリングが付属していますが、数量が3個ピッタリで、落下させたとき、探すのが大変でした。
また、Eリング取り付けの専用工具を持ってなく、普通のプライヤーで行いましたが、2~3度失敗し、広がってしまいました。
軸に穴を開け、割ピンかRピンを挿す方法でも良かったか?と、思います。
平ワッシャーは10枚も入っていましたが、使ったのは3枚です。
スプリングワッシャーは無かったです。
Eリングの予備やスプリングワッシャーが欲しい。

1人が参考にしています
2021-05-14
用途:
狭いガレージ内でバイクの移動
対象商品:
31321545

値段の割に頑丈そうで、実際使ってみると軽い力で移動できる(CB650R))握り部分にバイク用グリップをつけた所、さらに使いやすくなった。

2020-11-05
用途:
バイクの移動
対象商品:
31321545

バイクを移動させる際に重宝します。
フロントタイヤを起点にリアタイヤを移動させる事でバイクの位置を簡単に変える事が出来る。
大型バイクでも片手で手前、奥へと移動できるので、フロントを壁際に付け駐車し、此を使ってリアを移動させ壁際ぴったりにバイクを置くことができる。駐車スペースを確保したい方は使ってみてほしい商品。

1人が参考にしています
2023-05-11
用途:
大型バイク(ホンダCB1000SF)の移動
対象商品:
31321545

スタンドローラーと同時購入。
ガレージで倒してしまったバイクを起こした際、あまりに端に寄せて起こしたたため

1人が参考にしています
2020-08-03
用途:
バイクの移動で使用

スタンド用とセットで使用することで、大型バイクも片手でラクラク移動(向きをかえることが)できます。
前輪を軸にし円を描く方向でしか動かせないので、これがもう少し自由に移動できる製品だと最高ですね。

2023-05-19
用途:
大型バイクの移動
対象商品:
31321545

ハーレーのような重量車体を移動する時タイヤが浮くまでにレバーがかなりしなるのでもう少し強固なものに改善していただきたい。

2021-10-25
用途:
アパート外階段下の狭い場所でのバイク移動
対象商品:
31321545

今迄は、250CCバイクの後輪を力任せで持ち上げて動かしてました。これは良いですね、作業中床へのキズや安定性を考えるなら、スタンドムーバーを併用がお薦めです。但しポジションチェンジャーは意外と長く大きく保管場所に困ること、スタンドムーバーは意外と重いです。一部の方が仰っている通り、チェンジャーの組み立て説明は付いていません。せめてWEB上で公開するなどしてほしいですね。私は自己解決できましたが。

2022-01-22
用途:
バイクの格納

足踏み式を持っていましたが位置の微調整が出来るかと思い買いました。最大の欠点!アームが長く既にバイクが並んだ状態での間隔の詰めや移動がが絶対にできません。失敗した買い物です。この商品の欠点ではなく私の使い方に合わなかったということです。

2人が参考にしています
2021-07-30
用途:
バイク移動時

組み立てに苦労しました。
組み立て方法も入っておらず、車輪を止める方法がわからず、メーカーに問い合わせして理解しました。プライヤーが必要です。せめて組み立て方法は必要と思いますけど

1人が参考にしています
地獄商会 様2019-12-11
用途:
作業場内のオートバイ簡易移動用。
対象商品:
31321545

同メーカーのスタンドローラーも既に所持しているのでこれも入手しましたが、やはりセットで使うと威力倍増ですね。組み立ての際にネジ山が切れていない部分が有ったのと塗装が大きく剥がれていたのでタップをやり直し、剥げは塗りましたが、それ以外はよく出来ていると思いました。油っぽい手で使用する事が多い為、安全対策でバイクのグリップゴムを取っ手に追加取り付けしたら更に使い易くなったので、最初からラバーやスポンジが付いてたらもっと良い気がします。ただ『裏面が納品書になっております』と言うシール式の伝票の、肝心の裏面が真っ白、空白、印刷印字が全くされていないので、出金伝票で処理するしかなくなった為、それが唯一困りました。

2人が参考にしています